Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Noi facem ca lumina să funcționeze întotdeauna.*

* În mod ironic, existența electricității este observată atunci când nu este prezentă.Indiferent dacă uscătorul dumneavoastră de păr a deconectat un întreruptor sau întreg cartierul este în pană de curent, aceste momente rare ne fac să apreciem alimentarea cu energie a caselor noastre la care de multe ori nici nu ne gândim.

Energia electrică ne păstrează mâncarea rece, apa caldă, telefoanele încărcate și viețile noastre în mișcare, toată ziua. De aceea portofoliul nostru rezidențial ajută la menținerea unui flux de energie electrică sigur și fiabil, de la utilități până la corpul de iluminat. Dispozitivele noastre de protecție a circuitelor ajută la protejarea caselor de incendii și supratensiuni.  Soluția noastră de stocare a energiei xStorage Home vă ajută să reduceți amprenta de carbon a gospodăriei dumneavoastră, să economisiți costurile energiei, să reduceți dependența de rețea și să asigurați securitatea, siguranța și fiabilitate energetică. Iar sistemele noastre conectate de control iluminat, umbrire și ventilație fac să fie posibile casele inteligente .

De la necesitățile cele mai simple până la luxul modern, energia electrică este o necesitate și suntem aici pentru a ne asigura că funcționează.

Facem casele mai inteligente - ureche infografic
Infografic
Fie că este o necesitate simplă sau un lux modern, Eaton lucrează mereu din greu pentru a vă asigura că alimentarea cu energia electrică funcționează.

Noi facem casele viitorului să funcționeze.*

*Casele sunt acum mai conectate și mai automatizate ca oricând. Tehnologia inteligentă face ca viața să fie atât de convenabilă încât chiar și apăsarea unui comutator devine un subiect al trecutului. Luminile sunt programabile. Termostatele se setează singure. Televizoarele răspund la comenzile vocale. Sistemele de securitate de la domiciliu vă vor trimite text dacă există un intrus sau dacă ușa dumneavoastră este deschisă.

Produsele Eaton sunt utilizate pentru amenajarea locuințelor pentru nevoile de astăzi și de mâine. Controlerul nostru pentru casa inteligentă transformă telefonul dumneavoastră într-o telecomandă pentru întreaga dumneavoastră casă. O aplicație vă permite să controlați iluminatul , termostatul, ușile de garaj, încuietorile sau sistemele de securitate conectate.  Și sistemul nostru de gestionare a energiei vă va permite să vă gestionați consumul de energie într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, fără a compromite nivelul dumneavoastră de confort.

Lucrurile pe care le facem au un impact direct în privința menținerii conectate a persoanelor și asta ajută la simplificarea vieții persoanelor obișnuite. Acesta este lucrul pentru care sunt cu adevărat pasionat.

 

Ntabula, associate product manager, Residential and Wiring Devices Division

Noi facem ca timpul pentru o poveste să funcționeze.*

*Sunt puține lucruri mai confortabile decât a citi o carte sau de a îmbrățișa o persoană iubită atunci când afară plouă cu găleata. Siguranța casei noastre ne dă libertatea de a evada, fie într-un roman grozav, fie într-o baie fierbinte, fie de a ne învălui într-o pătură. 

Ploaie sau soare, zi și noapte, Eaton vă ajută să vă mențineți casa în siguranță. De la tabloul de distribuție care menține fluxul de energie electrică în casă, la dispozitivele de protecție la supratensiune sau care protejează împotriva incendiilor și șocurilor, la sisteme de securitate exterioare, Eaton păstrează casele în siguranță din spatele scenei, împreună cu tot ceea se găsește în acestea.

Lumina influențează modul în care se simt oamenii, așa că ne gândim constant la modul în care putem folosi tehnologia pentru a ne îmbunătăți produsele. Este minunat să vedem cum lucrurile pe care le creăm ajută oamenii în viața lor de zi cu zi.

Jyoti, director of engineering, Lighting Division

Noi facem ca eficiența energetică să funcționeze.*

*Fiecare proprietar are un buget - și de multe ori vă confruntați cu creșterea costurilor cu energia ca urmare a taxelor mai mari în perioadele de vârf, a consumului crescut sau a timpului de utilizare. Vestea bună este că, indiferent de vârstă sau dimensiunea casei dumneavoastră, dacă vă încărcați vehiculul electric (EV) acasă sau nu, puteți face acest lucru într-un mod mai eficient din punct de vedere energetic, reducând factura lunară și impactul asupra mediului.

Eaton este lider în ceea ce privește produsele de economisire a energiei. Temporizatoarele noastre, controloarele de încălzire și iluminat adaptează și mai mult consumul de energie la dimensiunea corectă. Sistemul nostru complet de gestionare a energiei vă permite să stocați energia solară auto-generată și să evitați vârfurile de energie costisitoare și tarifele mai ridicate - toate fără a vă compromite nivelul de confort.

Lumea devine din ce în ce mai complexă, iar proprietarii de case trebuie să gestioneze modalități de a trăi mai sustenabil, fără a trebui să renunțe la confortul lor. Noi oferim oamenilor echilibrul prin tehnologiile noastre.

Pedro, segment manager residential buildings, Europe, Middle East & Africa

Energia electrică este fundamentală pentru o casa modernă

De aceea suntem dedicați îmbunătățirii vieții oamenilor și a mediului înconjurător prin tehnologii de management al energiei care sunt mai fiabile, eficiente, sigure și sustenabile. Pentru că aceasta este ceea ce contează cu adevărat. Și suntem aici pentru a ne asigura că funcționează.