Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Energie pentru evenimente sportive.*

*Pentru un adevărat fan al sportului, un joc nu este niciodată doar un joc. Și nu este nimic mai bun decât a fi acolo și a vedea sportul preferat jucat în direct. Fotbal, rugby, curse de mașini, golf - indiferent de eveniment, adevărata putere de a practica, determinarea și sportivitatea întotdeauna strălucesc. 

Dar marile evenimente sportive se bazează și pe alte tipuri de energie. De la iluminatul aerian până la iarba proaspăt tăiată din zona centrală, veți găsi soluții Eaton de gestionare a energiei electrice, ajutând ca sistemele critice și infrastructura din spatele scenei să funcționeze la fel de fiabil ca jucătorii. Pentru că fiecare joc și fiecare eveniment poate deveni o amintire iubită. Și Eaton este prezent la fiecare pas al drumului asigurându-se că funcționează.

We make the best seats in the house work.*

*Stadioanele de astăzi sunt foarte asemănătoare unor orașe mici care se trezesc la viață de fiecare dată în ziua jocului. Pentru oamenii care exploatează aceste minuni moderne, scopul este nu doar de a distra acești zeci de mii de fani dar și de ai menține în siguranță, confortabili și bine informați. Și nu uitați de milioanele de telespectatori care vizionează evenimentele în timp ce sunt transmise în timp real către locuințe, telefoane și alte dispozitive pretutindeni.

Eaton este mândru să-și pună la lucru expertiza în domeniul energiei pentru a alimenta stadioanele și pentru a contribui la realizarea unor experiențe conectate în totalitate. Activarea sistemelor electrice critice care luminează și alimentează stadionul. Furnizarea unei alimentări de rezervă fiabile pentru emisiunile transmise în direct, de la camerele de la locul evenimentului la sistemele audio de la înălțime. Sau crearea unor sisteme inovatoare de stocare a energiei electrice care să ajute stadioanele să utilizeze mai eficient energia electrică - și chiar să o returneze înapoi în rețea în timpul momentelor de cerere de vârf sau a situațiilor de urgență. 
soccer-stadium-crowd.jpg

Aflați cum aducem energie evenimentelor sportive de pe stadioane și arene sportive.

golfer-on-golf-course.jpg

We make fields and fairways work.*

*Nu aveți nevoie de un stadion pentru a vă bucura de un joc minunat - dar având un teren bine întreținut pentru a juca este întotdeauna un plus. De la terenurile de fotbal și baseball la cele de golf, nu e lucru ușor să te asiguri că iarba crește așa cum trebuie. 

Uitați-vă îndeaproape și veți descoperi un Eaton lucrând la greu pentru a vă ține în joc indiferent de locul unde jucați. În spatele fiecărei stropitoare există sisteme de comandă inovatoare și sisteme de filtrare care conduc irigarea inteligentă și eficientă. Iar mânerele pentru crosele de golf Golf Pride de la Eaton, unul dintre cele mai importante branduri pentru un golf de înaltă calitate, vă ajută să jucați ca un profesionist.

Vedeți cum ne implicăm pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura mai mult de jocul de golf cu mânerele noastre pentru crose Golf Pride. 

Sunt mândru că toți jucători, indiferent de nivel, se pot bucura de mânerele noastre pentru crose Golf Pride. Practic, suntem legătura lor cu clubul. Tehnologia pe care se bazează aceste mânere face diferența.

Bruce, directorul de produse cu amănuntul, Divizia Golf Pride

Poveștile noastre: Cum face Brett ca lucrurile importante să funcționeze

Știați că Eaton face ca crosele de golf să funcționeze excelent pentru jucătorii de golf din întreaga lume? Ascultați ce are de zis Brett Zollman de la Divizia noastră Golf Pride despre cum face să funcționeze ceea ce este important pentru jucătorii de la turnee, pe întreg parcursul anului.

We make more horsepower work.*

*Din Daytona până în Brusa Australiană, cursele auto captează entuziasmul fanilor din întreaga lume. Proiectarea și echiparea autoturismelor pentru a rula în condiții dure sute de kilometri - adesea în timp ce conduceți cu sute de kilometri pe oră - necesită expertiză de înaltă clasă.

La Eaton, proiectăm soluții de înaltă performanță pentru șoferii de mașini profesioniști și pasionații. Produsele noastre legendare de performanță - inclusiv diferențialele Detroit Locker și Turbocompresoarele TVS - sunt de încredere pe tot globul pentru că fiecare produs pe care îl oferim este testat și validat în laboratoarele noastre complet echipate și terenul de probă de 650 de acri, în Marshall, Michigan. Deci veți ști că vor merge puternic până când steagul în carouri va fi fluturat.
muscle-car-revving-on-road.jpg
Aflați mai multe despre soluțiile construite pentru a furniza mai mulți cai putere pe cel mai dur teren. 

Tehnologia turbocompresorului Eaton face cursa să fie incitantă. Dar este modul în care alimentăm evenimentele sportive - aceasta este cu adevărat foarte interesantă. Ajutând oamenii să se relaxeze și să se distreze, este ceva de ce poți fi mândru.

Brian, director de produs, stimulare

De la terenurile de joc la terenurile de golf și până la pista de curse

Energia electrică este o parte fundamentală a vieții noastre de zi cu zi. De aceea suntem dedicați îmbunătățirii vieții oamenilor și a mediului înconjurător prin tehnologii și servicii de gestionare a energiei electrice care sunt mai fiabile, eficiente, sigure și sustenabile. Pentru că aceasta este ceea ce contează cu adevărat. Și suntem aici pentru a ne asigura că funcționează.