Выберите свое местоположение

Мы помогаем работать тому, что важно.*

Деятельность по защите климата

Сокращение выбросов парниковых газов — часть нашей миссии

Миссия Eaton — улучшать качество жизни людей и состояние окружающей среды с помощью технологий и услуг в сфере управления энергией. Поэтому мы активно защищаем окружающую среду разными способами: от  разработки инновационных энергосберегающих решений до сокращения углеродного следа от деятельности нашей компании и наших поставщиков.

В таблице ниже представлены последние данные по нашей деятельности в этой сфере.

Выбросы парниковых газов 2018

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Забота об окружающей среде и рациональное использование природных ресурсов

Мы стремимся сокращать свое воздействие на окружающую среду и использовать природные ресурсы максимально эффективно. Мы демонстрируем бережное отношение к окружающей среде, требуя от каждого сотрудника активно экономить ресурсы, работать эффективно и участвовать в жизни местных сообществ. Мы стремимся снижать потребление энергии, выбросы, загрязнение воды и объем отходов и постоянно работаем над улучшением наших производственных показателей.

Мы выступаем за совместную глобальную работу правительств и предприятий по борьбе с изменением климата. Мы не только производим продукты, положительно воздействующие на окружающую среду (тип 3 в нашем кадастре, косвенные выбросы), но и прилагаем все усилия для снижения углеродного воздействия нашей деятельности (тип 1 — прямые и тип 2 — косвенные выбросы парниковых газов). 

В 2017 году мы проанализировали свои выбросы по типам 1 и 2 в соответствии со сценарием повышения средней температуры на 2° С и оценили варианты решения проблемы. Мы узнали, как сокращать выбросы, полагаясь на последние научные данные, и пришли к пониманию необходимости снижать потребление энергии и переходить на «зеленую» энергетику.

Что мы делаем, чтобы сократить выбросы:

  • Повышаем энергоэффективность зданий и производственных процессов, в том числе за счет энергосбережения:
    • Техобслуживание системы подачи сжатого воздуха
    • Модернизация бойлерных установок
    • Модернизация освещения
    • Замена отопительных систем, вентиляторов и кондиционеров
    • Установка эффективных двигателей, приводов и насосов
    • Усовершенствование рабочих процессов
  • Внедрение распределенного производства:
    • В 2018 году на наших площадках было произведено более 9 млн кВт ч возобновляемой энергии.
    • Три наших предприятия оснащены микросетями, другие готовятся запускать свои микросети 
  • Покупка возобновляемой энергии:
    • В 2018 году несколько наших предприятий приобрели экологически чистую электроэнергию, на 2019 год запланировано купить больше.

Измерение и отчетность

Руководство Eaton поставило цель к 2025 году сократить выбросы 1 и 2 типов на 20% (по сравнению с 2015 годом). С 2015 года мы снизили абсолютные показатели выбросов ПГ на 13,6%. На 2018 год была поставлена цель снижения абсолютных показателей на 2%, и мы перевыполнили план, снизив выбросы на 5,6%.

В 2018 году мы расширили кадастр парниковых газов, включив в него более мелкие источники выбросов, перешли на учет за календарный год и обновили методологию. Эти изменения послужили толчком для пересчета базового уровня 2015 года. Для точности мы также пересчитали показатели по промежуточным годам. Исходя из пересчитанных показателей, в 2018 году общий объем выбросов парниковых газов по типам 1 и 2 составил 1 099 044 т эквивалента диоксида углерода. (CO2e). Пересчитанный объем выбросов по 1 и 2 типам (базовый уровень) в 2015 году составил 1 272 709 т CO2e. Таким образом, в период с 2015 по 2018 год абсолютные значения выбросов сократились на 13,6%. Объем выбросов по типу 3 по сравнению с 2015 годом не изменился и составляет 67 455 149 т CO2e в год.

Сокращение абсолютного значения выбросов ПГ компании с 2015 года
13,6
%
Сокращение абсолютного значения выбросов ПГ компании с 2015 года
Сокращение объема выбросов ПГ компании в 2018 году
66 тыс тонн
Сокращение объема выбросов ПГ компании в 2018 году
Сокращение объема выбросов ПГ компании по сравнению с 2015 годом
174 тыс тон
Сокращение объема выбросов ПГ компании по сравнению с 2015 годом

Посмотрите видео

Гарольд Джонс, исполнительный вице-президент по бизнес-системе Eaton и устойчивому развитию, рассказывает об экологических инициативах компании.

Отчет в рамках Глобальной инициативы по отчетности (CDP)

С 2006 года мы заполняем опросник по изменению климата CDP и всегда получаем хорошие отзывы на раскрытие данных. CDP, ранее известная как Проект разглашения информации по углеродным выбросам, является некоммерческой организацией, веб-сайт которой является крупнейшим публичным хранилищем данных о выбросах парниковых газов. Мы также призываем своих поставщиков сообщать о выбросах в рамках Программы для цепочек поставок CDP. Ниже представлены новые показатели.

Проверка

Для верификации данных по выбросам парниковых газов Eaton прибегает к помощи независимого контрольного органа. Проверка включает разумную оценку выбросов 1 типа (прямые выбросы от источников, которые принадлежат компании или контролируются ей) и 2 типа (косвенные выбросы от произведенных товаров или ресурсов, в основном за счет потребляемой ими электроэнергии). Проверка по 3 типу подразумевает "ограниченный" уровень точности в отношении выбросов в эквиваленте диоксида углерода (CO2e). Здесь представлены самые свежие данные и удостоверение о проверке.