Konumunuzu seçin

En İyi Performansınızı Sunmanıza Biz Yardımcı Oluyoruz *

 

Modern bir üretici olmak kolay değildir. Daha kısa ürün döngüleri, yoğun küresel rekabet, yükselmekte olan enerji maliyetleri ve daha katı yönetmelikler; genel giderleri ve pazara hızlı giriş taleplerini eş zamanlı olarak arttırmaktadır. Bununla birlikte, müşteriler ürünlerin her zamankinden daha güvenilir ve uygun maliyetli olmasını beklemektedir.

Bu yüzden OEM’ler, inovasyon ve uygulama alanında kanıtlanmış geçmiş performansa sahip iş ortakları aramaktadır. Eaton’da, üreticilerin en iyi yaptıkları işi yapmaya devam etmelerine yardımcı olmak için, 100 yılı aşkın tecrübemizden sonuna kadar istifade ediyoruz. İş ortaklarımız montaj hatlarını sorunsuz çalışır durumda tutan ve ürünlerin en yüksek performansını koruyan fikir, ürün ve hizmetleri sunmak için bize dönmektedir. Endüstrideki uzmanlığımız ve distribütör iş ortaklarımızı içine alan küresel ağ sayesinde, müşterilerinizin beklentilerini karşılıyor ve aşıyoruz. Çünkü bizim ürünlerimiz ihtiyaç duyduğunuz anda ihtiyaç duyduğunuz yerde olmadığında; sizinkilerin de olmayacağını biliyoruz.

İster makine üretimi, araç veya havacılık ve uzay alanında, ister teknoloji pazarında faaliyet gösterin, en büyük güç yönetimi zorluklarını çözmenize biz yardımcı oluyoruz. Özel komponentlerden isteğe göre uyarlanan mühendislik hizmetlerine uzanan bir yelpazede, başarınızı üst seviyelere çıkarmanıza yardımcı olacağız.

OEM-infographic-thumbnail.jpg
Bilgi Görseli
Elektrik, filtrasyon ve hidrolik çözümleri portföyümüzün OEM’leri çalışır halde tutan işleri nasıl kolaylaştırdığını görün.
Worker-working-on-machine.jpg

Üretkenlik Bizimle Kolay *

Akıllı ve çevik şirketler rakiplerinin önüne geçer. Endüstriler evrim geçirdikçe, müşterileriniz de uzun süreli kullanım ömrü boyunca güvenilir performans gösteren ekipmanları, kestirimci bakıma göre optimize edilmiş makineleri sizden talep edecek ve enerji verimliliğine, operatörlerin elektrik arızalarından ve operasyonel arızalardan korunmasına ve akıllı, gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyen tasarım ve arayüzlere ihtiyaç duyacaktır.

Eaton’ın elektrik, filtrasyon ve hidrolik sektörlerine yönelik geniş portföyü, iş ortaklarımızın mobil makineleri tasarlama, oluşturma ve çalıştırma şekillerini değiştirmekte ve üretim veya proses uygulamalarında kullanılan ekipmanı geliştirmektedir. CMA gelişmiş mobil valflerimiz, arttırılmış esneklik, daha hızlı iletişim ve daha hassas kontrol ile, tasarımdan kurulum ve optimizasyona kadar her aşamayıı kolaylaştırmaktadır. SmartWire-DT akıllı kablolama sistemimiz, panel ve makinelerin kablo bağlantısını basitleştirerek test etme, kurulum ve devreye alma süresini azaltmaktadır. Uygulama mühendisliği ekibimiz şirketimizde paylaşılan bilgilerle tasarım ve geliştirme aşamasını kolaylaştırmaktadır.

Geniş bir portföyümüz sayesinde, pazarda zirveye çıkmanıza ve orada da kalmanıza yardımcı olacağız. Güvenilir ve kestirimci performans ortaya koyan hidrolik ve elektrik ürünlerinden, zorlukları ortadan kaldıran kablolama sistemlerine, müşterilerinizin sizden talep ettiği ürün ve hizmetleri sunmanıza yardımcı olmak için buradayız.

engineers-in-automotive-turbo-charger-research-lab.jpg

İleriye Gitmek Bizimle Kolay *

İster motorsiklet veya yolcu araçları, ister ağır yük kamyonları üretin, mekanik, elektrik ve akışkan gücünü yönetmenize yardımcı olmak için benzersiz şekilde konumlanmış durumdayız. Böylece, müşterileriniz ürünlerin sevkiyatını zamanında yapmaktan, insanları okullara ve işyerlerine güvenle ulaştırmaya kadar her işin altından kalkabilir.

Yönetmelik gereksinimlerini karşılamanıza ve performans hedeflerinizi tutturmanıza, sahip olma maliyetini düşürmenize ve müşteri memnuniyetini arttırmanıza yardımcı oluyoruz. EMobility’e odaklanmak, yüksek gerilimli gücü, devre korumasını ve hibrit ve elektrikli araçlar için karma güç sistemlerini yönetebilmeyi de içeren karmaşık elektrik zorluklarını çözmenize biz yardımcı oluyoruz. Araçların elektriklendirilmesi geleceğin ta kendisi olarak görülürken, içten yanmalı motorlar bugünün araçlarının çoğuna hala güç vermekte, bizler de, bu motorların verimliliğini arttırmaya çalışmaktayız. Değişken valf aktivasyon sistemlerimiz, yakıt verimliliğini arttırmak ve emisyonları azaltmak için silindirleri devre dışı bırakmaktadır. TVS teknolojimiz yakıt ekonomisini iyileştirmekte ve gelişmiş içten yanmalı motorlar yoluyla motor dışı düşük NoX emisyonları sağlamaktadır. Endurant otomatik şanzımanı ağır yük kamyonlarının yakıt ekonomisini iyileştirmekte ve sahiplik maliyetini düşürmektedir.

Bu yüzden de, en zorlu tasarım sorunlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Hızlandırılmış gelişimden gürültü ve titreşim testine kadar uzanan pek çok faaliyetle, Eaton’ın dünya çapındaki laboratuvarları ve deneme sahaları, uzun yılların getirdiği araç uzmanlığına sahip mühendislerle birlikte araç sektöründeki en büyük zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmaya hazırdır.

engineer-aircraft-door-maintenance.jpg

Bir Sonraki Varış Noktanıza Ulaşmanız Bizimle Kolay *

Hedefiniz geniş semalar ve ötesiyse; oraya ulaşmanıza, yolcuların, bavulların ve ekipmanların varış noktasına güvenle ulaşmasını garanti ederek, biz yardımcı olabiliriz.

Güvenilirliği arttırmak, ağırlığı azaltmak ve yakıt verimliliğini iyileştirmek için sınırları zorluyoruz. Hidrolik güç üretimi ve akışkan dağıtımı komponentlerimiz, en büyük beklentilerinizi dahi aşmaktadır. Hafif ağırlıklı ve güvenilir hareket ve ikincil uçuş kontrol sistemlerimiz, güvenli bir yolculuğu garanti etmektedir. Yakıt ve asal gaz sistemlerimiz, yakıtın tanktan motora akışını sağlarken, motor çözümlerimiz ve alt sistemlerimiz en iyi toplam değeri size sunmaktadır.

İş ortaklarımızın ticari ve askeri yüzlerce uçak platformuna güç vermelerine yardımcı oluyoruz. Hidrolik sistemlerden ve yakıt ve asal gaz sistemlerinden, hareket kontrolüne ve motor arayüz sistemlerine kadar uzanan bir yelpazede, bugünün ihtiyaçları için çözümler üretiyor ve yarının yeni keşif çağı için teknolojileri geliştiriyoruz.

Siz ne yaparsanız yapın, biz size yardımcı olmaya hazırız.

Siz neye ihtiyaç duyarsanız duyun, müşterimizin en yüksek beklentilerini karşılamak için bizler yorulmak nedir bilmeden çalışıyoruz. Daha güvenilir, verimli ve güvenli ürünler için ürettiğiniz ve piyasaya sürdüğünüz her şeye en yeni fikirleri ve inovasyonu katmanıza biz yardımcı olacağız. Çünkü gerçekten önemli olan budur. Ve biz, bunun gerçekleştiğinden emin olmak için buradayız.