Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
OEM

Elektrik Devrimi Bizimle Kolay

Elektrifikasyon, insanlığın geleceği için vazgeçilmez bir unsurdur. Eaton, bu heyecan verici yeni dönemi kara ve havada ileri teknolojilerle güçlendirmeyi ilke edinmiştir.

Dünyanın dört bir yanındaki liderler, hareket biçimini geliştirmek için yoğun çaba harcıyor. Biz de onlara bu konuda destek oluyoruz.  Elektrikli araç ve şarj altyapısı teknolojisini geliştirerek daha yüksek güvenilirlik, verimlilik ve güvenlik sağlıyoruz. Eaton olarak, elektrikli araç teknolojisinin benimsenmesine ve gelişmesine elektrik gücünün ve mekanik gücün kesiştiği noktada, yani en güçlü olduğumuz noktada, katkıda bulunuyoruz.

Otomotiv, ticari araç ve havacılık alanındaki uzmanlığımızı elektrik konusundaki bilgi birikimimizle birleştiriyoruz. Böylece sunduğumuz çözümleri sürekli olarak geliştiriyoruz. Ayrıca, daha yenilikçi fikirleri hayata geçirmeye kararlıyız. Küresel Ar-Ge ve imalat yeteneğimiz sayesinde, iş ortaklarımızın ve onların müşterilerinin değişen taleplerine ayak uyduruyoruz. Bu talepler, yeni ulaşım ve enerji kullanım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak gelişiyor. Bunun sonucunda, üstün hizmet verebilen, daha verimli ve daha güvenli seyahat çözümlerini hayata geçiriyoruz.

Araç ve elektrik sektörlerindeki ortak uzmanlığımız, OEM iş ortaklarımızın işlerini geliştirmelerini ve müşterilerini daha uzak ve daha yeşil ufuklara taşımalarını mümkün kılıyor. Yeni girişimlerden (start-up firmalar) köklü araç üreticilerine kadar uzanan bir yelpazede bugünün araç elektrikasyonunu kolaylaştırıyor ve geleceğin ulaşım teknolojilerine yeni bir soluk getirmek için dünya genelindeki şirketlerle işbirliği yapıyoruz. Bu bizim için gerçekten önemli. 

Bunun sonucunda, üstün hizmet verebilen, daha verimli ve daha güvenli seyahat çözümlerini hayata geçiriyoruz.

Daha İleriye Gitmek Bizimle Kolay

Elektrikli araç sahiplerinin yüksek güvenlik, verimlililik ve teknoloji konusunda talepleri vardır. Araç üreticileri ve şarjın yoğun olarak gerçekleştiği binaların sahipleri, bu taleplere hem performans hem de ilham veren yeniliklerle yanıt vermeli; ayrıca, evlerdeki enerji taleplerini ve işle ilgili hedefleri göz önüne almalıdır. Elektrifikasyon alanındaki uzmanlığımızla, bunları gerçeğe dönüştürebiliriz.

Araç içinde, güç elektroniği ve elektrik enerjisi dağıtımı konusundaki yetkinliklerimizle birleşen deneyimimiz; zaman kazandıran, güvenliği artıran ve günlük seyahati, işinizi ve gezegeni olumlu yönde etkileyen verimlilik sağlayan teknolojilere ilham veriyor. Breaktor® devre koruma teknolojimiz elektrikli araç sistem güvenliğini geliştirerek hem insanları hem de bileşenleri koruma altına alıyor. Breaktor, yenilikçi konnektör ve terminal çözümlerimizle güç dağıtım sistemimize entegre edilebilir. Böylece elektrikli araç sürücülerinin güvenle kullanabileceği verimli ve güvenilir bir elektrik sistemi sağlanır.

Araç dışında, elektrikli araç altyapı (EVCI) çözümlerimiz kapınızda güvenli, akıllı ve enerji açısından optimize edilmiş araç şarjı sunuyor. İster evde, ister işte, ister yolda şarj ihtiyacınız olsun; Eaton yalnızca elektrikli şarj istasyonlarından fazlasını sunuyor. Ev sahipleri için sunduğumuz kapsamlı şarj altyapısı çözümleri, şarjı optimize etmenizi ve enerji maliyetlerini düşürmenizi sağlar. Yenilenebilir enerji, enerji depolama ve daha fazlasının entegrasyonu ile evler, bağlı yazılım çözümleriyle akıllı bir ekosistem oluşturabilir birer enerji merkezleri gibi çalışabilir. Ticari binalar ve çok konutlu rezidanslar için kontrol daha da ileri seviyede: bina sahipleri, güç yükünü birden fazla şarj istasyonu arasında en iyi şekilde dengeleyebilir, enerji fiyatlarındaki ani artışları önlemek için pik yük azaltma uygulayabilir, maliyetleri kullanıcılar arasında istenilen oranda dağıtabilir ve hatta şarj oturumlarından gelir elde edebilir.

İster araç üreticisi ister bina sahibi olun, olağanüstü bir değişim ve yenilik dönemini yasadığımız bir gerçek. Eaton’ın bilgi birikimi, kaynakları ve çözümleriyle, sürücülere hak ettikleri araçları ve destekleyici altyapıyı sunacak; işinizi veya evinizi daha yeşil bir geleceğe taşıyacaksınız.

ev-car-foreground-dad-son-entering-home-getty-1473857496.png

Hibrit ve Bataryalı Elektrikli Araçlar için eMobilite Çözümlerimizi Keşfedin

Standartların Üzerine Çıkmak Bizimle Kolay

Enerji geçişi, kalıcı olarak hayatımızda. Düşük karbonlu enerji kaynaklarına ve yenilenebilir enerjiye geçiş, yalnızca verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek isteyen işletme sahipleri için yeni bir gündem olabilir — ancak araç elektrifikasyonu ve şarj çözümlerimiz, tüm bu hedefleri aynı anda gerçekleştirmenizi sağlamak için tasarlandı. İster yarının kamyon ve otobüslerini tasarlayan bir ticari araç üreticisi olun, ister elektrikli ticari araç filosunu yönetin ve şarj edin, ister ticari alanınıza şarj entegrasyonu yapın; işinizi öne çıkaracak ölçeklenebilir ve esnek ürün ve hizmet paketine sahip olacaksınız.

Ticari araç endüstrisi, emisyonlarla ilgili yönetmeliklerden kaynaklanan baskılarla yüzleşmeye devam edecektir. Dizel motorlar günümüzün temel güç kaynaklarından bir tanesi olsa da, elektrifikasyon, önümüzdeki zorlukları daha iyi bir yatırım getirisi için fırsata çevirmede çok önemli bir rol oynayacaktır. Tabii ki, yeni teknolojilerin başlangıçta masraflı olduğu bir gerçektir. Bu yüzden de, ölçeklenebilir, modüler ticari araç elektrifikasyonu çözümlerini geliştirmek için OEM iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Yüksek gerilimli güce ve hibrit araçlara dair tecrübemiz sayesinde, günümüzün en büyük elektriksel zorluklarına çözüm getiriyoruz. Elektrikli araç şanzımanlarımız, elektrik motorlarının daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor ve dik yokuşlarda performansı artırıyor. FLEX PDU, elektrikli otobüs veya kamyondaki elektrik sistemine gücü yönlendirir ve merkezi koruma sağlar — tüm ticari araç boyutları için sistem güvenliğini artıran modüler bir çözümdür.

Güç yönetimi, yalnızca ticari aracın kendisiyle sınırlı kalmaz; tüm filonun şarj ihtiyaçlarını destekleyen altyapıya kadar uzanır. Filonuzuda elektrifikasyona geçtiğinizde, kesintisiz güçten ödün veremeyeceğinizi biliyoruz. Ve kapsamlı, siber güvenli şarj altyapımız, araçlarınızı sürekli hareket halinde tutmak için tasarlandı. Eaton’ın elektrikli araç şarj altyapısı yetkinlikleri sayesinde, standart AC Seviye 2 ve DC hızlı elektrikli araç şarj istasyonlarının bir kombinasyonunu kullanabilir, ihtiyaca göre ölçeği artırıp azaltabilir, filonuzun tüketimini ve maliyetlerini takip edebilir ve binanızın enerji performansını ve maliyetlerini izleyebilirsiniz. Yük dengeleme, modülerlik ve esnekliğin kilit rol oynadığı, en üst düzeyde kontrol ve yönetim imkânıdır.

Elektrikli araç şarj altyapısını entegre etmek isteyen ticari bina sahipleri için de durum aynıdır. Müşterileri mekânınıza çekmek, çalışanlara çevreci ulaşım alternatifleri sunmak veya iş portföyünüze ücretli otopark eklemek istiyorsanız, işinizle birlikte büyüyebilecek bir altyapıya ihtiyacınız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarını altyapınıza entegre etmeyi, yönetmeyi ve işletmeyi kolaylaştırıyoruz; bunları yeni bir gelir kaynağına dönüştürmenizi ve yükü en iyi kullanıcı deneyimi ve enerji tasarrufu için dengelemenizi sağlıyoruz. 

İster otoyolda seyahat eden bir uzun yol kamyonu ister perakende müşteriler için hızlı şarj olsun, Eaton verimliliği ve güvenliği artıran, performanstan ödün vermeyen yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor.

Fleet Electrification - EVCI delivery vehicle

Ticari Araçlar İçin eMobilite Elektrikli Araç Şarj Altyapı Çözümlerimizi Keşfedin

Açık Semalar Bizimle Kolay

Küresel hava yolculuğu hiç olmadığı kadar artmışken, havacılık liderleri emisyonları ve çevresel etkileri azaltan çözümleri önceliklendirmek zorunda. Elektrikli uçaklara geçiş hiç bu kadar önemli olmamıştı. Eaton olarak, yeni bir uçuş çağını güçlendirmek için tasarlanmış güvenli, güvenilir ve verimli teknolojilerle hazırız.

Ağırlığa duyarlı platformlar, örneğin yeni nesil elektrikli dikey kalkış ve iniş araçları (eVTOL), yüksek gerilimli güç dağıtım ünitelerimizden (PDU) ve güç dönüştürücülerimizden yararlanıyor. Eaton’ın hafif elektromekanik aktüatörleri, ticari ve askeri uçaklardaki spoiler ve itki tersleyiciler için hidrolik sistemlerin yerini alıyor. Kablolama cihazlarımız ve bağlantı çözümlerimiz, uçakların burun kısmından kuyruğuna kadar uzanır ve hem yolcuların hem de mürettebatın konforunu ve güvenliğini destekler.

Eaton’ın Green Motion Air  elektrikli araç şarj istasyonlarıyla güçlendirilecek kentsel hava mobilitesi ve eVTOL araçlarının, bildiğimiz hava taşımacılığına yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Bu araçlar, şehir içi yolculuklar veya yakın şehirler arası seyahatler için uygulanabilir ve daha güvenli bir alternatif sunuyor. Mal teslimatı ve sevdiklerinizi ziyaret için trafik ve yoğunluğu azaltabilirler. Hatta bilim insanlarının orman yangınlarını, ormanları ve kıyı sağlığını havadan izlemesine olanak tanır.

Uçak üreticileri, havayolu şirketleri ve yolcular için geleceğe yolculuk daha elektrikli olacak. Eaton olarak, bunu gerçekleştirmek için mühendislik alanındaki yaratıcılığımızı ve yeteneğimizi kullanıyoruz.

687774389

Daha Güvenilir ve Verimli Uçaklar Sunan Havacılık Teknolojilerimizi Keşfedin

Sizi Gideceğiniz Yere Güvenle Ulaştırıyoruz

Eaton; inovatif ve sürdürülebilir araç elektrifikasyonu teknolojilerini yaratmak için elektrik gücünün, mekanik gücün ve akışkan gücünün yönetimine dair uzmanlığını birleştiriyor. Yolcularınızı çok daha güvenli ve verimli şekilde taşıyabilmeniz adına, ulaşım sektöründe imkânları gelin birlikte keşfedelim. Buna gerçekten önem veriyoruz. Bizler, bunun gerçekleştiğinden emin olmak için buradayız.
  • Elektrikli Araç Elektrifikasyonuna Dair İçgörüler

    Yeni bilgiler edinin ve yeni nesil elektrikli araçları nasıl güçlendirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.