Niveles de detección refinados
Ahora es posible detectar una gama de indicadores relacionados con el fuego, que incluyen humo, calor, llama y dióxido de carbono o monóxido de carbono. Aunque esta mayor sofisticación representa un gran salto hacia adelante, la complejidad adicional significa que los ingenieros de seguridad contra incendios tienen mucho más que considerar al diseñar o proyectar soluciones.
Minimizar las falsas alarmas
Los avances en la tecnología de detección significan que las alarmas ahora solo pueden activarse cuando se detectan humo y monóxido de carbono (CO) juntos. Anteriormente, las alarmas a veces reaccionaban al vapor, lo cual era problemático en las fábricas de alimentos y los baños de los hoteles, donde las falsas alarmas continuas colocaban a los servicios de incendios de emergencia bajo presión innecesaria.
El software en los sistemas contra incendios direccionables ahora permite desactivar la cámara óptica de sensores específicos si el trabajo está en curso en una habitación donde se podría generar humo que de otro modo activaría una falsa alarma.
Eaton ha introducido una solución que tiene un detector cinco en uno, que incorpora elementos ópticos y térmicos, incluidos tres niveles de detección de calor. Las cocinas industriales que experimentan temperaturas fluctuantes cuando las puertas del horno se abren, por ejemplo, apreciarán la elección de tres niveles de detección de calor.
La detección de incendios direccionable significa que la ubicación de un incendio ahora se puede localizar con precisión, lo cual es esencial en edificios más grandes como hospitales y hoteles. Los equipos de bomberos pueden acceder inmediatamente a la fuente del incendio, en lugar de dedicar tiempo a buscar el problema.
Cuando se colocan detectores de humo en una pared a más de 10 metros del techo (lo que es probable en la mayoría de los almacenes), existe el riesgo de que el fuego se propague ampliamente a nivel del suelo antes de que se detecte humo.
Actualmente, los detectores de haz envían un haz de luz infrarroja (IR) a una superficie reflectante, tal vez a 100 metros de distancia. Las alarmas se activarán si el humo interrumpe el haz. Incluso hay detectores de haz motorizados, que están diseñados específicamente para hacer frente a los cambios estructurales del edificio que ocurren con el tiempo.
Se pueden enlazar paneles de detección de incendios separados para proporcionar una cobertura completa que continúe funcionando incluso si se produce una falla en una parte de la cadena. Los datos comunicados entre los paneles pueden introducirse en los sistemas de gestión de edificios, para dar a los encargados de vigilar el edificio una visión amplia de las situaciones emergentes.
Sistemas direccionables: cada dispositivo en un sistema direccionable tiene su propio identificador único. Este identificador se utiliza para determinar la ubicación de un incendio, de modo que pueda tratarse lo más rápido posible.
Paneles de detección de incendios: estos paneles reciben información de sensores diseñados para detectar cambios relacionados con incendios en el entorno.
Infrarrojo: define un rango de longitudes de onda de radiación invisibles.
Cámara óptica: la cámara en un detector que monitorea las partículas de humo transportadas por el aire.