Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Consideraciones importantes al comprar e instalar un UPS

No todos los modelos de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) son iguales, ni tampoco sus requisitos de instalación. Los modelos modulares grandes y de rango medio y los plug and play más pequeños pueden tener consideraciones individuales. Los requisitos también pueden diferir entre las topologías de respaldo de UPS y los métodos de implementación. Si necesita más ayuda para comprender las diferencias entre los UPS y determinar el modelo óptimo para su entorno o aplicación en particular, lea las Preguntas frecuentes sobre UPS.

Si ya ha seleccionado la batería de respaldo y se está preparando para la instalación, los siguientes 10 consejos ayudarán a garantizar que el proceso se realice sin problemas:

1) Involucre a un electricista

Cualquier UPS cableado debe ser instalado por un electricista certificado, preferentemente uno que esté familiarizado con el modelo en particular. Si bien los UPS más pequeños de tipo plug and play permiten la instalación por parte de los usuarios, incluso en estos casos es aconsejable que un segundo par de ojos revise el trabajo.

electrician-using-red-screwdriver-getty-685039621 250x250.jpg

2) Revise las conexiones

Durante el envío, no es poco común que algunas conexiones se muevan dentro del UPS. Aunque a menudo no se ven, las conexiones sueltas pueden provocar chispas en el equipo después de la instalación, lo que a su vez puede causar carbonización o incluso incendios. Esta es otra razón por la que se recomienda que los electricistas instalen los UPS, ya que pueden identificar y corregir rápidamente cualquier conexión suelta. La post instalación, el monitoreo adecuado y el cuidado preventivo ayudarán a detectar y resolver cualquier problema con conexiones eléctricas potencialmente problemáticas dentro del UPS. 

eaton-emp-gen-2-bottom-angle.jpg

3) Sea consciente del entorno de instalación

Es importante considerar cuidadosamente la ubicación y el entorno donde se instalará un UPS. Se debe evitar siempre los posibles disparadores como el calor, la humedad y el polvo.

  • Es esencial contar con un flujo de aire adecuado, por lo que es fundamental no bloquear nunca las ventilaciones del UPS.
  • Tenga en cuenta que la temperatura de operación óptima para un UPS con baterías de plomo-ácido es de 25 °C / 77 °F. Para evitar el sobrecalentamiento, nunca coloque un UPS bajo la luz solar directa.
  • La capacidad de recibir una notificación anticipada de un problema pendiente, como un equipo que se está sobrecalentando, puede representar la diferencia entre la resolución inmediata y el desastre total. La sonda ambiental de Eaton (EMP) recopila lecturas de temperatura y humedad en un gabinete de rack, lo que le permite monitorear los datos ambientales de forma remota por medio de un navegador web estándar.

4. Limite el acceso al UPS

Si bien puede pensar que su UPS está seguro si se instala en una ubicación fuera del paso, no lo deje al azar. Desde los empleados que conectan dispositivos adicionales hasta el personal de limpieza que enchufa una aspiradora, estos y otros incidentes pueden causar rápidamente que un UPS se sobrecargue. Por ese motivo, es esencial proteger adecuadamente el UPS y evitar el acceso no autorizado. 

Para una instalación segura de los UPS más pequeños, considere un gabinete de montaje en pared, como el MiniRaQ de Eaton, que ofrece un tamaño 50 % más pequeño que las soluciones de la competencia. 

Switch_Whole_Key_R.jpg

5) No escatime en la garantía ni el plan de servicio

Según el modelo de UPS, generalmente se incluirá una garantía estándar de dos a cinco años. Pero es recomendable, y potencialmente muy rentable, considerar la compra de una garantía extendida. Además de agilizar la obtención de piezas de repuesto y baterías, las garantías extendidas pueden ahorrar tiempo y dinero al minimizar la interrupción del negocio y el costo del tiempo de inactividad.

Realizar el mantenimiento preventivo recomendado por la fábrica es esencial para el rendimiento óptimo y la confiabilidad continua de un UPS. Para minimizar los riesgos de tiempo de inactividad y extender la vida útil de su unidad, Eaton ofrece una amplia variedad de planes de servicio para UPS.

6) También es necesario cuidar a las baterías.

Las baterías representan el corazón de cualquier sistema UPS, pero también son la parte más vulnerable. Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) son la causa principal de fallas y pérdida de carga de los UPS y deben reemplazarse cada tres a cinco años en promedio. Saber cómo mantener y gestionar las baterías correctamente es clave para extender su vida útil.

Un plan de mantenimiento preventivo se encuentra entre los medios más exitosos y rentables para proteger las baterías de UPS. El servicio programado regularmente permite que los técnicos capacitados inspeccionen, prueben, calibren y actualicen los componentes de las baterías, lo que garantiza el rendimiento y la longevidad especificados de fábrica. 

Baterías de UPS de Eaton
Eaton_5P

7) Llegó la hora de las baterías de ion de litio

Si bien las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) han sido durante mucho tiempo el estándar del sector para los UPS, las baterías de ion de litio están listas para convertirse en la opción preferida para aplicaciones de TI, ya que ofrecen una vida útil dos o tres veces más larga, una recarga tres veces más rápida y hasta un 40 % menos de peso. Los UPS de ion de litio, como el 5P de Eaton, ahorran tiempo y dinero al mismo tiempo que reducen el riesgo durante todo el ciclo de vida del UPS. 

8) Invierta en una tarjeta de red

Una tarjeta de gestión de red de UPS puede mejorar la continuidad del negocio al proporcionar advertencias sobre problemas pendientes y ayudar a realizar un apagado ordenado de los servidores y el almacenamiento. Usar una tarjeta de red suele ser la mejor manera de gestionar un sistema UPS individual. Una tarjeta de red de Eaton es básicamente su propio servidor, por lo que registra el historial de eventos, envía alertas por correo electrónico y mensajes de texto y proporciona acceso remoto al estado en tiempo real.

La tarjeta de red Gigabit de Eaton cuenta con mejor velocidad y ciberseguridad y es la primera tarjeta de red que cumple con los estándares de seguridad cibernética de UL y IEC, ya que proporciona una conexión Gigabit Ethernet y permite el monitoreo seguro del UPS a través de la interfaz de un navegador web HTTPS, el protocolo SNMP v1/v3 y las alarmas por correo electrónico.

Explore los beneficios de una tarjeta de red para UPS en esta reseña de StorageReview.com.

Tarjeta de red Gigabit de Eaton (en ángulo)

9) Integre una derivación de mantenimiento

Una derivación de mantenimiento proporciona un medio simple y efectivo para la derivación de un UPS mientras se mantiene la alimentación de la carga, lo que le permite dar servicio o reemplazar la unidad sin apagar el equipo conectado. 

10) Evite sorpresas con PredictPulse

Las organizaciones que gestionan múltiples UPS pueden obtener importantes ventajas de un servicio de monitoreo remoto como PredictPulse. Mitigue los riesgos de tiempo de inactividad asociados con las fallas de baterías y capacitores, reemplace los componentes de forma proactiva antes de la falla y extienda la vida útil de los activos con datos en tiempo real. PredictPulse monitorea sus dispositivos de energía y alerta al personal de Eaton si se detecta un problema. Eaton envía automáticamente un técnico de campo al sitio afectado cuando sea necesario.

¿Tiene preguntas sobre cómo instalar un UPS de manera segura?