En la actualidad, Eaton cuenta con tres familias de UPS compatibles con las baterías de ion de litio. Para instalaciones de menos de 20 kVA, Eaton tiene dos modelos del UPS 5P: 5P1550GR-L y 5P1550R-L. El UPS 93PM de Eaton es compatible con baterías de ion de litio para instalaciones de entre 20 y 400 kVA. Para instalaciones de más de 300 kVA, todos los UPS que forman parte de la familia de UPS Power Xpert 9395 están disponibles con baterías de ion de litio.
Lanzamiento próximo: Eaton pronto presentará un SKU de UPS 9PX de ion de litio.
No, no hay un riesgo mayor. Una nota de aplicación sobre la seguridad de las baterías de ion de litio explica que, “Como parte de las pruebas DOT/UN38.3, la temperatura de la carcasa de las celdas no puede exceder 170 °C (338 °F); dado que las celdas LFP (fosfato de hierro de litio) utilizadas en el UPS de ion de litio 5P 1U tienen un punto de embalamiento térmico mucho mayor que esta temperatura, el riesgo de embalamiento térmico cuando se exponen a situaciones como las condiciones de prueba se reduce aún más”.
Lea la nota de aplicación de seguridad completa de las baterías de ion de litio de UPS aquí.
Tenemos hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) e informes de prueba UL9540A que muestran que los gases solo se emiten durante un incendio.
Descargue las MSDS para las baterías de ion de litio de Samsung y las baterías de ion de litio de LG Chem.
Los sistemas de administración de baterías de litio y los sistemas de monitoreo de baterías, como Cellwatch y Btech, tienen las siguientes similitudes:
Los sistemas de administración de baterías de litio difieren de Cellwatch/Btech en lo siguiente:
Consulte los planos para clientes de Eaton para conocer los niveles de BTUh. Este calor es insignificante.
Descargue el plano para ion de litio de Samsung aquí. Descargue el plano para ion de litio de LG Chem aquí.
| Modelo | Peso |
| Samsung 136 | 120 lb (54,4kG) |
| Samsung 128 | 113 lb (51,2kG) |
| Medio gabinete LG Chem | 51 lb (23.1kG) |
| Gabinete completo LG Chem | 102 lb (46.2kG) |
Sí, los gabinetes de baterías de ion de litio de UPS de ambos proveedores se comunican mediante Modbus TCP. La conexión del cliente se realiza a través de un conector TCP/IP (RJ45) del módulo BMS del banco de baterías en el gabinete/sistema de cualquiera de los proveedores.
NOTA: Modbus TCP no proporciona un historial de alarmas. La información es en tiempo real, a menos que el usuario cree un programa de registro externo. Como alternativa, el cliente puede comprar el módulo comunicador de litio (LCM), que es un accesorio que ofrece una interfaz de usuario basada en navegador web y permite el monitoreo de parámetros clave, información de estado y registro de datos, ya sea a nivel local o en la plataforma en la nube de Eaton.
Las celdas de litio en las unidades de baterías de ion de litio están compuestas de fosfato de hierro-litio (LFP). Cada celda incluye protección integrada contra sobrecargas, ventilación de presión, recubrimiento cerámico antiperforación y una barrera en el electrodo LFP positivo para ayudar a mitigar los cortocircuitos debidos al crecimiento dendrítico. Además, el BMS monitorea y controla cada celda dentro del paquete de baterías para mitigar las condiciones que pueden fomentar el crecimiento de dendritas.
Para obtener más información sobre las dendritas en las baterías de ion de litio, lea la nota de aplicación de Eaton más reciente.
| Fabricante | Capacidad en kWh | Zona sísmica | Fuente de alimentación |
| Samsung | 32,6 kWh para 128S 34,6 kWh para 136S |
Zona 3 para el gabinete blanco Zona 4 para el gabinete negro UL9540A |
Trifásica, 400-480 VCA
|
| LG Chem | 14 kWh para un solo banco 28 kWh para doble banco |
Zona 4 | Monofásica, 120-240 VCA |
El proveedor garantiza que cuando la batería se instale según las instrucciones del proveedor, se opere dentro de las pautas ambientales del proveedor y se cargue con el UPS según lo especificado, el sistema de baterías proporcionará al menos entre el 78 y el 80 % de su capacidad inicial luego de 10 años de uso. Si la batería o el banco no brindan esa capacidad, se reemplazarán sin cargo. La mano de obra no está cubierta, pero se puede agregar un cargo de mano de obra a la cotización del sistema de baterías. La batería debe operarse dentro de las especificaciones ambientales y los límites de vida útil establecidos por el proveedor. El mantenimiento de registros de datos es responsabilidad del usuario (como para VRLA). Si la evidencia indica que la batería se ha utilizado de manera incorrecta:
Consulte el manual de instalación, pieza n.° 164000729, que se incluye con cada gabinete.
Consulte el manual de instalación que se incluye con cada gabinete.
Las disposiciones de conexión de conductos son requeridas por código en los EE. UU. y Canadá. Por ejemplo, el cable no puede “caer en cascada” en el gabinete desde una bandeja superior. El conjunto de conexión de conducto debe fijarse al gabinete en el sitio. Se proporcionan las instrucciones necesarias. De lo contrario, la altura total del gabinete sería un problema.
Descargue las instrucciones de instalación de los gabinetes de baterías de ion de litio.
Es importante tener en cuenta que Eaton no debe ser la fuente oficial de estas respuestas. Las responsabilidades legales impiden que actuemos como autoridad en estos temas. Los clientes son responsables de la interpretación y el cumplimiento de los códigos locales correspondientes. Sin embargo, sí queremos proporcionar información general sobre lo que los clientes deben saber antes de comprar sistemas de baterías de ion de litio. Podrían aplicarse códigos nacionales y locales, y varios códigos pueden exceder o reemplazar nuestras interpretaciones genéricas. Los códigos que pueden aplicarse son, entre otros, los siguientes:
Los requisitos y la redacción de todos los códigos anteriores son similares.
Ubicación de la sala: no más de 75 pies por encima o 30 pies por debajo del nivel de acceso más bajo para el departamento de bomberos, a menos que una prueba exitosa de UL9540A y el análisis FMEA convenzan a la autoridad con jurisdicción de la aprobación.
Sísmico: debe cumplir con la Sección 16 del IBC, que describe la estructura del edificio, no del gabinete de baterías, pero los gabinetes (negros) más recientes de Samsung, disponibles en febrero de 2020, han sido evaluados como Zona sísmica 4 y los de LG Chem también han sido evaluados como Zona sísmica 4.
Ventilación: Lo siguiente no es diferente de lo que se requiere para las instalaciones de VRLA.
IFC 1206 y NFPA 855 no son retroactivos, por lo que no es necesario que cumplan con ellos las instalaciones que se realizaron antes de que se promulgaran (en 2018 y 2019, respectivamente). Las nuevas instalaciones de baterías o las ampliaciones de las existentes deberán cumplir con los códigos.
Para cumplir con ellos, la instalación de una batería de ion de litio debe satisfacer estos requisitos:
Póngase en contacto con un inspector de la AHJ en caso de que esté planificando hacer alguna adición.
Con la ausencia de una prueba de puesta en marcha estandarizada para baterías de litio, esperamos que la puesta en marcha sea algo similar a la de VRLA, y debe incluir lo siguiente: