El módulo de análisis de evaluación y restauración de contingencias de CYME de Eaton es una herramienta integral que se usa para estudiar el impacto de las contingencias en el sistema de distribución a fin de encontrar un plan de conmutación óptimo para el restablecimiento del suministro eléctrico.
Uno de los posibles impactos de las fallas del equipo es la interrupción del servicio para los clientes. La duración de la interrupción del suministro eléctrico puede extenderse más allá del nivel de tolerancia de los clientes si no se ha elaborado un plan adecuado de conmutación en el que se consideren las sobrecargas y los incumplimientos de tensión. Por lo tanto, los análisis de contingencias son fundamentales para que los ingenieros puedan evaluar la solidez de las redes identificando los posibles problemas con las interrupciones de suministro eléctrico y el mantenimiento de planificación con el fin de garantizar un restablecimiento rápido del servicio.
| FEATURES |
Eaton's CYME Contingency Assessment and Restoration Analysis module studies the what-if situation of outages on a radial system to establish viable switching plans. Module features include:
With its many features, the module is a powerful tool to help engineers understand the strengths and weaknesses of a power system through the study of outage impacts at different locations. It suggests contingency switching plans, so that you can be prepared for quick intervention in case of unplanned loss of supply. |
| RESTORATION PLAN |
The analysis simulates the outage at the user-defined locations and evaluates all the alternatives to propose a sound switching plan. The module takes into account the selected restoration mode and restoration priority. The selection criterion is also defined by the relative importance of different objective functions, such as:
The analysis also respects the following user-defined criteria:
Satisfying all the user-defined criteria, the module provides the best-suited solution specific to each user’s operating conditions. |
| MEANINGFUL RESULTS |
Results are presented in the form of both one-line diagram display and reports. One-line diagram display includes:
Reports include:
The information available helps engineers study multiple what-if scenarios, to understand the security of the system and to be better prepared for undesired service interruption. |
Descargar folleto
¿Necesita soporte para un producto?
Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com
Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)
Correo electrónico: cymesupport@eaton.com
Preguntas antes de comprar
Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com