Descargar documento () de 20

Arco eléctrico de CC

La industria eléctrica destaca continuamente las mejoras para proteger al personal contra peligros de arco eléctrico. Estos potentes eventos pueden provocar tiempos de inactividad operativos y, lo que es aun más importante, lesiones considerables en los empleados que trabajan con los equipos eléctricos o cerca de ellos.
Integrado como un módulo adicional en la serie de software CYME de Eaton, el módulo de análisis de arco eléctrico de CC complementa el modelado de la red de CC existente y las capacidades de análisis. Mediante el uso del motor de análisis de cortocircuito de CC de CYME y el análisis de coordinación que forma parte del módulo de análisis del dispositivo de protección, el módulo de análisis de peligros de arco eléctrico de CC permite computar las corrientes con fallas y el tiempo de eliminación de las fallas del dispositivo de protección de sobretensión, con el fin de evaluar el nivel de energía del incidente y la categoría de riesgo asociada. Sobre la base de estándares reconocidos en el sector y sólidos motores de cálculo, este análisis es una solución integral para ayudar a los ingenieros a prevenir y brindar protección contra los peligros de potenciales eventos de arco eléctrico.

MÓDULO DE ARCO ELÉCTRICO DE CC

FEATURES

Standards :

  • Stokes & Oppenlander
  • Paukert
  • Maximum Power

Main capabilitiese:

  • Bus data of DC networks can be supplemented with DC Arc Flash related information (connected equipment type, fixed or moveable exposed circuit, enclosure and reverberation coefficients, working distance, bus gap, clearing time and fault current).
  • Calculation of the maximum bolted short-circuit current levels at the desired workplace (bus)
  • Batch mode simulation which performs the analysis on every bus in the DC network in one single simulation
  • Automatic detection and validation of protection schemes in the DC network
  • Calculation using default values depicted by standards or user-specified values
  • Additional user-defined options:
    • Include an arcing current multiplier
    • Select devices that contribute to arcing current and include their contribution to the result
    • Choose either NFPA-70E or CSA Z462 as the standard for reports and warning stickers
    • Select the arc-in-a-box incident energy calculation for enclosed-type equipment

With the one-line diagram, the user can easily create different what-if scenarios (different operating levels, different protective devices or different protective device opening times, etc.) to better assess the arc flash risks and to find solutions that could minimize such risks.

ONE-LINE DIAGRAM
Users can display and customize the results of the analyses on the network. The results can be displayed in tags and the one-line diagram can be color-coded by risk category, incident energy or arc flash boundary.
REPORTS & CHARTS
The results can be displayed in a tabular report. In addition, charts can be used to compare the arc energy level between different scenarios of clearing time and working distance.
WARNING LABELS
Create weatherproof warning labels to display information such as arc flash boundary, incident energy at working distance, risk category and personal protective equipment. Customize these stickers with any additional information required and choose the label format that suits needs.

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com