Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Optimización de la configuración de la red

Una de las formas de optimizar las redes radiales es cambiar el estado de los dispositivos de conmutación. La reconfiguración permite que los servicios públicos obtengan ganancias económicas mediante el ahorro de energía, y también puede darles a las redes más capacidad para gestionar situaciones de contingencia. 

El módulo de optimización de la configuración de la red de Eaton es adicional al software de análisis del sistema de energía CYME y está diseñado para proporcionarles a los ingenieros planes de conmutación para obtener topologías de redes óptimas.

Siempre ha sido una tarea desafiante para los servicios públicos garantizar el suministro de electricidad con la infraestructura actual y, a la vez, mantener bajos los costos. Mientras los ingenieros contemplan opciones como la ubicación del condensador y la optimización de voltios/VAR para obtener un mayor rendimiento de los activos del sistema, existen otras soluciones, como la reconfiguración de la red mediante la conmutación, como primer paso para reducir los costos de electricidad y, a la vez, minimizar el impacto del uso de capitales. 

MÓDULO DE OPTIMIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED

GENERAL

The reconfiguration of networks often brings benefits such as reduction of power losses and  voltage violations counts. The module offers the following different objectives:

  • Perform load transfer studies to determine how loads can be transferred from a heavily loaded substation or feeder to another through tie-points
  • Minimize voltage exceptions to reduce the number of voltage violations
  • Minimize overload exceptions to reduce the number of overloaded equipment
  • Limit the exposure of certain feeders by transferring part of their circuit to other feeders to improve reliability
  • Improve system kW losses to reduce operating cost
CUSTOMIZABLE ANALYSIS

The analysis can be customized with user-specified constraints, including:

  • Maximum/minimum limits for a switching recommendation
  • Maximum loading limits for each type of equipment
  • Voltage limits
  • Selecting which switching devices to operate during the analysis

Besides suggesting an optimal network topology by switching existing devices, the analysis can also recommend optimal location for new tie points.

With the module’s many options, users can easily simulate what-if scenarios to compare outcomes of different combinations of objectives and constraints.

ILLUSTRATIVE RESULTS

Results are presented both graphically and in reports to help evaluate the proposed solution.

After the simulation, tags displayed on the one-line diagram let you visualize clearly the switching operations proposed.

The comprehensive report provides:

  • Detailed listing of the switching operations recommended
  • Network summary on loading, kW losses and network length for both before and after the recommended switching operations
  • Overloaded equipment count for the initial and final network configurations
  • Number of voltage violations for the initial and final network configurations
  • Evaluation of the annual cost of system losses 

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com