Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Open Source Innovation im öffentlichen Raum

Open Source ist ein zentraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses bei Eaton. Sie stellt eine gemeinsame Basis für Innovationen dar, eine De-facto-Norm, die zu einer sichereren, interoperablen und herstellerneutralen Arbeitsumgebung führt, die die gleiche Vertrautheit zwischen Anbietern und Nutzern aufweist. 

 

Die Übernahme der Grundsätze der Open-Source-Softwareentwicklung durch Eaton ist nicht nur akademisch relevant. Wir glauben an die gemeinsame Nutzung von Code, um die Entwicklung zu demokratisieren und zu beschleunigen, und wir sind ein aktiver Mitwirkender und Produzent von Open-Source-Code.

engineer looking laptop in server room

Unser Ansatz

Als großer Befürworter von Open-Source-Software respektieren wir die Regeln, die für die Nutzung und den Vertrieb von Software, einschließlich Open-Source-Komponenten, gelten, und ermutigen unsere Softwareentwickler, proaktiv zu Open-Source-Gemeinschaften beizutragen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, von kleinen Einzelbeiträgen bis hin zu unternehmensbezogenen Produkt- oder Plattformprojekten.
IT engineer in data center

Unser Grundsatz

Mit Richtlinien und Grundsätzen, die die Verwendung von Open Source in der von uns produzierten Software regeln, konzentrieren wir uns darauf, unsere Teams und unsere Kunden über die Vorteile von Open Source aufzuklären. Durch die Bereitstellung angemessener Schulungen, erstklassiger Scanning-Tools und fachkundiger Unterstützung für Projektteams stellen wir sicher, dass die Lizenzverpflichtungen erfüllt werden.

Sie dürfen die Software, die unter diese Lizenz fällt, verwenden, kopieren, verteilen und modifizieren, aber wenn Sie Änderungen vornehmen, müssen Sie den modifizierten Quellcode zusammen mit den modifizierten Binärdateien weitergeben.

From the Gnu Public license, Ein Vorläufer von Open Source

Ein Schlüsselfaktor für eine integrative Entwicklung

Open Source wurde entwickelt, um die Softwarerechte auf intelligente und gemeinschaftliche Weise zu verwalten.  Dadurch erhalten die Nutzer die Lizenz, die Software zu nutzen, zu verändern und weiterzugeben. So kann jeder von den Fortschritten im Softwaredesign profitieren. Die „Öffnung" des Quellcodes der Software ist eine Voraussetzung für dieses Konzept, das im Gegensatz zu proprietärer Software steht, bei der der Quellcode im Allgemeinen nicht verfügbar ist. Während diese Konzepte bereits gut etabliert waren, wurde der Begriff „Open Source" erst in den 1990er Jahren geprägt. Er wurde schnell sehr populär, da er die Zweideutigkeit des Begriffs „free" vermied, der die Freiheit zur Nutzung der Software und nicht die Kosten der Software beschreibt. Heute geben die Open Source Initiative (OSI) und die Free Software Foundation Definitionen dessen, was als Open Source anerkannt ist.

OPEN SOURCE PROJEKT-HIGHLIGHT

42ITy: zum Vorteil von Entwicklern, Nutzern und dem gesamten Ökosystem des Rechenzentrums

Das Ziel des 42ITy-Projekts ist es, Entwicklern, Anwendern und dem gesamten Rechenzentrums-Ökosystem durch die Bereitstellung einer Reihe gemeinsamer Ressourcen zu helfen, die Akzeptanz von 42ITy als einzige Open-Source-Plattform der nächsten Generation für die Optimierung von Rechenzentrumsdiensten durch eine Software-Architektur auf Basis von Microservices zu erhöhen.

Die 42ITy-Plattform ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die der Öffentlichkeit unter einer GPL 2+ Lizenz zur Verfügung gestellt wird. Während wir weiterhin einen wichtigen Beitrag zu 42ITy leisten, wächst die Gemeinschaft weiter.

data center

Open Source: ein Eckpfeiler unserer digitalen Brightlayer-Plattform

Uns ist bewusst, dass einer der Schlüssel zu unserem anhaltenden Erfolg darin besteht, einen ehrlichen, offenen Dialog mit kommerziellen Softwareentwicklern und Entwicklungspartnern innerhalb unserer Kunden- und Vertriebsgemeinschaften zu ermöglichen.

Durch die Möglichkeit, mit Entwicklern gemeinsam auf den Code zuzugreifen, wird ein Open-Source-Konzept ermöglicht, das allen Beteiligten zugute kommt und zu Durchbrüchen und Fortschritten führt.