Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Heizen, Kühlen und saubere Lüftung

Die Bereitstellung einer optimalen Umgebung ist von entscheidender Bedeutung für Büro- und Produktionsstandorte. Es ist eine Voraussetzung für Produktivität, Produktqualität und einen gesunden Arbeitsplatz.

Umgebung überprüfen - Produktivität und Komfort sicherstellen

Bei Herstellungsverfahren kann das Heizen und Kühlen unerlässlich sein, um die Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten, wie beispielsweise bei der Lagerung von Lebensmitteln. In Büros oder öffentlichen Gebäuden, wie Einkaufszentren, sind die Umgebungsbedingungen nicht nur Annehmlichkeit, sondern auch wesentlicher Faktor für Gesundheit und Sicherheit.

Energieeffiziente HLK-Systeme, von der Planung bis zum Betrieb

Lüftungs- und Kühlungssysteme mit variabler Geschwindigkeit haben ihre niedrige Gesamtbetriebskosten in verschiedenen Projekten unter Beweis gestellt. Applikationen können mit Direktstartern, wie dem intelligenten PKE, oder mit Frequenzumrichtern wie dem PowerXL DG1 aufgebaut werden, die einen branchenweit führenden, niedrigen Energieverbrauch bieten. In der Planungs- und Realisierungsphase kann unser intelligentes Verdrahtungssystem SmartWire-DT auch dazu beitragen, Projektzeit und Installationskosten deutlich zu senken.
GettyImages-838473458-copy.jpg

Einfach anschließen! Schon sparen Sie Energie und erhalten Datenerkenntnisse.

Als das Abluftsystem einer Universität erneuert werden musste, verbrauchte die 2-stufige Eaton-Lösung nicht nur weniger Energie, sondern lieferte auch Erkenntnisse über Daten und verbesserte Betriebszeiten.

Rauch rechtzeitig absaugen, noch bevor jemand Schaden nimmt wird

Wenn Rauch erkannt wird und Leben gefährdet sind, ist die zuverlässige Funktion der Abluftventilation entscheidend. Der Feuermodus ermöglicht es unserem Frequenzumrichter PowerXL DG1 mit variabler Drehzahl, auch unter Bedingungen zu arbeiten, bei denen andere zum Stillstand kommen würden. Bei einem Fehlalarm amortisiert sich der Antrieb im Normalbetrieb mit einer unübertroffenen Energieeffizienz, die den gesamten CO2-Ausstoß der Anlage reduziert.
FlughafenDuesseldorf_1500.jpg

Abluft oder Ventilation wenn es darauf ankommt.

Die Firma Schneider Feuerschutz nutzt die DG1 von Eaton für ihre Feuerlöschanlage und kann so nicht nur die Kosten durch den Einsatz kleinerer Generatoren optimieren, sondern auch die Komplexität des Gesamtsystems reduzieren.

Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen

Klicken Sie auf die Produkte und Dienstleistung, über die Sie mehr erfahren möchten oder nutzen Sie unsere Produktsuche.
HMI/SPS
HMI/SPS
easyE4
Steuerrelais
Flat Front
Drucktaster
PowerXL
Frequenzumrichter
PKE
Motorschutzschalter
DG1
Universal-Antriebe
eaton-digital-rcd
Digitaler Leistungsschalter
eaton-digital-circuit-breaker
Digitaler Leistungsschalter
  • Service und Support

    Wenden Sie sich an unsere Serviceteams oder Partner um technische Unterlagen, Hilfsmittel und Schulungen zu erhalten.
    MOEM Services