Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
119820903

Standort: Leverkusen, Deutschland

Segment: Filtration zur Homogenisierung von Prozesschemikalien

Herausforderung: Die Produktionsbedingungen und die Qualität eines Grundstoffs für Pigmente und Füllstoffe durch fortschrittliche Filtration verbessern

Lösung: Schmelzgeblasene LOFTREX Nylon-Filterkerzen aus hochreinen Polyamid-6-Fasern mit einer Abscheiderate von 100 µm bei 90 % Effizienz

Ergebnis: Die fortschrittliche Lösung verdoppelt die Standzeiten der Filter und steigert die Prozesssicherheit durch schnelle und zuverlässige Verfügbarkeit

 

Levaco hat unsere Filterkerzen auf Herz und Nieren getestet und schließlich als die Lösung des Problems identifiziert. Als Lösungsanbieter ist uns das natürlich besonders wichtig. Wirklich erfolgreich ist ein Projektschließlich erst, wenn nicht nur unser Kundezufrieden ist, sondern auch seine Kunden es sind.

Jenö Inderfurth, Sales Engineer in der Filtration Division von Eaton

Für die Homogenisierung eines Aminkondensats, das in Beschichtungen eingesetzt wird, vertraute Levaco lange Jahre auf Filterkerzen aus Phenolharz. Aufgrund steigender Kosten, langer Lieferzeiten und der hohen Umweltbelastung des Filtermaterials suchte das Chemieunternehmen jedoch nach Alternativen. Fündig wurde es bei Eaton: LOFTREX Nylon-Filterkerzen bringen alle nötigen Eigenschaften für den Homogenisierungsprozess mit und punkten zudem mit Vorteilen bei Verfügbarkeit und Standzeit.

Hintergrund: Farben und Pigmente für zahlreiche Branchen

Bruchfest, verwindungssteif und wärmebeständig – wegen seiner vorteilhaften Eigenschaften kam Phenolharz in der Industrie jahrzehntelang zum Einsatz. Als Filtermaterial wird der Kunststoff aus der Familie der Duroplaste, die nach ihrer Aushärtung nicht mehr verformt werden können, auch heute noch verwendet; denn für die anspruchsvolle Aufgabe teils aggressive Medien zu filtrieren, sind oft hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit gefragt. Doch aufgrund des umwelttechnisch bedenklichen Herstellungsprozesses wird immer weniger Phenolharz produziert.

Was die Umwelt freut, bringt Anwender in Schwierigkeiten. Zum Beispiel in der chemischen Industrie: Dort werden Filterkerzen aus Phenolharz in produktionskritischen Prozessen eingesetzt, von denen die gesamte Lieferkette abhängt. Aufgrund der sinkenden Verfügbarkeit des Materials steigen die Preise, Lieferzeiten von bis zu 20 Wochen sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Mit dieser wachsenden Herausforderung hatte auch Levaco aus Leverkusen zu kämpfen. Um seine Produktion zukunftsfähig aufzustellen und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, suchte der ehemalige Bayer-Konzernbereich frühzeitig nach Alternativen. Fündig wurde das Chemieunternehmen bei Eaton. Der Filtrationsspezialist konnte Levaco eine Lösung anbieten, die Filterkerzen aus Phenolharz ökonomisch wie auch ökologisch den Rang ablaufen kann.

Die LEVACO Chemicals GmbH hat ihren Firmensitz und Produktionsstandort im Chempark Leverkusen. Das Produktportfolio umfasst Spezialitäten wie z. B. Dispergiermittel, Emulgatoren, Netzmittel, Entschäumer und Superabsorber. Die Produkte werden in den Segmenten Agrochemikalien, Faserherstellung, Farben und Lacke sowie in der Zucker- und Nahrungsmittelindustrie, in der Papierindustrie, im Bergbau und in der Kabel- und Bauindustrie eingesetzt.

Darüber hinaus beschäftigt sich Levaco mit Lohnfertigung von Spezialchemikalien für namenhafte Chemie-Unternehmen.

Der Unternehmensbereich Coating Solutions zählt vor allem Abnehmer aus der Farben-, Lack- und Tintenindustrie zu seinen Kunden, aber auch Holzschutzmittel, Industriebeschichtungen und Pigmentpräparationen werden mit den Chemikalien des Unternehmensbereichs optimiert. Pigmentpräparationen bestimmen beispielsweise die Farben, Effekte und die Langlebigkeit von Beschichtungen. Bei vielen Herstellprozessen der Chemikalien sind Filter ein unverzichtbarer Bestandteil der Verfahrenskette.

Herausforderung: Filterkerzen zur Produkthomogenisierung

Eines dieser Zwischenprodukte des Geschäftsbereichs Coating Solutions, bei dessen Herstellung Filterkerzen aus Phenolharz lange Zeit eine wesentliche Prozesskomponente darstellten, ist ein mit Dichlorethan agglomeriertes Aminkondensat. Auch diese gelartige Flüssigkeit dient als Grundstoff für Pigmente und Füllstoffe. So verhilft sie vor allem Farben und Beschichtungen zu deren schützenden Eigenschaften, auf die industrielle Anwendungen wie der Schiffbau angewiesen sind.

Um die gewünschte Konsistenz zu erreichen, wird das Aminkondensat mit Wasser gemischt. Dabei entstehen inhomogene Agglomerate, die die Produktqualität negativ beeinflussen. „Die Filterkerzen dienen im Prozess daher vor allem der Gleichverteilung der Partikelgrößen, damit ein homogenes Produkt entsteht“, erklärt Jenö Inderfurth. Der Vertriebsingenieur ist bei der Filtration Division von Eaton Spezialist für Chemieunternehmen und kennt auch den Chemiepark „CHEMPARK“ in Leverkusen, wo Levaco produziert, wie seine Westentasche. „Das Unternehmen ist bereits seit Jahren unser Kunde und bezieht auch Filterbeutel für Abfüllanlagen“, sagt Inderfurth. Als bekannter und geschätzter Lieferant erhielt er so die Anfrage, die sich auf die Produktion des Aminkondensats bezog: Neben der schlechten Verfügbarkeit und der daraus resultierenden Preissteigerungen der bislang eingesetzten Filterkerzen aus Phenolharz war auch die Umweltbelastung für Levaco ein Beweggrund für die Suche nach Alternativen.

Lösung: Polyamid als passende Alternative

Die außergewöhnlichen Eigenschaften von Filterkerzen aus Phenolharz machten die Suche nach einer Alternative jedoch nicht leicht. „Die können eben fast alles“, sagt Inderfurth. „Hohe Temperatur- und Druckresistenz, starke chemische Beständigkeit – all das ist bei Phenolharz selbstverständlich.“ Daher waren Filterkerzen aus dem Alleskönner-Material auch lange Zeit Standard.

Als mögliche Alternative kam Inderfurth Polyamid in den Sinn: „Polyamid verträgt höheren Druck und höhere Temperaturen als beispielsweise Polyester oder Polypropylen“, weiß Inderfurth. Die möglichen Feinheitsgrade entsprechen in etwa denen von Phenolharz und können in einigen Fällen sogar besser sein. Damit wurde die Anwendung zu einem Fall für LOFTREX Nylon-Filterkerzen. Die schmelzgeblasenen Filterkerzen aus Polyamid halten hohe Betriebstemperaturen bis zu 120 °C und einen Differenzdruck von bis zu 2,5 bar bei Umgebungstemperatur stand. Die Filter aus einem Polyamid-6-Polymermaterial werden mit effizienter Melt-Blown-Technologie hergestellt. Das Ergebnis ist eine leistungsfähige und langlebige Filterkerze aus feinporigem Material. Ihre besonders glatte Oberfläche reduziert darüber hinaus die Fasermigration deutlich. Das kommt auch dem Prozess bei Levaco zugute, da freigesetzte Fasern der Filter als Verunreinigungen die Produktqualität reduzieren könnten.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Für die ideale Homogenisierung des Aminkondensats setzten die Filtrationsingenieure von Eaton auf LOFTREX Nylon-Filterkerzen mit einer Abscheiderate von 100 µm. Eine Wahl, die sich als richtig erwies: „Mit optimiertem Differenzdruck und Durchflussrate kann Levaco dieselben Filterkerzen für bis zu fünf Batches des Produkts einsetzen“, so Inderfurth. Mit einem 50er- und einem 25er-Kerzengehäuse kommen in der Anlage insgesamt 75 Filterkerzen zum Einsatz. Zusammen ermöglichen sie einen hohen Durchsatz von 10 m³/h. „Gerade bei zahlreichen parallel eingesetzten Filterkerzen macht sich die hohe Leistung der Filterkerzen auch ökonomisch sehr schnell positiv bemerkbar“, betont Inderfurth.

Die Standzeit der neuen Polyamid-Filterkerzen liegt etwa beim Doppelten der ersetzten Phenolharz-Filterkerzen. „Für Levaco bedeutet das: Bei gleichbleibender Produktqualität werden erheblich weniger Verbrauchsgüter benötigt“, sagt Inderfurth. „Da Polyamid im Gegensatz zu Phenolharz ein leicht verfügbares Filtermaterial ist, können wir zudem kurze Lieferzeiten problemlos realisieren.“

Nachdem sich die Beschichtungsexperten von Levaco mit dem Wunsch nach neuen Filtermedien an Eaton gewandt hatten, vergingen keine zwei Wochen, bis sie die erste Mustersendung zum Testen erhielten. Nach Probedurchläufen bekam Eaton schließlich wenige Monate später die Order über die Filterkerzen.

Ergebnis: Hervorragendes Ergebnis zum besten Preis

Inderfurth lobt die Weitsicht des Unternehmens: „Levaco wusste, dass die Versorgung mit Phenolharz-Filtern nicht einfacher werden wird, und hat sich frühzeitig um eine Alternative gekümmert. Der Umweltaspekt lag den Verantwortlichen am Herzen.“ Gemeinsam mit Eaton konnte das Unternehmen frühzeitig ein tragfähiges Konzept entwickeln, das mit einer leistungsfähigen Alternative zu den bisher eingesetzten Filterkerzen die Zukunft der Produktion sicherstellt.

Dass der Weg dorthin kein Stolperpfad wurde, liegt vor allem am partnerschaftlichen Vertrauensverhältnis zwischen Lösungsanbieter und Kunde. „Bei der Filtration ist immer viel Testen gefragt“, weiß Inderfurth. „Levaco hat unsere Filterkerzen auf Herz und Nieren getestet und schließlich als die Lösung des Problems identifiziert.“ Die neuen Filterkerzen helfen nun die gleichbleibend hohe Produktqualität zu bewahren, die Levaco-Kunden gewohnt sind: Mit den LOFTREX Nylon-Filterkerzen homogenisiert, verleiht das Aminkondensat den Endprodukten exakt die gewünschten Eigenschaften. "Als Lösungsanbieter ist uns das natürlich besonders wichtig", betont Inderfurth. „Wirklich erfolgreich ist ein Projekt schließlich erst, wenn nicht nur unser Kunde zufrieden ist, sondern auch seine Kunden es sind.“

LOFTREX-Industrie-Filterkerzen

 LOFTREX Nylon-Filterkerzen-Produktreihe von Eaton

Passend für zahlreiche Anwendungen: Die Produktreihe der LOFTREX Nylon-Filterkerzen umfasst Ausführungen in verschiedenen Längen und Porengrößen. Levaco verwendet in der Produktion Filterkerzen mit einer Abscheiderate von 100 µm.

LOFTREX-Industrie-Filterkerzen

 LOFTREX Nylon-Filterkerzen von Eaton

LOFTREX Nylon-Filterkerzen im Gehäuse. Levaco setzt in einem 50er- und einem 25er-Kerzengehäuse insgesamt 75 Filterkerzen ein.