Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Standort: USA

Segment: Lebensmittel und Getränke

Herausforderung: Verbesserung des Produktionsprozesses und Minimierung der Verletzungsgefahr bei gleichzeitiger Verkürzung des arbeitsintensiven Reinigungsprozesses.

LösungErsatz des veralteten, ineffizienten Filtrationssystems durch einen mechanisch selbstreinigenden Siebkorbfilter MCS-500 mit magnetisch gekoppeltem Antrieb und hohem Durchfluss, um teure Wartung und Stillstandszeiten zu verringern.

ErgebnisDer Filtrationsprozess ist stabiler geworden, was einen geringeren Produktverlust, wenig bis gar keine Wartungseingriffe sowie geringere Arbeits- und Wartungskosten zur Folge hatte.



Der Kunde wollte, dass Eaton durch den Einsatz seiner neusten Technologien den Prozess verbessert, den Arbeitsaufwand verringert, die Sicherheit erhöht und die häufige Reinigung beseitigt. Wir hatten das nötige Wissen, um eine angemessene Lösung zu empfehlen, mit der er seine Ziele erreicht.

Jim Lago, Regional Sales Manager, Eaton

Hintergrund

Wenn man heutzutage etwas Süßes isst, hat man sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form Maissirup zu sich genommen. Aber was ist Maissirup?

Maissirup wird in Lebensmitteln eingesetzt, um eine weiche Beschaffenheit und ein größeres Volumen zu erzielen, eine Kristallisierung des Zuckers zu vermeiden und den Geschmack zu verbessern. Es gibt auch Maissirup mit hohem Fruchtzuckeranteil. Er wird aus Maissirup hergestellt, bei dem ein Großteil der Glukose in Fruchtzucker umgewandelt wird, wodurch ein noch süßeres Gemisch entsteht. 

Einer der weltweit führenden Hersteller von Süßungsmittel aus Mais wie Maissirup, Maissirup mit hohem Fruchtzuckeranteil, Maltodextrin, kristallinem Fruchtzucker und Dextrose war auf der Suche nach einer Methode zur Verbesserung seines Produktionsprozesses, um den Produktverlust, die Wartungskosten und das Verletzungsrisiko zu verringern. Gezielt bewertete das Unternehmen sein bestehendes Filtrationssystem und suchte nach einer verbesserten Lösung mit einem weniger arbeitsintensiven Reinigungsvorgang des Filters.

Herausforderung 

Die Herstellung von Maissirup erfolgt in mehreren Prozessschritten. Dabei bringt jeder Schritt besondere Herausforderungen mit sich. Nachdem der eingehende Mais untersucht und gereinigt wurde, wird er 30 bis 40 Stunden eingeweicht, um das Aufspalten der Stärke und Proteinverbindungen zu starten. Im dritten Schritt wird der Mais grob gemahlen, um den Keim vom Rest des Maiskorns zu trennen. Das verbleibende Gemisch aus Fasern, Stärke und Eiweiß wird feingemahlen und filtriert, um die Fasern von der Stärke und dem Eiweiß zu trennen. 

Dann wird die Stärke in Hydrozyklonen, die Partikel in einer flüssigen Suspension trennen, vom restlichen Gemisch abgetrennt. Schließlich kann die Stärke in Sirup umgewandelt werden. Das Unternehmen wendete sich an Eaton, um Hilfe mit dem Filtrationssystem, das bei der Umwandlung in Sirup zum Einsatz kommt, zu erhalten. 

Die in den Siebzigern in dem Werk installierten Tubular-Filter von Eaton waren zwar stabil und zuverlässig, hatten jedoch ein Upgrade nötig.

„Wir haben uns mit dem Manager und dem Verfahrenstechniker der Raffinerie getroffen, um über die vorhandenen Filter sowie Pläne zur Prozessverbesserung zu sprechen“, sagte Jim Lago, Regional Sales Manager bei Eaton. „Der Kunde wollte, dass Eaton durch den Einsatz seiner neusten Technologien den Prozess verbessert, den Arbeitsaufwand verringert, die Sicherheit erhöht und die häufige Reinigung beseitigt. Es handelte sich bereits um einen kaufenden Kunden von Eaton. Daher waren wir mit dem Prozess, der vorhandenen Ausstattung und den Herausforderungen vertraut und verfügten über das nötige Wissen, um eine angemessene Lösung zu empfehlen, mit der er seine Ziele erreichen kann.“ 

Bei der Umsetzung des neuen Prozesses war es äußerst wichtig, sich mit möglichen Sicherheitsrisiken zu befassen. Bei der Verarbeitung wird die dickflüssige Masse oft erhitzt, um die Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen, mit der sie den Prozess durchläuft. Dabei erreicht diese oft Temperaturen bis zu 60 °C, wenn sie durch die Tubular-Filter strömt, womit die Bediener einer Verbrennungsgefahr ausgesetzt waren, wenn an Dichtungen oder anderen Verbindungspunkten Leckagen auftraten. Die zahlreichen Wartungsarbeiten und Reinigung des Filters war mit weiteren Risiken verbunden, da man häufiger den heißen Flüssigkeiten ausgesetzt war. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor bei der Bestimmung der richtigen Filtrationslösung war die erforderliche Durchflussrate von bis zu 9.464 Liter pro Minute. Bei 567.812 Liter heißer, klebriger Flüssigkeit, die stündlich den Prozess durchlaufen, stellte dieser Faktor eine weitere Herausforderung sowie die Notwendigkeit dar, die Kapazität des Systems zu erhöhen. 

Die Wartungskosten waren ebenfalls ein wichtiger Punkt für den Kunden. Bei dem bestehenden System mussten die Filter dreimal wöchentlich von einem externen Team gereinigt werden. Bei unerwarteten Problemen waren noch häufigere Reinigungen erforderlich, was zu mehr Ausfällen und Kosten führte. Die regelmäßige Wartung des Filters führte auch zu einem größeren Verlust des kostbaren Produkts sowie dem möglichen Verlust einer gesamten Charge Maissirup. 

Lösung

Für die Aufgabe wurde ein mechanisch selbstreinigender Siebkorbfilter mit magnetisch gekoppeltem Antrieb und hohem Durchfluss empfohlen.

Diese Technologie ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugang bei Wartungsaufgaben, senkt die Gefahr potenzieller Leckagen und erfordert weniger bewegliche Teile. Weitere Vorteile sind: 

  • Minimale Spülablassmengen für geringen Produktverlust 
  • Einfache Installation ins bestehende System 
  • Kontinuierlicher Betrieb 
  • Wartungsfreundliche Konstruktion spart Betriebskosten 
  • Umweltfreundlich: Kein Verbrauch, Austausch oder Entsorgung von Filtermaterial
  • Optional verfügbar gemäß ASME-Code, AD2000 oder EN13445 sowie CE-konform gemäß Druckgeräterichtlinie 

Ergebnis

Der Kunde installierte den mechanisch selbstreinigenden Siebkorbfilter MCS-500 mit magnetisch gekoppeltem Antrieb versuchsweise, um Daten zu sammeln und den Erfolg zu messen. Das nach einigen Monaten vorliegende Gesamtergebnis übertraf die Erwartungen des Kunden. 

Die Multiplex-Ausführung des Systems bietet eine Konfiguration mit mehreren Stationen, die es dem Kunden ermöglicht, in Zukunft flexibel weitere Kapazität hinzuzufügen. Der Kunde entschied sich zunächst für den Kauf von fünf Filtern. Er behielt sich die Option vor, einen sechsten hinzuzufügen, sollte der Durchfluss in Zukunft erhöht werden müssen. 

Seit der Siebkorbfilter MCS-500 im Einsatz ist, ist der Filtrationsprozess stabiler geworden, was einen geringeren Produktverlust, wenig bis gar keine Wartungseingriffe sowie geringere Arbeits- und Wartungskosten zur Folge hatte.

Auch in anderen Bereichen des Werks wurde das positive Ergebnis wahrgenommen und Interesse geäußert, zu erfahren, wie die Lösung bei ihren Anwendungen ähnliche Anforderungen erfüllen könne.

mechanically-coupled-strainer.jpg

Mechanisch selbstreinigender Siebkorbfilter MCS

Die magnetisch gekoppelte Stellvorrichtung des Siebkorbfiltermodells MCS-500 macht dynamische Dichtungen überflüssig. Diese Technologie ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugang bei Wartungsaufgaben, senkt die Gefahr potenzieller Leckagen und erfordert nur wenige bewegliche Teile, wodurch eine lange Lebensdauer erreicht wird.