Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
  • Modernisieren Sie Ihr Notbeleuchtungssystem, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten

Eine intelligentere Möglichkeit zur Modernisierung Ihres Notbeleuchtungssystems

Aktualisieren Sie wichtige Komponenten innerhalb Ihres bestehenden Systems, um die Leistung wiederherzustellen, den Lebenszyklus zu verlängern und sich an die aktuellen Standards anzupassen und gleichzeitig Unterbrechungen zu minimieren. Mit dem Alter der Systeme nimmt die Zuverlässigkeit ab, was das Risiko von Ausfällen, Leistungsproblemen und Compliance-Herausforderungen erhöht. Die Modernisierung bietet eine zielgerichtete Möglichkeit, diese Risiken zu bewältigen und gleichzeitig Ihre bestehende Investition zu schützen.

Hauptvorteile

Vertrauen in jedes Notbeleuchtungssystem

Was hält Ihr System zurück?

Mit zunehmender Alterung der elektronischen Komponenten steigen die Ausfallraten und das Systemverhalten wird weniger vorhersehbar. Was einmal zuverlässig funktionierte, kann zu intermittierenden Problemen führen, was es schwieriger macht, in kritischen Momenten auf die Systemleistung zu vertrauen. Diese wachsende Unsicherheit kann sowohl die Sicherheit als auch die Betriebskontinuität beeinträchtigen.
spacer
Unerwartete Systemausfälle können den Betrieb zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt unterbrechen, insbesondere in sicherheitskritischen Umgebungen. Mit der sinkenden Zuverlässigkeit werden Ausfallzeiten häufiger und schwieriger vorherzusagen, was das Betriebsrisiko erhöht und die Ausfallsicherheit reduziert, wenn das System am meisten benötigt wird.
spacer
Ältere Systeme erfordern oft häufigere Wartungseingriffe und reaktive Korrekturen. Gleichzeitig kann die Beschaffung von Ersatzteilen schwieriger werden, was zu längeren Reaktionszeiten und höheren Kosten führt. Im Laufe der Zeit wechselt die Wartung von geplant zu reaktiv, wodurch die Effizienz sinkt und Gesamtbetriebskosten erhöht werden.
spacer
Die sich weiterentwickelnden Vorschriften und Sicherheitsstandards können die Fähigkeiten alternder Systeme übertreffen. Infolgedessen erfordert die Einhaltung der Vorschriften mehr Aufwand, Dokumentation und manuelle Prüfungen. Dies erhöht den Auditdruck und setzt Unternehmen potenziellen Risiken aus, wenn die Systeme die aktuellen Anforderungen nicht mehr vollständig erfüllen.
spacer
Wenn die Systeme einen kritischen Punkt erreichen, scheint ein vollständiger Austausch die einzige Lösung zu sein. Dies ist jedoch oft mit hohen Investitionsausgaben, komplexer Planung und Betriebsunterbrechungen verbunden. Für viele Unternehmen schafft dies eine Lücke zwischen der Erkennung des Problems und der Fähigkeit, darauf zu reagieren.
spacer

Wie sich die Systemzuverlässigkeit im Laufe der Zeit entwickelt

Mit der Alterung der Systeme steigen die Ausfallraten, was die Leistung weniger vorhersehbar und schwieriger zu verwalten macht. Hier wird die Modernisierung entscheidend.

Modernization graphic