Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Site : Boulder, Colorado, Etats-Unis

Secteur : Biopharmaceutique

Défi : Au sein de son centre de plus de 45 000 m² à Boulder dans le Colorado, Array a recours à une grande variété d'équipements sensibles pour tester et développer de nouveaux médicaments.

Solution : Array a trouvé dans l'onduleur triphasé Eaton 9355 de 15 kVA le récepteur Rx idéal.

Résultats : Array BioPharma est en mesure de se consacrer pleinement au développement de médicaments susceptibles de sauver des vies, sans avoir à se soucier de la disponibilité de ses systèmes critiques.

Informations de contact : 
Eaton Corporation
Secteur Electrique
8609 Six Forks Road
Raleigh, NC 27614, USA
1800-356-5794

Ce qu'il y a de mieux à cet onduleur, c’est qu’on n’a pas à s’en soucier. C’est un matériel qui doit se faire oublier.

David Fry, research associate, Array BioPharma Inc.

Contexte

Fondée en 1998, l’entreprise Array BioPharma Inc. se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments à petites molécules et à cible spécifique. Grâce à un portefeuille de médicaments exclusifs dont le développement est principalement axé sur le traitement de maladies débilitantes et potentiellement mortelles, la société biopharmaceutique est spécialisée dans les médicaments pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoires. 

Avec un effectif s'élevant à plus de 375 personnes - complété par les contributions professionnelles de près de 300 scientifiques et médecins - Array collabore également avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour découvrir et développer des médicaments candidats qui recouvrent un éventail de domaines thérapeutiques.

 

Défi

Au sein de son centre de plus de 45 000 m² à Boulder dans le Colorado, Array a recours à une grande variété d'équipements sensibles pour tester et développer de nouveaux médicaments. Le laboratoire est équipé notamment d'un diffractomètre à rayons X (XRD), un appareil de mesure qui analyse la structure d'un matériau à partir du diagramme de diffusion produit lorsqu'un faisceau de rayonnement ou de particules interagit avec lui. Les chimistes de Array utilisent cette machine pour vérifier les niveaux de cristallite dans les poudres pharmaceutiques.

"Il s'agit d'un instrument de 100 000 dollars," explique David Fry, l'un des associés de recherche de l'entreprise. "Non seulement les tubes à rayons X sont très coûteux, mais la mise sous et hors tension de l'appareil doit être effectuée avec soin, pour empêcher l’explosion des tubes."

Le chercheur parle d'expérience : Début 2007, l'instabilité de l'alimentation électrique a causé des dégâts au niveau du dispositif sensible, le mettant hors service pendant près de trois semaines. Pendant ce temps, les chimistes n'ont pas été en mesure de tester la forme cristalline de leurs composés et ont finalement dû sous-traiter des échantillons à un autre laboratoire.

"Cela allait en quelque sorte à l'encontre de l'objectif d'avoir un XRD," souligne Fry, puisque le dispositif avait été déployé en interne en vue de supprimer les frais et le temps nécessaires à l'expédition des échantillons. "Il faut compter jusqu'à deux semaines pour obtenir des résultats, par rapport aux 20 minutes nécessaires sur place." Les désagréments causés par la coupure de courant ne furent pas les pires conséquences auxquelles Array a dû faire face. "Les trois semaines de temps d'arrêt ont causés de nombreuses pertes en termes de coûts et de productivité," confie Fry. "C'est à ce moment-là que nous avons su que nous devions installer un onduleur."

L'entreprise biopharmaceutique a donc cherché à identifier la meilleure solution de protection d'alimentation pour la machine XRD, en se recentrant rapidement sur deux conditions sine qua non. Selon M. Fry, l'acquisition d'un système d'alimentation sans interruption capable de fournir une alimentation continue et propre à l'appareil XRD hautement sensible était de la plus haute importance. L'autre facteur clé concernait la compatibilité des générateurs, ainsi qu'une autonomie suffisante pour transporter la charge jusqu'à la mise sous tension complète du générateur Array.

"En cas de coupure de courant, j'ai besoin de savoir que l'alimentation du XRD sera assurée par l'onduleur deux fois plus longtemps que le temps nécessaire au générateur pour se mettre en marche," affirme Fry.

 

Solution

Array a trouvé dans l'onduleur triphasé Eaton 9355 de 15 kVA le récepteur Rx idéal. Disponible dans des modèles de 10 à 30 kVA, l'onduleur 9355 isole complètement le XRD de l'alimentation électrique avec une véritable conception en ligne à double conversion. En assurant une protection contre les neuf problèmes d'alimentation les plus courants - les coupures, les chutes de tension, les surtensions, les pics, les baisses de tension, le bruit de ligne, les variations de fréquence, les transitoires de commutation et la distorsion harmonique - l'onduleur 9355 offre le niveau de fiabilité maximal disponible.

"Ce qu'il y a de mieux à cet onduleur, c’est qu’on ne doit pas s’en soucier," dit Fry. "C’est une unité de surveillance dont on ne doit pas se préoccuper."

Cette disponibilité sans interruption est essentielle au laboratoire, qui, selon M. Fry, est en général soumis à au moins une coupure majeure provoquée par un orage chaque année, ainsi qu'à des baisses de tensions intermittentes. "Mais on ne sait jamais," remarque-t-il. "Une violente tempête de neige, ou n'importe quoi d'autre, pourrait endommager notre équipement. Nous avons vraiment l’esprit tranquille avec cet onduleur."

La protection de l'onduleur 9355 est renforcée par la technologie ABM exclusive d'Eaton, qui prolonge considérablement la durée de fonctionnement de la batterie de l'onduleur. Cette technologie utilise une technique innovante de charge à trois paliers qui se caractérise par des périodes de repos prolongées entre les phases de charge, ainsi que par une charge compensée en température ; ces deux aspects permettent d’optimiser le temps de recharge et de garantir le bon fonctionnement des batteries.

En plus du niveau exceptionnel de fiabilité du 9355, le facteur de puissance de sortie élevé de 0,9 permet à l'unité d'alimenter un plus grand nombre de dispositifs que les onduleurs concurrents d'une puissance VA équivalente dont le facteur de puissance est inférieur. De plus, grâce à sa configuration élégante en forme de tour incluant des batteries internes, le 9355 offre une densité de puissance élevée par mètre carré. En fait, ce système peu encombrant représente la moitié de l'encombrement des systèmes de la génération précédente, un autre avantage qui s'est révélé précieux pour Array. Mesurant seulement 30 cm de large et 33 cm de profondeur batteries comprises, le 9355 ne prend pas beaucoup de place dans le laboratoire.

"Nous avons réussi à l'installer dans un coin," ajoute Fry. "Nous devions garder la surface du sol libre."

De plus, la polyvalence de l'installation de l'appareil est venue compléter l'environnement du laboratoire, qui abrite des équipements qui doivent être refroidis à l'eau et comprennent donc des drains dans le sol.

"Nous avons pu monter l'onduleur sur rails et le maintenir en hauteur, au cas où il y aurait des fuites d'eau," explique Fry.

Array apprécie également les capacités d'autonomie offertes par le modèle 9355, dont les batteries internes fournissent trois fois plus d'autonomie que celles de ses concurrents. En outre, les utilisateurs ont la possibilité d'accroître facilement l'autonomie de l'appareil en ajoutant des modules d'extension batterie (EBM). En fait, l'autonomie de ce modèle est deux fois plus élevée que celle que Fry espérait au départ, soit quatre fois la quantité nécessaire pour mettre le XRD hors tension manuellement.

"En cas de problème lors de la mise en marche du générateur, j'ai tout le temps qu'il faut pour y aller et l'éteindre moi-même," conclut Fry.

En effet, la conception de l'onduleur 9355 adaptée aux générateurs fut un autre argument de vente important pour Array. Avec une distorsion harmonique totale (THD) inférieure à 5 % sans compromettre l'efficacité globale, l'onduleur assure un transfert maximal de la puissance entre la source et la charge protégée, permettant une compatibilité exceptionnelle avec les générateurs.

 

Application

Le faible encombrement au sol du 9355 permettant un plus grand nombre d'options d'installation, cette dernière a pu s'effectuer rapidement et facilement au sein du laboratoire. Un ingénieur certifié du service client d'Eaton a effectué la mise en service de l'onduleur et a présenté les différents paramètres de fonctionnement de l'appareil à Fry.

"Le technicien de service a expliqué comment obtenir des informations à partir du panneau frontal," précise Fry, ajoutant qu'il apprécie la facilité avec laquelle il peut accéder aux informations pertinentes. "On ne doit vraiment pas se préoccuper de l'appareil."

 

Résultat

Grâce au déploiement de l'onduleur 9355, Array BioPharma est en mesure de se consacrer pleinement au développement de médicaments susceptibles de sauver des vies, sans avoir à se soucier de la disponibilité de ses systèmes critiques. Avec l'onduleur 9355, l'entreprise est désormais en mesure de :

  • Offrir un accès continu à l'appareil de radiographie, ce qui permet aux scientifiques d'effectuer les analyses et les procédures nécessaires.
  • Maintenir la productivité tout en se protégeant contre les temps d'arrêt coûteux
  • Assurer l'opérationnalité de l'appareil jusqu'au démarrage du générateur Array, grâce à l'autonomie du 9355
  • Répondre facilement aux exigences de l'environnement de laboratoire grâce à des options d'installation polyvalentes