Descargar documento () de 20

Legislación de seguridad contra incendios

Ponerse al día con las políticas y la legislación en torno a los sistemas de detección de incendios

Si está poniendo en marcha un nuevo sistema de detección de incendios, es importante conocer las regulaciones que rigen el diseño, la construcción y la instalación de dichos sistemas de seguridad. Seguir los requisitos establecidos por la ley es la mejor manera de proteger a su organización de riesgos y exposiciones innecesarios más adelante.

Tenga en cuenta que la siguiente es solo una guía de alto nivel para ayudarlo a comenzar, sobre lo que normalmente es un tema importante. Si tiene alguna pregunta específica o desea obtener más información sobre algo en particular, no dude en comunicarse con uno de nuestros expertos.

Reglamentaciones clave

Códigos de práctica estándar británicos BS 5839-1:2013
Contiene reglas generales en torno a los sistemas de seguridad contra incendios para instalaciones nuevas y existentes fuera del país.

BS 7671: Reglamentaciones de cableado
Los principios generales de cableado se establecen en estas reglamentaciones; asegúrese de que los instaladores estén al tanto de esta información.

BS EN54-7: Sistemas de alarma y detección de incendios
Los sensores de humo deben cumplir con los requisitos de estas regulaciones.

Documento aprobado de la reglamentación de construcción B, Volumen 2
Estas regulaciones contienen actualizaciones de las regulaciones en torno a “edificios y otras casas de viviendas”.

Legislación clave

Orden de reforma regulatoria (seguridad contra incendios) 2005
Este pedido simple y simplificado reemplaza la legislación de seguridad contra incendios anterior. Es importante que las “personas responsables” dentro de una organización se familiaricen con los requisitos de esta orden. Como “persona responsable”, debe asegurarse de reducir el riesgo de incendio en su lugar de trabajo y asegurarse de que las personas puedan evacuar de forma segura en caso de incendio.