Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Simulación virtual

La tecnología nos está ofreciendo formas emocionantes de aumentar el conocimiento a través de la simulación virtual interactiva y el aprendizaje situacional. Los entornos virtuales simulados, basados en el mundo real, involucran al alumno para que utilice múltiples modalidades sensoriales, incluidas las visuales y auditivas. Se sumerge a los estudiantes en entornos eléctricos virtuales, basados en el mundo real. Se les brinda refuerzo, retroalimentación e instrucción en tiempo real mediante la interacción en la simulación.

Las verificaciones de conocimientos, en forma de una experiencia simulada, proporcionan una retroalimentación inmediata y en un entorno seguro. Por ejemplo, use la simulación para ver si el alumno puede colocar un disyuntor de manera segura. Si el alumno no utiliza el procedimiento de seguridad adecuado o el EPP correcto, se le brindará retroalimentación inmediata. Comuníquese con nosotros para obtener más información.

Beneficios de la simulación virtual

avatar-250x250.jpg

Selección del EPP

Seleccione virtualmente el EPP correcto para cada trabajo. Los alumnos seleccionan el EPP entre las opciones disponibles. Esto le proporciona a los que aprenden de forma visual un modo mejorado de refuerzo, que la simulación les permite elegir, y les dará retroalimentación y calificación automatizada según la situación en la que se encuentren y lo que hayan elegido.

Uso de bloqueo y etiquetado

Las situaciones virtuales ofrecen al alumno opciones de dónde bloquear el equipo eléctrico como si estuviera físicamente en el área donde se desea realizar el bloqueo. Al proporcionar una imagen virtual de las opciones, un alumno puede ver las diferentes opciones y recibir retroalimentación de inmediato si elige la ubicación incorrecta.

Operación del equipo

Ver y operar equipos en un entorno simulado enseña y fomenta procedimientos de operación segura, en un entorno seguro. Los gerentes y capacitadores pueden ver al alumno demostrar sus conocimientos sobre el funcionamiento del equipo y recibir retroalimentación inmediata.

Aprenda y verifique el conocimiento en un entorno 100 % seguro

Formatos de cursos de capacitación disponibles