Matrix CGLine+ es una luminaria adaptable para señales de escape que permite el ajuste en tiempo real de las rutas de salida de acuerdo con la naturaleza y la ubicación de un peligro. Matrix CGLine+ puede ajustar la dirección de la flecha que muestra, con el objetivo de mejorar la velocidad y la seguridad de las evacuaciones de emergencia en edificios comerciales.
La luminaria de señal de escape Matrix independiente muestra una flecha que puede apuntar en cualquiera de cuatro direcciones diferentes. La capacidad adicional de desplazar la flecha de un lado al otro aumenta su impacto visual entre la población general y ayuda a alertar a las personas con discapacidades auditivas. También puede mostrar una cruz roja para indicar que una ruta de salida en particular se ha cerrado o bloqueado, o es peligrosa. Lo que la convierte en una herramienta poderosa cuando las medidas de contención son la opción más segura. En una emergencia de este tipo, no solo guiará a los ocupantes, sino que también los mantendrá en un lugar seguro.
En modo normal, el cartel de salida de Matrix funciona exactamente como una luminaria de cartel de salida estándar, con todo el cumplimiento regulatorio necesario.
En el modo adaptable, pueden indicar una de varias direcciones diferentes, basadas en una serie de escenarios preprogramados. Esta funcionalidad puede activarse manualmente desde una sala de control central, en función de las grabaciones de CCTV, por ejemplo, o puede activarse automáticamente mediante dispositivos locales específicos, como alarmas de humo o botones de pánico.
La facilidad de instalación siempre es una consideración clave durante el proceso de diseño, y el sistema de evacuación adaptativo autónomo de Eaton no es la excepción. El CGLine+ adaptable se instala de la misma manera que su predecesor, pero con entradas adicionales y puertos de alimentación de respaldo. El funcionamiento del sistema depende de una programación sofisticada de causa y efecto que solo debe ser realizada por un especialista debidamente capacitado.
El mantenimiento continuo del sistema es asistido por una función de prueba automática, que ejecuta verificaciones continuas y emite alertas cuando se identifica cualquier falla. Esto permite que el trabajo correctivo comience de inmediato y supera el tiempo, el costo y los inconvenientes asociados con la realización de verificaciones manuales de manera regular.
(PDF 2 MB)
From static to adaptive escape routing
(PDF 594 KB)
(PDF 391 KB)
El tiempo que lleva evacuar un edificio comercial en una emergencia puede tener un impacto crítico en la seguridad de los ocupantes. Cada segundo cuenta. Al mejorar la capacidad de las personas para identificar señales de salida, estas pueden responder más rápidamente y llegar a un lugar seguro con un mínimo de demora.