Descargar documento () de 20

Ventajas de los sistemas de alarma de voz

Un mensaje grabado o un anuncio de voz en vivo a menudo son la mejor manera de evacuar a las personas de los edificios.

Según la Asociación Británica de Estándares (British Standards Association, BSI), las investigaciones muestran que aquellos que escuchan una señal de tono tardan más de seis minutos en evacuar un edificio con el que no están familiarizados, mientras que aquellos que escuchan un mensaje grabado estarán fuera en alrededor de cuatro minutos*. Los anuncios en vivo son aún más rápidos a menos de dos minutos.

Los sistemas de alarma de voz se recomiendan para todos los edificios públicos y edificios de más de cuatro pisos. Después de la detección de incendios, los mensajes automatizados controlan el flujo de personas en los pozos y pasillos de las escaleras, lo que permite una evacuación ordenada sin pánico.

Estos mensajes pueden complementarse con mensajes hablados del servicio de bomberos o de administración en los que se confirmen la validez y la necesidad de salir del edificio. Esta confirmación positiva acelera la evacuación y evita la mentalidad de “falsa alarma”, lo que reduce el riesgo de muerte por incendio.

* 1DD 240-Part 1:1997 – Fire safety engineering in buildings – Part 1. Guide to the application of fire safety engineering principle, BSI, July 1997

Las investigaciones muestran que aquellos que escuchan una señal de tono tardan más de seis minutos en evacuar un edificio con el que no están familiarizados, mientras que aquellos que escuchan un mensaje grabado estarán fuera en aproximadamente cuatro minutos.

British Standards Association, (BSI)