La iluminación de emergencia juega un papel fundamental en la seguridad del edificio y, particularmente, en un escenario de evacuación. Está diseñado para proporcionar iluminación rápida y automática en una situación de emergencia en la que se corta la fuente de alimentación principal y falla la iluminación normal de la red eléctrica. La iluminación de emergencia actúa como un salvavidas en situaciones peligrosas: reduce el pánico, brinda iluminación esencial y guía a los ocupantes de un edificio hacia puntos de salida seguros.
Hay muchas circunstancias en las que la activación de la iluminación de emergencia se vuelve necesaria, incluidos fallas de la red eléctrica, evacuaciones o peligros de incendio donde la visibilidad reducida requiere fuentes de luz adicionales. La selección de productos de iluminación de emergencia depende de su propósito principal, que puede ser iluminación de salida de emergencia, iluminación de ruta de escape, iluminación de espera, iluminación de área abierta (o antipánico), iluminación de señales de salida, iluminación específica para áreas de tareas de alto riesgo o una combinación de las anteriores en todo el edificio.
Las luminarias de emergencia vienen en dos modos de operación: mantenido y no mantenido.
Mantenido
Mantenido significa que la luminaria de emergencia está encendida en todo momento: en uso general, como parte del sistema de iluminación general y durante una emergencia, con respaldo de energía. Por lo general, las luminarias de emergencia mantenidas se utilizan en espacios públicos y en instalaciones recreativas, como cines y clubes, donde las luces se atenúan cuando están ocupados.
No mantenido
Las luminarias no mantenidas solo se encienden cuando falla la fuente de alimentación de la iluminación normal. En general, las luminarias no mantenidas se utilizan en edificios en los que el sistema de iluminación general se enciende cuando están ocupados.
Cuando comienza a diseñar un sistema de iluminación de emergencia para una propiedad comercial, lo primero que debe tenerse en cuenta está relacionado con el diseño del edificio. Es esencial que el sistema se adapte al tipo y al uso del edificio. Una comprensión profunda del edificio y de sus usuarios es crucial al considerar los productos de iluminación de emergencia adecuados para su proyecto.
Hay cuatro temas principales con respecto al diseño de edificios que debe tener en cuenta al diseñar un sistema de iluminación de emergencia: perfiles de usuario de edificios, tipo y uso de edificios, escala y complejidad de edificios y consideraciones del ciclo de vida.
Un sistema de iluminación de emergencia se compone de una amplia gama de productos, como luminarias de seguridad, señales de salida, luces de haz, lámparas portátiles, convertidores y señales de información.
Además de los productos de iluminación de emergencia “estándar”, también puede seleccionar productos más avanzados con la última tecnología. Estos productos avanzados están diseñados para evacuaciones más rápidas y seguras en caso de emergencias, por ejemplo, sistemas de Mayor Asequibilidad con señales de salida que parpadean o sistemas de evacuación adaptativos que muestran a los ocupantes la ruta de escape más segura según el lugar del edificio donde ocurra un incidente.
Nuestros seminarios gratuitos son dictados por expertos de la industria con años de experiencia.