Descargar documento () de 20

Análisis de protección de distancia

La generación distribuida implica la adición de capacidad de generación a un sistema de distribución. La protección se debe diseñar de manera efectiva y fácil para garantizar la confiabilidad del sistema en evolución.
El módulo de análisis de protección de distancia CYME de Eaton es una potente herramienta que ayuda a los ingenieros a diseñar y verificar sus esquemas de protección y a abordar diferentes problemas de coordinación en cualquier sistema de energía. Ayuda a identificar los desafíos y a encontrar soluciones a los problemas de protección del sistema eléctrico detectados con las simulaciones. La protección de distancia permite eliminar cualquier falla que se produzca dentro de la zona de protección, según lo determinado por la ubicación del relevador y el punto de alcance, lo que depende de la impedancia medida.

MÓDULO DE ANÁLISIS DE PROTECCIÓN DE DISTANCIA

FEATURES

Eaton's CYME Distance Protection Analysis module verifies the operation of all types of distance relays modeled, under normal conditions and under all fault types (LLL, LLLG, LL, LG and LLG).

Relays settings can be done automatically or manually in both primary and secondary sides. The user can select the right distance protection device and the software will help calculate its appropriate settings. Voltage and current are used for computing impedance.

  • Estimate function to set the reach of each protection zone (impedance) and the compensation factor
  • Load encroachment
  • Protection characteristics displayed on R-X diagram

Distance relay types that can be modeled with Eaton's CYME software are:

  • Mho
  • KD-10
  • HZ
  • Quadrilateral
  • RAZOA
  • GCX51A
  • GCXY51
  • Reactance
  • Polygon
  • Polygon-Mho
ANALYSIS RESULTS
  • Load Flow – When the analysis is executed for normal conditions, the software will run a load flow simulation. The results (currents and voltages) are transferred to relays in order to check whether they are operating or not. The relays are reported with their measures (the currents, the voltages and the impedance computed on the primary and the secondary side).
  • Short-Circuit – To see the details related to all relays that have detected a fault, and information about the fault and its zone location.

The fault and the relay impedance can be displayed in an R-X plane from the report. The user can examine the relay operation every time the system conditions are changed.

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com