資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

登録してレポートをダウンロード:労働力不足が機械メーカーに与える影響

Mockups Design

世界的な労働力不足の課題をうまく乗り越えることができる機械メーカーは、競争力を維持する最高のチャンスがあります。このレポート*では、セクター固有の課題、スキルギャップの程度、従業員の生産性とビジネス成果への影響、そして機械メーカーが最先端にとどまるために採用できる戦略を検討することで、機械メーカーが直面している労働力不足について考察します。

主要な発見

  1. 回答者の79%は、スキルギャップが組織の運営に(非常に)大きな影響を与えると回答しています。
  2. スキルギャップは、彼らが直面している他のすべての内外の課題を上回っています。
  3. 欠員の多いポジションが多いと、従業員の生産性が低下し、プロジェクトのタイムラインが遅れます。

労働力不足の影響について最新情報を入手し、今すぐ無料のレポートをダウンロードして、その影響を軽減する方法をご覧ください。

このフォームを送信することにより、私は、イートンのプライバシーポリシーおよび適用されるデータプライバシー法に従い、提供した個人データがイートン、チャンネルパートナーおよびイートンのために働く第三者プロバイダーに共有されることに同意します。
イートンの製品情報、販促情報、ニュースを定期的に受け取ることに同意します。イートンがWebページの閲覧や動画の視聴などの行動データを含む私のデータを使用して、マーケティングコミュニケーションをパーソナライズすることを理解し、同意します。いつでも同意を撤回してマーケティング情報の配信を停止できることを理解します。
*S&Pグローバル マーケット インテリジェンスの技術研究グループ、451 Researchのイートン委託カスタムリサーチ