문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

새로운 수준의 채굴 효율성 달성

에너지 시스템의 구조가 변화함에 따라 전력을 관리하고 최적화할 수 있는 새로운 기회가 생겼습니다. 검증된 채굴 솔루션을 사용하여 효율성을 높이고 에너지 비용을 절감하여 에너지 독립성을 강화하십시오. 

 

 

IoT 및 에너지 최적화를 통해 친환경 채굴의 길 개척

전기 비용은 이미 운영 비용의 20~30%를 차지하며 증가하고 있습니다. 전기의 사용 및 관리 방식에서 새로운 효율성을 추진하는 것은 채굴 작업에 막대한 이익을 가져다 줄 것입니다.

광산 에너지 효율성은 현장의 전력 인프라 및 관리에서 시작하고 끝납니다. 현장에서 입증된 솔루션을 사용하여 범위 1과 2의 배출량을 줄이고 사람과 장비를 안전하게 보호하면서 수익을 개선할 수 있습니다.

100년 이상 전 세계 광산 운영은 위험 방지 및 통제, 위험 완화 및 안전한 운영을 위한 당사의 솔루션에 의존해 왔습니다. 오늘날, 사이버 보안을 토대로 구축된 에너지 전환 및 디지털 채굴 혁신을 지원하기 위해 업계 최고의 기술을 활용할 수 있습니다. 

Mining worker with a tablet.png

안전 및 사이버 보안 채굴을 고려한 설계 지원

채굴 시 안전을 위해서는 가장 열악한 조건에서 사람과 장비를 보호해야 합니다. 이제는 사이버 보안에 대한 확고한 집중력이 필요합니다. 안전 및 보안 설계는 당사의 DNA에 있으며 광범위한 솔루션 포트폴리오는 인력, 장비 및 프로세스를 보호하는 데 도움이 될 것입니다. 

지상에서 작업하든 지하에서 작업하든 당사의 디지털 채굴 솔루션은 복잡한 통신 요구를 해결하고 보안을 고려한 설계 전문 지식을 활용하여 직원이 장비를 원격으로 안전하게 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 또한 사람들이 실제 장비에서 작업해야 할 때 아크플래시 안전 및 인력 교육 솔루션은 최첨단 보호 기능과 팀이 필요로 하는 교육을 제공합니다.  

brightlayer utilities suite

채굴 IoT를 통해 새로운 효율성 확보 

인프라와 운송이 점점 더 전기화됨에 따라 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 잠재력이 커질 것이며, 실시간으로 그리고 시간이 지남에 따라 전기 사용량을 모니터링하는 능력이 더욱 중요해질 것입니다.

당사는 디지털 Brightlayer 플랫폼을 통해 전력 사용량, 비용 및 사용 가능한 전원 관리를 간소화하는 확장 가능한 전력 모니터링 기반을 구축할 수 있도록 지원합니다. 지능형 전력 및 모니터링 솔루션은 데이터 기반 통찰력을 통해 결함 조건을 찾고, 전력을 계속 가동하며, 더 스마트한 에너지 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 최첨단 커넥티드 산업용 조명 솔루션을 통해 새로운 유지 보수 효율성을 실현하며 혹독하고 위험한 지역의 조명과 관련하여 가능한 범위를 확장할 수 있습니다. 운영에 영향을 미치기 전에 문제를 예측, 방지 및 해결하는 데 필요한 데이터 기반 통찰력을 얻을 수 있습니다. 

더욱 지속 가능한 운영을 위해 최신 제어 솔루션 적용 

세계 최고의 많은 채굴업체들이 이미 2050년까지 제로 배출을 위해 노력해 왔습니다. 좋은 소식은 자체 발전 전력을 사용하여 증가하는 에너지 요구를 보다 지역적이고 효율적이며 지속 가능하게 충족할 수 있는 새로운 기회가 있다는 것입니다. 그리고 전기 혁명은 배출량을 크게 줄일 수 있는 새로운 가능성을 창출합니다. 

당사의 마이크로그리드 컨트롤러를 통해 현장 재생 에너지와 에너지 스토리지를 통합할 수 있습니다. 그리고 운영에 가장 적합한 에너지 옵션을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 타당성 조사를 시작하십시오. 전기 자동차(EV) 충전과 관련하여 당사의 포괄적인 EV 충전 인프라(EVCI) 접근 방식을 이용하십시오. 이를 통해 기존 에너지 인프라가 지원할 수 있는 것을 최적화하는 목표 투자가 가능합니다. 

온실가스 배출량을 줄이려는 방법과 상관없이 훨씬 더 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 마이크로그리드, EVCI 및 지능형 전력 관리에 대한 현장에서 입증된 접근 방식을 통해 ESG 목표에 더 쉽게 도달할 수 있습니다. 

당사의 심도 있는 전문성을 활용하여 필요한 경우 팀 확장

세계 최고의 많은 채굴업체들이 이미 2050년까지 제로 배출을 위해 노력해 왔습니다. 좋은 소식은 자체 발전 전력을 사용하여 증가하는 에너지 요구를 보다 지역적이고 효율적이며 지속 가능하게 충족할 수 있는 새로운 기회가 있다는 것입니다. 그리고 전기 혁명은 배출량을 크게 줄일 수 있는 새로운 가능성을 창출합니다. 

당사의 마이크로그리드 컨트롤러를 통해 현장 재생 에너지와 에너지 저장을 통합할 수 있습니다. 그리고 운영에 가장 적합한 에너지 옵션을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 타당성 조사를 시작하십시오. 전기 자동차(EV) 충전과 관련하여 당사의 포괄적인 EV 충전 인프라(EVCI) 접근 방식을 활용하십시오. 이를 통해 기존 에너지 인프라가 지원할 수 있는 것을 최적화하는 목표 투자가 가능합니다. 

온실가스 배출량을 줄이려는 방법과 상관없이 훨씬 더 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 마이크로그리드, EVCI 및 지능형 전력 관리에 대한 현장에서 입증된 접근 방식을 통해 ESG 목표에 더 쉽게 도달할 수 있습니다. 

  • 지식 센터

    에너지 시스템이 어떻게 처리 산업에 안전하고 안정적이며 지속 가능한 전력을 공급할 수 있는지 알아보십시오. 지식 센터에서 성공 사례, 백서, 동영상 등을 살펴보십시오.
    자세히 보기