| 가공은 전체 작업 중 가장 끊임없이 반복해야 하며 에너지 소모가 큰 부문입니다. 가공은 최종적으로 제품 품질에 영향을 줍니다. 가공은 전체 작업에서 가장 중요한 단계이므로 가공 과정의 가동 시간과 안정성은 작업 전체의 성패를 가르는 중요한 요소입니다. |
| 마지막 가공 단계는 완제품의 최종 품질을 좌우합니다. 그렇기 때문에 가동 시간과 안정성이 작업의 성공을 이끌어냅니다. 예기치 않게 가공 작업이 중단될 경우, 상당한 비용과 장비 손상이 발생할 수 있습니다. 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 가동이 중단될 경우 생산 및 수익에 손실을 입게 됩니다. 또한 가공 작업은 에너지 집약적이며 생태발자국을 줄이려는 노력은 운영 의사결정에 영향을 미칩니다. 광물 가공은 중단 없이 계속되는 작업입니다. 따라서 때로는 잠재적 위험이 있어도 작업을 중단하지 않고 계획된 유지보수를 수행해야 합니다. 그렇기 때문에 귀사의 직원과 장비를 모두 보호할 수 있는 기술을 사용하는 것이 매우 중요합니다. |