문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

전력 발전 증가 및 최적화

저탄소 미래로의 글로벌 여정에서 전기가 핵심 자원이 됨에 따라 에너지원은 변화해야 합니다. 이튼은 지속 가능하고 신뢰할 수 있는 전력의 증가하는 수요를 충족하기 위해 전력 시스템의 가능성을 재구상하고 있습니다. 

저렴하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 전기 공급

훨씬 더 지속 가능한 에너지 시스템으로 전환하려면 전기의 대규모 전환이 필요합니다. 오늘날 정책 입안자들이 넷 제로 배출(net-zero emission)을 목표로 함에 따라 에너지 생산업체들은 재생 에너지원을 선호하도록 에너지 믹스를 전환해야 합니다. 동시에 에너지 생산업체는 증가하는 수요를 충족하기 위해 훨씬 더 많은 전력을 생산해야 합니다.

에너지 전환에 대한 그리드로서의 모든 것을 통해 전 세계에서 사용하는 에너지를 늘리고 최적화하고 있습니다. 당사는 양방향 그리드를 지원하여 저탄소 에너지를 생성할 수 있는 새로운 가능성을 창출하고 있습니다. 또한 플랜트 업그레이드 및 업데이트를 가속하고, 전기 인프라를 재구성하며, 고객이 새로운 용량 추가를 명확하게 계획할 수 있도록 지원하고 있습니다. 

 

Solar panels and wind mill at dusk 1138398599

세대의 탈탄소화 가속화

천연가스가 선택의 가교 역할을 하는 에너지원(bridge fuel)이 되고 80%의 신세대 플랜이 재생 가능해짐에 따라 에너지 전환이 잘 진행되고 있습니다. 전통적인 석탄 연소 발전소와 원자력 발전소는 기록적인 속도로 해체되고 있기 때문에 중앙 집중식 전기 발전의 현실은 훨씬 더 많은 재생 에너지 자원으로 점점 대체되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 기존 천연가스 발생을 더 분산된 재생 에너지 공급으로 전환하는 데 전문가의 도움이 시급하고 즉각적으로 필요합니다.

업계 최대의 전문 서비스 팀 중 하나를 통해 에너지 인프라를 혁신할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 광범위한 유틸리티 산업 솔루션과 심층적인 전문 지식은 재생 가능한 상호 연결 프로세스를 간소화하고 다양한 에너지원을 통해 그리드 안정성을 지원하는 동시에 플랜트 건설, 업그레이드 및 해체 작업을 신속하게 추적할 수 있습니다. 

변화하는 규정 탐색 및 준수

정책 입안자들이 소비자 전기 비용을 최소화하면서 탈탄소화 목표를 높임에 따라 에너지 요건과 규정이 끊임없이 변화하고 있습니다. 또한 지역 및 국제 전기 표준은 그리드의 양방향 전류 흐름을 관리하고 분산 에너지 리소스의 그리드 상호 연결을 지원하기 위해 변화하고 있습니다.

변화가 계속될 때는 규제 요건을 어떻게 준수하고 적응할 수 있습니까? 규제 방향이 어떤지, 최신 상태를 유지하는 데 필요한 것이 무엇인지에 대한 전문 지식을 얻으십시오. Brightlayer Utilities 제품군 및 발전 서비스는 규제 요건을 해결하고, 지식 격차를 해소하며, 극한 조건을 견딜 수 있는 인프라를 구축하고, 탄력적인 전력으로 현재와 미래의 에너지 요구를 충족하기 위한 체계적인 접근 방식을 구현하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

전력 환경으로의 대규모 전환 관리

에너지 전환과 함께 전력원은 더욱 재생 가능해지고 전력 사용은 더욱 전기화됩니다. 전기는 핵심 전력원이 되고 있습니다. 그리고 이 새로운 현실은 오늘날의 전원 공급 장치와 매우 다릅니다. 그렇다면 재생 가능 에너지원이 본질적으로 가변적일 때 어떻게 발전원을 계획하고 용량을 관리하시겠습니까? 

매우 정확한 예측 진단 및 네트워크 모델링은 중요한 요소입니다. 당사의 고급 전력 엔지니어링 및 분석 도구는 용량 추가 계획, 생산 예측, 에너지 저장 최적화, 신뢰할 수 있는 운영 지원, 에너지 자산 관리를 지원하여 어떠한 경우에도 탄력적인 전력을 지원합니다. 
Worker inspecting switch gear in hydroelectric power station

사람, 재산, 프로세스 및 지구 보호 

분산 에너지 리소스(DER)가 훨씬 많아짐에 따라 물리적 리소스와 사이버 보안 모두 더 많은 보안 리소스로 인해 더욱 복잡해지고 있습니다. 또한 전 세계에서 90기가와트 이상의 전력을 생산하고 계획된 예상량의 60% 이상을 가동하는 노후화된 많은 발전소에서 아크플래시 이벤트의 위험을 최소화하여 안전성을 강화하는 것이 필수적입니다. 
 
위험을 줄이는 데 도움이 되는 산업 교육과 혁신을 통해 안전을 고려한 설계 문화를 구축합니다. 아크 과학 분야의 전문 지식, 교육 프로그램 및 혁신을 통해 발전 응용 분야 전반에서 전기 안전을 향상하십시오. 접근 방식에는 많은 업계의 최초가 된 보안을 고려한 설계 접근 방식을 통한 사이버 보안 리더십이 포함됩니다. 당사는 안전의 모든 측면에 열정을 가지고 있으며 귀사가 사람, 재산, 프로세스 및 환경을 보호하도록 지원합니다. 
  • 지식 센터

    당사의 지식 센터에서 이러한 성공 사례, 백서, 비디오 등을 탐색하여 그리드 인프라를 현대화하는 올바른 방법을 찾으십시오.