【2022年6月21日,台北訊】2030淨零碳排成為全球政府與產業重要趨勢,台灣也在這兩年進入關鍵能源轉型,然夏季用電高峰將至,電網架構與電力供應的穩定度讓不少民眾感到疑慮。加上近期Covid-19疫情緊張,為防止疫情進一步擴大許多公司行號和學校採取遠距工作與線上教學,在未來也可能變成常態,多元的智慧化應用則讓消費者與小型企業對電子設備的倚賴程度更高。伊頓電氣台灣與日本區總經理宮鴻華指出:「我們正處於電力不穩且電力需求快速成長的年代,電子設備普及下,個人與家庭對電力品質的要求也快速提升,突如其來的斷電不止影響在家工作的效率與影視娛樂體驗,也可能傷及電器的內部結構,因此個人與家庭也應及早準備UPS(Uninterruptible Power Supply,不斷電系統),來確保電力品質、享受優質工作環境與生活娛樂。」
市面上的UPS千百種,如何選擇最適合自己需求的產品?要解決這個問題可以先了解UPS的運作方式。簡單來說UPS就是搭配一顆蓄電池,平常時刻先利用市電充滿電能,當斷電時,UPS會瞬間取代原有的電網供電,使用者可以趁這個機會備份資料、關機。除此功能外,現在的UPS還會有濾波功能,提供電器設備穩定電壓,維持運作品質和使用壽命。
由此就可以看出該如何選擇UPS的規格了。首先是容量,UPS容量取決於家中的電器數量與用電量,其次是功率因數,功率因數可以看成UPS可以實際供應的用電量比率,因為UPS的運作,容量(VA)並不會完全等於供電量(W),因此要看功率因數,如果0.8就意味著UPS能提供的電量是容量的80%。最後是放電時間,一般而言,UPS的放電時間與電池容量、功率因數和放電電壓相關,購買者可從自身設備的關機或備份時間做考量。另外UPS還有純正弦波、模擬正弦波、外接電池、多台併聯、管理軟體等延伸功能選擇。
除了規格外,UPS還依運作模式分為離線式、在線互動式與在線式三種類型。離線式 UPS 提供最基本的電力保護,讓設備使用市電,直到 UPS 偵測到問題,便會切換至電池電力,以防止因電壓驟降、突波或停電而影響正常運作。在線互動式 UPS 能在必要時主動調節電壓,以保護設備或由電池供電,適用於市電品質不錯,但需預防電力異常的情況。在線式 UPS 可隔離設備與原始市電,提供最高等級的保護,將電力從 AC 轉換為 DC,然後再轉換為 AC。與其他拓撲架構不同的是,因為電力已經從 UPS 而來,這種雙轉換模式能為敏感設備提供零轉換時間到電池模式,適合用於市電狀況不佳的情況。
針對個人與家用需求,伊頓特別建議三款功能各有所長的UPS,分別是5E UPS、5SC UPS與Castle UPS。第一款5E屬在線互動式UPS,它內建電壓調節器,可在停電和電力品質不佳時,快速提供可靠而且符合成本效益的電源保護。其超快速充電器可將充電時間縮短至6小時,不怕電網頻繁斷電,DC冷啟動功能與AC過載保護可讓UPS的運作更穩定,小巧體積則非常適合小型企業或家中環境,整體而言,是一款符合家庭或小型企業成本考量而且效能卓越的備用解決方案。
第二款5SC是純正弦波UPS,主要特色是與具備主動功率因數修正(PFC)功能的電源供應器相容,因此可提供高品質輸出電壓。此外,5SC UPS在市電模式下,透過持續升壓(Boost)或降壓(Buck)的運作,確保受保護的負載電路有穩定的輸入電壓;使用者可以經由LCD介面看到重要參數的狀態,並可設定輸出電壓、音響警報及電源輸入靈敏度,適用於家庭中的高階桌上型電腦或電競電腦。
第三款是高輸入功率因數的Castle UPS。此產品因內建數位化控制有源功率因數校正技術(PFC),輸入功率因數可達 0.98以上,可有效避免電網環境受到污染,落實達到節約能源、降低系統成本之目標。此外,Castle UPS亦實現伊頓重視綠色環保的企業理念,產品符合歐盟環保指令RoHS各項要求和國家電子資訊產品污染控制管理辦法,在正常使用情況下,產品不會對環境及人身造成損害。
對於產品品質與售後服務,伊頓的小型UPS不僅延續了以往飛瑞的品牌價值,而且部分機種堅持MIT台灣製造,紮實的品質和業界口碑,讓台灣多數知名企業紛紛導入採用,許多由飛瑞體系出身在台灣市場經營數十年的經銷商,更提供客戶安心的售後服務。
除個人與家庭,中小型UPS亦可應用在不同領域,維持其重要營運。如強調現撈魚貨的海鮮餐廳,可採用伊頓C-1K UPS於水族箱,在停電狀態下水族箱打氣機仍可持續運作,避免影響海鮮品質。此外,醫療院所若使用UPS,避免斷電時冰箱失溫,影響保存在冰箱的疫苗或重要藥品。
伊頓是一家擁有百年經驗的動力管理公司,其 2021年銷售額達 196 億美元。伊頓為客戶提供高效能解決方案,以協助客戶以更高效率、安全永續地有效管理電力、液壓動力及機械動力。伊頓的電氣業務在配電與電路保護、備用電源保護、控制與自動化、照明與安全、架構與配線設備、惡劣與危險環境解決方案與工程服務等方面處於全球專業領先地位。伊頓憑藉其全球化解決方案,積極應對當今世界最苛刻的電力管理挑戰。伊頓擁有約 85,000 名員工,產品遍布全球超過175個國家與地區。如需更多資訊,請造訪https://eaton.com/tw。
Mepax美派斯國際公關
林麗貞(Lydia)
0920-987-987
l.lin@mepax.com;
何斐雯(Colleen)
0937-525-622
c.ho@mepax.com
伊頓電氣台灣區行銷公關
闕曉俐(Emily)
(02)6614-2116
EmilyChueh@Eaton.com