Standort: Indien
Segment: Lebensmittel und Getränke
Herausforderung: Ein weltweit tätiger Schokoladenhersteller hatte Schwierigkeiten mit seinem System zur Filtration flüssiger Schokolade, welches ein offenes Schwingsieb umfasste. Aufgrund sinkender Produktivität und Produktqualität musste sich das Unternehmen nach einer neuen Lösung umsehen.
Lösung: Austausch des Schwingsiebs gegen einen DCF-800-Filter von Eaton mit mechanischer Abreinigung.
Ergebnis: Der DCF-800-Filter von Eaton mit mechanischer Abreinigung sorgt für eine höhere Effizienz und Qualität des Endprodukts. Dank der höheren Durchflussrate stieg die Produktivität, es gab weniger Verunreinigungen, und der Arbeits- und Materialaufwand sank.
Durch die von Eaton eingesetzte Lösung gelang es dem Kunden, den Prozess zu optimieren und den Arbeitsaufwand zu senken. Der Kunde ist von dem erfolgreichen Einsatz des DCF-800-Filters so begeistert, dass er weitere Einheiten bestellt hat.
Hintergrund
Ob es sich um Pralinen oder einen einfachen Schokoriegel handelt, Schokoladenliebhaber auf der ganzen Welt erwarten, dass die Hersteller die Nachfrage befriedigen und immer neue süße Köstlichkeiten liefern. Ein weltweit tätiges Unternehmen mit Produktionssitz in Indien, befriedigt diese Gelüste und versucht dabei, in einem der am schnellsten wachsenden Süßwarenmärkte der Welt konkurrenzfähig zu bleiben: Die indische Schokoladenindustrie wird derzeit auf 4,8 Mrd. US-Dollar geschätzt.
Aufgrund der steigenden Nachfrage musste der Hersteller seine Produktion erhöhen und entdeckte dabei mehrere Probleme bei seinem System zur Filtration flüssiger Schokolade, in dem ein Schwingsieb eingesetzt wurde. Vor der Formgebung wurde die flüssige Schokolade in einer offenen Umgebung filtriert.
Da das Sieb über eine Schwerkraftzuführung verfügte, musste es im ersten Stock des Werks installiert werden, wodurch die Konfigurationsmöglichkeiten der Produktionsanlage eingeschränkt waren. Diese Schwachstelle hatte eine geringere Produktivität und Produktqualität zur Folge, weswegen das Unternehmen gezwungen war, sich nach einer neuen Lösung umzusehen.
Herausforderung
Schokolade muss filtriert werden, um ein qualitativ hochwertiges Endprodukt ohne Verunreinigungen zu erhalten. Außerdem gibt es verschiedene globale Standards für ihre Konsistenz, weswegen ein Filtrationssystem benötigt wird, das sich für unterschiedliche Rohmaterialien eignet.
Die Steigerung der Produktivität und Qualität durch eine höhere Durchflussrate, die Eliminierung von Verunreinigungen von außen, die Verringerung der Betriebsgeräusche sowie die Verkürzung der Wartungszeiten waren entscheidend, um die weltweite Nachfrage nach dieser beliebten Süßigkeit weiter decken zu können. Für den Erfolg des Unternehmens war es außerdem wichtig, die Reinheit des Endprodukts zu gewährleisten, indem die warme, flüssige Schokolade nicht mit der Umgebung in Kontakt kommt.
Die Pumpenfördermenge von fünf Kubikmetern pro Stunde eignete sich zusammen mit der relativ hohen Viskosität der flüssigen Schokolade von 6.000 – 8.000 Centipoise (cP) nicht für das Schwingsieb. Da das Sieb häufig zugesetzt war, eine geringe Berstfestigkeit aufwies, häufig brach und daher repariert oder ausgetauscht werden musste, kam es zu massiven ungeplanten Ausfällen.
Das Unternehmen bat Eaton, dessen industrielle Filtrationssysteme weltweit in mehreren Anwendungen in der Schokoladenverarbeitung, wie z. B. der Ernte, Fermentation, Entfernung der Schale, dem Mahlen, Pressen, der Geruchsbeseitigung, Kühlung und dem Conchieren, erfolgreich eingesetzt werden, um Empfehlungen.
Lösung
Eaton empfahl ein kontinuierliches, geschlossenes Filtrationssystem, das genau zum Fertigungsprozess und den Zielen des Kunden, wie Dauerbetrieb und eine qualitativ hochwertige Produktionsumgebung, passt.
Der DCF-800-Filter ist selbstreinigend, da angelagerter Schmutz auf dem Filtersieb mit Hilfe einer Reinigungsscheibe entfernt wird, die sich parallel zum Flüssigkeitsstrom auf dem Sieb von oben nach unten bewegt. In der Auffangkammer am Boden des Filters wird anschließend der gesammelte Schmutz automatisch abgeführt, ohne dass die Produktion angehalten werden muss. Der Schmutzablassprozess dauert dabei weniger als sieben Zehntelsekunden.
Da im DCF-800 das Filtersieb kontinuierlich ohne Unterbrechung der Produktion gereinigt wird, können eine durchgehend hohe Durchflussrate gewährleistet sowie die höchsten Qualitätsanforderungen an die Filtration erfüllt werden.
Der DCF-800-Filter von Eaton mit mechanischer Abreinigung bietet außerdem folgende Vorteile:
Ergebnis
Durch den Austausch des Schwingsiebs gegen einen DCF-800-Filter von Eaton mit mechanischer Abreinigung wurde der Filtrationsprozess effizienter, und die Qualität des Endprodukts stieg. Die höhere Durchflussrate hatte eine gesteigerte Produktivität sowie weniger Verunreinigungen zur Folge.
Der Wechsel zum DCF-800-Filter ermöglichte außerdem Einsparungen bei Arbeitszeit und Material. Der wartungsarme Betrieb des DCF-800 war ein überzeugendes Argument für den Kunden, dessen früheres System für häufige Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten abgeschaltet werden musste. Durch die von Eaton eingesetzte Lösung gelang es dem Kunden, den Prozess zu optimieren und den Arbeitsaufwand zu senken.
Dank der kontinuierlich laufenden Produktionsanlage und des maximal sieben Zehntelsekunden geöffneten Ablassventils konnten die Produktverluste minimiert und der Gewinn gesteigert werden.
Der Kunde ist von dem erfolgreichen Einsatz des DCF-800-Filters so begeistert, dass er weitere Einheiten bestellt hat. Das sind großartige Neuigkeiten für Schokoladenliebhaber auf der ganzen Welt.
DCF-Filter mit mechanischer Abreinigung von Eaton
Die Filter der DCF-Serie arbeiten mit einem durchgehend geringen Differenzdruck und gewährleisten einen einfachen, zuverlässigen Betrieb, bei dem eine niedrige Anfangsinvestition ein entscheidender Faktor ist.
Downloads