Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Design für ein flexibleres Rechenzentrums

Neue Technologien verändern sich so schnell, dass man kaum Schritt halten kann. Die Anforderungen großer Datenmengen müssen heute in Ihrem Rechenzentrum mit der Leistung von morgen erfüllt werden. Wir helfen Ihnen dabei ein Design zu entwickeln, dass Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, um den Gegebenheiten an Ihrem Standort und der sich ständig ändernden IT-Infrastruktur gerecht zu werden.

Mit einem flexiblem Design ist Ihr Rechenzentrum für morgen gerüstet.

Durch die sich ständig ändernde Technologie muss Ihr Rechenzentrum schon heute für morgen gerüstet sein und Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit bieten. Von der Virtualisierung bis zur Rationalisierung der Rechenzentrumsinfrastruktur, ob es sich nun um die Verlängerung der Lebensdauer Ihres bestehenden Standorts oder das Design eines neuen Standorts handelt, lassen Sie uns Ihnen helfen, sich auf Wachstum, Kapazität und Produktivität zu konzentrieren, um den bestmöglichen Return on Investment zu erzielen.

Designed für Wachstum und Veränderung

Was sind die Anforderungen von Morgen? Die Antwort auf diese Frage ist eine große Herausforderung. Die Nutzung neuer Technologien könnte zum Aufbau einer unterstützenden Infrastruktur führen, die die IT-Ausrüstung selbst überdauern könnte. Sie wollen keine unnötigen Konstruktionen, also ist Skalierbarkeit die Lösung für Sie. Von Energieverteilungen, Schaltschränken, Gehäuselösungen und strukturiertem Kabelmanagement bis hin zu Stromkonditionierung, -qualität, -Backup, -überwachung und -management entwickeln wir skalierbare, flexible Lösungen, die dem Unternehmenswachstum gerecht werden und sich verändernde Technologien integrieren. 

Gesamtbetriebskosten (TCO) minimieren

Wenn Sie in Ausrüstung investieren, geht es nicht nur um die Anschaffungskosten, sondern auch um die Wartungskosten. Unsere Produkte sind auf langfristigen Betrieb und maximalen ROI ausgelegt. Die Energieverteilungsanlagen von Eaton sind auf Rack- und Reihenebene modular aufgebaut. Unsere besonders effiziente USV senkt die Stromkosten, da sie weniger Strom verbraucht und gleichzeitig weniger Kühlung benötigt. Mit kleinerem Platzbedarf schaffen unsere Konstruktionen wertvollen Raum für andere kostensparende Lösungen.

Modernisierung der veralteten Infrastruktur

Um eine Modernisierung zu ermöglichen, müssen Sie die Leistung der Anlagen in Bezug auf Effizienz, Skalierbarkeit oder Platzbedarf neuerer Technologien, die Kosten für Wartungs-, Reparatur- und Serviceverträge und andere Faktoren, die sich auf Ihren ROI auswirken, bewerten. Zusätzlich zu den tatsächlichen Kosten der Ausrüstung stellt sich die Frage, ob Sie sich das Upgrade unter Berücksichtigung des gesamten Konstruktions-, Bau- und Betriebszyklus leisten können. 

 

Mit unserer Erfahrung können wir Ihre Infrastruktur schneller, effizienter und kostengünstiger aufrüsten. Wir bieten Produkte und Dienstleistungen, die mit bestehenden Anlagen kompatibel sind, so dass Sie alle Vorteile der neuen Installation ohne große Investitionen in der Vorbereitung nutzen können.

Ungenutzte Kapazitäten ausschöpfen

Die Erfüllung wachsender Geschäftsanforderungen ist eine immerwährende Herausforderung. Dafür ist es notwendig, die Kapazität zu verbessern, während man mit dem arbeiten muss, was man hat. Aber wie fügt man neue Komponenten hinzu, wenn man nicht genügend Platz hat? Oder das Rack schon voll ist? Oder man keine Möglichkeit zur Stromversorgung hat? Wir zeigen Ihnen den Weg. Wir können Ihnen helfen, durch das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von Geräten mehr Kapazität in einer bestimmten Umgebung zu schaffen. Wir bieten Lösungen, einschließlich PDUs, Racks und Containment Systeme, die mit bestehenden Anlagen funktionieren.

Verringern Sie den Platzbedarf für mehr Produktivität

Raum und Platz sind essentiell in jedem Rechenzentrum. Unsere Produktdesigns können dazu beitragen, Platz zu sparen, indem sie Strom und Kabel nach oben oder unten verlegen, Komponenten eliminieren und den tatsächlichen Platzbedarf verringern. 

 

Mit unseren Busway-Lösungen können Sie die Stromverteilung von oben übernehmen, während ein strukturiertes Kabelmanagement eine einfache Installation und sauberere Laufstege im gesamten Rechenzentrum ermöglicht. Das Design unserer PDUs zeichnet sich durch eine flache Bauform ohne sperrige Schalter aus. Durch unser Portfolio wird eine dichtere Verkabelung innerhalb der Racks ermöglicht und die Geräte können flexibel bewegt und entfernt werden, der Luftstrom wird verbessert und die Vorteile von Hochleistungsrechnern genutzt.

USV-Systeme mit hoher Verfügbarkeit halten CoSentry-Kunden „always on".

CoSentry benötigte den höchsten Grad an Verfügbarkeit. Unsere USV bot beispiellose Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz.