El módulo de evaluación de interrupciones en la red D-A-CH-CZ de CYME de Eaton permite determinar rápidamente la aceptación de una nueva carga o interconexión del generador evaluando su impacto sobre la base de una serie de criterios de calidad de la energía.
Además de la interconexión de cargas no lineales en la red, la expansión del panorama de generación distribuida y las aplicaciones electrónicas han aumentado la probabilidad, la frecuencia y la gravedad de los problemas de calidad de la energía, como exceso o falta de tensión, distorsión armónica, fluctuaciones y desequilibrios de tensión en el sistema de energía.
Debido a que estos eventos pueden afectar a los clientes de servicios públicos de varias maneras, desde incomodidad personal hasta seguridad, mal funcionamiento del equipo, daños o sobrecalentamiento, interrupción de procesos y pérdida de datos, es necesaria una evaluación adecuada del impacto de una instalación antes de su interconexión al sistema eléctrico.
| GENERAL |
In accordance with the standard D-A-CH-CZ – Technical Rules for the Assessment of Network Disturbances, Eaton's CYME Network Disturbance Assessment D-A-CH-CZ module quantifies and evaluates various voltage quality perturbations introduced by an equipment through a series of tests. The module uses CYME software robust load flow and short-circuit simulations to evaluate voltage variations and rise, flicker levels and harmonic distortion to help in determining if the interconnection of a load or generator is acceptable or not, according to a series of adjustable limits. The module produces a simple report indicating, for the installation analyzed, whether its operation is recommended or not, based on the outcome of the verifications performed. An intuitive color-coding function of the pass or fail status of each test draws attention to unacceptable situations. |
| LOADS & DER TYPES SUPPORTED |
The assessment, performed according to the standard D-A-CH-CZ – Technical Rules for the Assessment of Network Disturbances, can be done for new or existing installations. The following loads and DER types are supported:
|
| VERIFICATIONS |
The module executes the following verifications to determine if the installation has a negative impact on the power quality of the system. Different acceptability limits can be defined for low-voltage and medium-voltage systems.
|
Descargar folleto
¿Necesita soporte para un producto?
Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com
Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)
Correo electrónico: cymesupport@eaton.com
Preguntas antes de comprar
Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com