Dokument herunterladen () von 20
Farbe Status Beschreibung
Grün Leuchtend Die EV-Ladestation ist in Ordnung und bereit zum Laden.
Grün Pulsierend Die EV-Ladestation erwartet eine Benutzereingabe (über die App), um einen Ladevorgang einzuleiten.
Rot Leuchtend EV-Ladestation Fehlfunktion. Versuchen Sie, den Neustart vom Sicherungskasten aus durchzuführen. Rufen Sie den Kundendienst an, wenn der Fehler weiterhin besteht.
Rot Blinkend Die Aktion ist fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut und rufen Sie den Support an, wenn das Problem weiterhin besteht.
Blau Leuchtend Der Ladevorgang ist abgeschlossen. Die Fahrzeugbatterie ist voll oder hat das von Ihnen im Fahrzeug eingestellte Limit erreicht.
Blau Pulsierend Der Ladevorgang wird initialisiert, bitte warten Sie.
Blau Ladend Der Ladevorgang wird ausgeführt. Informationen zum Ladevorgang sind in der App verfügbar.
Orange Ladend Es wird gerade ein Update durchgeführt.
Weißer + roter Punkt Blinkend Netzwerkfehler. Die EV-Ladestation kann keine Verbindung zum Internet/Backend herstellen. Bitte prüfen Sie, ob die EV-Ladestation angeschlossen ist und das Passwort nicht geändert wurde.

Animationsbeispiele

static.png

Leuchtend

Definiert einen Status

blink_status.gif

Blinkend

(Das Licht geht dauerhaft plötzlich an und aus)

Statusupdate

pulse_static.gif

Pulsierend

(Das Licht wird in wenigen Sekunden ein- und wieder ausgeblendet)

Warten auf Aktion

Status_pulse.gif

Ladend

Laufende Aktion