Wie Sie die beste USV für Ihre Bedürfnisse auswählen
Es war noch nie so wichtig wie heute, kritische Anwendungen zu Hause und in kleinen Büros mit einem unterbrechungsfreien Stromversorgungssystem (USV) abzusichern. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Berufstätigen, die von zu Hause aus arbeiten, sowie der weit verbreiteten Nutzung der Online-Fortbildung und der zunehmenden Beliebtheit von eSports, haben viele Versorgungsunternehmen Schwierigkeiten, die wachsende Anzahl von Verbrauchern in Haushalten zu versorgen. Infolgedessen sind elektronische Geräte anfälliger denn je für schädliche Überspannungen und Stromausfälle.
Eine USV mit Überspannungsschutz ist eine der einfachsten und kosteneffektivsten Investitionen, die Datenverlust und Geräteschäden während eines Stromausfalls oder einer Überspannung verhindern kann. Sie schaltet nahtlos in den Batteriebetrieb um und versorgt die angeschlossenen Verbraucher so lange mit Strom, bis die Störung behoben ist oder Sie Ihre Geräte sicher abschalten können.
Um Sie bei der Suche nach der besten USV-Lösung für Ihre Bedürfnisse zu unterstützen, haben wir die folgenden 9 Kauftipps zusammengestellt:
Selbst ein kurzer Stromstoß oder Stromausfall kann empfindliche elektronische Geräte in Privathaushalten und kleinen Büros ernsthaft beschädigen. Durch plötzliche Versorgungsausfälle können Dateien beschädigt und elektronische Geräte im Haushalt beschädigt oder zerstört werden. Aber es sind nicht nur Ihre PCs, Router, Modems, kleinen Server, Switches und Speichergeräte, die geschützt werden müssen. USV-Systeme sind auch ideal für den Schutz einer Vielzahl von Heimgeräten wie Fernsehern, Spielkonsolen, Heimkinosystemen und Sicherheitssystemen.
Eine kleine, preisgünstige USV kann Wi-Fi- und Internet-Systeme zu Hause während kurzer Störungen oder Stromausfälle notversorgen, während fortschrittlichere Modelle es ermöglichen, dass Geräte und Workstations im Homeoffice während der Bürozeiten in Betrieb bleiben, oder zumindest lange genug, um laufende Arbeiten zu speichern und sicher herunterzufahren. Das Gleiche gilt für Gaming-PCs und Videokonsolen, bei denen der Einsatz einer USV verhindert, dass Spieler*innen ihren hart erarbeiteten Fortschritte verlieren oder Strafen für das vorzeitige Aussteigen erhalten.
Verschiedene USV-Technologien bieten unterschiedliche Schutzniveaus gegen Stromprobleme. Die Auswahl der am besten geeigneten USV für Ihre Heim- oder Büroanwendungen hängt von Ihrem Budget, Ihren Geräten und Ihrer Umgebung ab. Offline und Line-Interactive USV-Systeme unterstützen und schützen Ihre Kleinbüro/Homeoffice (SOHO)-Anwendungen, egal ob Sie arbeiten, einen Film schauen oder einfach nur Ihr Lieblingsspiel online zocken.
Offline-USV-Systeme ermöglichen den Betrieb von Geräten mit Netzstrom und bieten gleichzeitig Überspannungsschutz und schalten bei einem Stromausfall in den Batteriebetrieb um. Damit sind sie ideal geeignet für Geräte wie LED-Monitore, Dockingstationen, Modems und Router.
Line-Interactive USV-Anlagen regulieren die Spannung, indem sie die Netzspannung je nach Bedarf erhöhen oder senken, bevor sie sie an die geschützten Geräte weitergeben. Dadurch eignen sie sich insbesondere für High-End-PCs und andere wertvolle und empfindliche Elektronik in Regionen mit instabiler Stromversorgung oder häufigen Gewittern.
Die meisten USV-Systeme für den Heim- und Bürogebrauch haben eine Nennleistung zwischen 450 und 2200 VA und sind für normale Haushaltssteckdosen ausgelegt. Während eine USV sowohl in Volt-Ampere (VA) als auch in Watt bemessen wird, ist die Wattzahl die wichtigste Angabe, da sie die tatsächlich verfügbare Leistung angibt. Es ist wichtig, das Verhältnis zwischen Watt und VA zu verstehen, um ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem richtig dimensionieren zu können. Für weitere Informationen zu diesem Thema besuchen Sie bitte diese Seite.
Um eine Überlastung während eines Stromausfalls zu vermeiden, muss eine USV die gesamte maximale Wattleistung für jedes der angeschlossenen Geräte unterstützen können. Die Wattzahl finden Sie in der Dokumentation des Herstellers oder auf dem Typenschild des jeweiligen Geräts. Wählen Sie eine USV mit einer Ausgangskapazität (VA), die 20 % über dem geschätzten Strombedarf der angeschlossenen Geräte liegt, um schwankenden Strombedarf zu kompensieren und einen Spielraum für Fehler während des Betriebs zu haben. Außerdem sollten Sie auch Raum für zukünftige Erweiterungen lassen. Weitere Informationen darüber, wie sich die Wattzahl auf die Laufzeit einer USV auswirkt, finden Sie auf unserer Seite zu den Batterielaufzeiten.
Bei der Auswahl einer USV-Anlage müssen Sie unbedingt darauf achten, dass sie über genügend Ausgangssteckdosen verfügt, um alle Geräte anschließen zu können, die Sie schützen möchten. Die kürzlich verbesserte 3S Gen2 USV verfügt über 6 oder 8 Ausgangssteckdosen, von denen die eine Hälfte mit Überspannungs- und Batterieschutz und die andere nur mit Überspannungsschutz ausgestattet ist. Außerdem sind die 3S Gen2 700VA und 850VA Modelle mit 2 zusätzlichen 2A USB-Anschlüssen ausgestattet, über die Sie Ihre mobilen Geräte (Smartphone, Tablet usw.) auch bei Stromausfällen aufladen können.
6 - Planen Sie, wo und wie Sie die USV installieren wollen
Eine USV-Anlage braucht Platz, um die Wärme richtig abzuleiten. Daher ist es wichtig, das Gerät nicht in einem engen oder geschlossenen Raum zu installieren. Wenn Sie Platzprobleme haben, sollten Sie eine USV mit schlankem Design und Überspannungsschutz in Betracht ziehen, wie z.B. unsere Ellipse ECO, die dank ihres schmalen Formfaktors auch in kleinen Räumen Platz findet und als Tower oder als Desktop-Monitorständer verwendet werden kann.
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die einen sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen benötigen, dann sollten Sie sich für eine USV-Anlage mit LCD-Schnittstelle entscheiden. Diese Anzeigen liefern wichtige Daten über den Betrieb der USV, wie z.B. die Batterielaufzeit und die Störungsverfolgung. Bei einigen Modellen können Sie auch Parameter wie die Ausgangsspannung, den akustischen Alarm und die Empfindlichkeit des Stromeingangs konfigurieren. Die Ellipse PRO USV von Eaton bietet Ihnen eine benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle.
8 - Nicht alle Gewährleistungen sind gleich
Wenn Sie USV-Modelle für den Heimgebrauch vergleichen, sollten Sie unbedingt auf die Gewährleistung achten. Wie lang ist die Gewährleistungslaufzeit? Deckt sie sowohl die USV als auch deren Batterien ab? Ist der Versand inbegriffen? Können die Batterien vom Benutzer ausgetauscht werden? Eaton Produkte werden mit einer branchenführenden, umfassenden Gewährleistung geliefert, die sowohl die USV-Anlage als auch die Batterien abdeckt. Sollten Sie sich noch mehr Schutz wünschen, sehen Sie sich unsere erweiterten Gewährleistungspläne an, die den standardmäßigen Austausch und die Reparatur von elektronischen Teilen und Batterien zusammen mit professionellem Helpline-Support umfassen.
Sind Sie bereit, Ihre Heim- und Kleinbüroanwendungen mit einer USV von Eaton zu schützen?