Schaltungsbuch
Es ist wieder da - aber was genau ist das Schaltungsbuch?
Ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die mit elektrischen Schaltanlagen arbeiten. Dieses Schaltungsbuch dient als Hilfsmittel für Auszubildende und Fachleute in technischen Berufen. Das Werk enthält ausführliche Informationen über Industrieschaltgeräte, die ebenfalls von Eaton angeboten werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Stromlaufpläne, um die Geräte z.B. in einem Schaltschrank richtig anschließen zu können.
Neben Schaltplänen für elektrische Schaltgeräte finden Sie in diesem Schaltungsbuch auch passende Anschlussbeispiele für die Geräte von Eaton. Neben den wichtigsten Grundlagen der jeweiligen Geräteserie werden Informationen zur Verdrahtung, Projektierung und Programmierung der Schaltgeräte gegeben. Hier können die aktuell gültigen Normen nachgeschlagen werden, die durch gängige Formeln und Tabellen ergänzt werden.