Wählen Sie bitte Ihren Standort

Technologie, die das schützt, was wirklich zählt

Bekämpfung von Elektrobränden - eine verborgene Gefahr

Dem Auge verborgene Störlichtbögen innerhalb von Anlagen können Brände entfachen und erhebliche Schäden verursachen. Statistiken belegen, dass etwa 20-30% Brände auf Fehler in der Elektroinstallation zurückzuführen sind.

Die einzigartige Technologie von Eaton bietet einen effektiveren Schutz vor elektrischen Bränden und schützt so Personen, Eigentum und Vermögenswerte. Wählen Sie das beste Schutzniveau für Ihr nächstes Projekt.

Wussten Sie, dass in Europa 20-30 % der Brände durch elektrische Defekte verursacht werden?

European Fire Safety Alliance, 2017

Technologie, die Sicherheit neu definiert

Verfügt Ihr Auto über Airbags, Sicherheitsgurte und ABS? Natürlich, denn diese sind gesetzlich vorgeschrieben. Aber noch vor nicht allzu langer Zeit wurden diese lebenswichtigen Schutzeinrichtungen als Sonderausstattung betrachtet.

Warum gehen Sie bei Ihrer neuesten elektrischen Heiminstallation nicht genauso vor? Eine neue Produktkategorie - Arc Fault Detection Device (AFDD)  - wird Ihnen helfen, die Sicherheit der Hausinstallation auf ein neues Niveau zu bringen. Der neue AFDD+ Brandschutzschalter von Eaton erfasst   Störlichtbögen, die herkömmliche RCDs und MCBs nicht erkennen können und reduziert so die Brandgefahr in elektrischen Anlagen.

 

  • Störlichtbögen dürfen nicht außer Acht gelassen werden

Brandschutzschalter mit RCBO Funktion (AFDD+)

Elektrische Brände in Wohngebäuden haben viele Ursachen, aber mit Lösungen von Eaton können Sie das Risiko deutlich reduzieren. Mit der Entscheidung für einen AFDD+ Brandschutzschalter verbessern Sie zudem den Ruf Ihres Unternehmens, da die Installation von AFDDs europaweit immer mehr zur Regel wird.

Komplettgerät

Durch die Kombination aller Schutzfunktionen in einem Gerät erreichen Sie einen besseren Schutz, sorgen für mehr Sicherheit und zeigen, dass Sie zu schätzen wissen, was wirklich zählt.
 

Wie Sie bei Ihrer nächsten Anlage mehr Sicherheit einplanen können

Mit dem umfassenden Angebot der Eaton-Sicherheitslösungen für die Gebäudeinstallation wählen Sie die effektivste Sicherheitslösung zum Schutz von Personen, Immobilien und deren Hab und Gut.

Wie bereits erwähnt, sind elektrische Defekte in der Lage, Brände und schwere Schäden zu verursachen. Die Sicherheitsstandards in Europa sind jedoch nicht einheitlich und entwickeln sich mit der Zeit weiter. Es kann also vorkommen, dass selbst eine in der Vergangenheit normenkonforme Installation in einem Gebäude nicht den Sicherheitserwartungen der Bewohner entspricht. Bei elektrischen Anlagen in bestehenden Gebäuden besteht außerdem die Gefahr, dass sie nur die Vorschriften erfüllen, die zum Zeitpunkt der Installation galten – allerdings nach heutigem Kenntnisstand keinen vollständigen Schutz bieten. 

Mit den elektrotechnischen Lösungen für Gebäudeinstallationen von Eaton schützen Sie Personen, Immobilien und deren Hab und Gut – und Ihren guten Ruf als Fachmann.