Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

Codigo abierto: Innovamos en público

El código abierto es fundamental en el proceso de desarrollo de Eaton. Representa un terreno común para innovar, una norma de facto que conduce a un entorno de trabajo más seguro, interoperable y neutral en cuanto a proveedores, que comparte la misma intimidad de relación entre proveedores y usuarios. 

 

La adopción por parte de Eaton de los principios del desarrollo de software de código abierto no es sólo académica.  Creemos en el uso compartido del código como forma de democratizar y acelerar el desarrollo, y somos un contribuyente activo y productor de código abierto. 

Focused male IT technician working at laptop in dark server room

Nuestro enfoque

Como firmes defensores del software de código abierto, respetamos las normas que se aplican al uso y la distribución de software, incluidos los componentes de código abierto, y animamos a nuestros desarrolladores de software a que contribuyan de forma proactiva y colaboren con las comunidades de código abierto, desde pequeñas contribuciones individuales hasta proyectos relacionados con productos o plataformas empresariales. 
IT engineer in data center

Nuestra política

Con directrices y políticas que rigen el uso del código abierto en el software que producimos, nos centramos en educar a nuestros equipos y a nuestros clientes sobre las ventajas del código abierto. Al proporcionar una formación adecuada, herramientas de exploración de primera clase y apoyo experto a los equipos de proyecto, nos centramos en garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la licencia. 

Puede utilizar, copiar, distribuir y modificar el software cubierto por la licencia, pero si realiza cambios, debe compartir el código fuente modificado junto con los binarios modificados.

From the Gnu Public license, un precursor del código abierto

Un factor clave para el desarrollo inclusivo

El código abierto fue concebido para gestionar los derechos de autor del software de forma inteligente y colaborativa.  Da a los usuarios la licencia para utilizar, modificar y compartir el software. Así, todos pueden beneficiarse de los avances en el diseño de software. Publicar o «abrir» el código fuente del software es un requisito previo para este concepto que contrasta con el software propietario, en el que el código fuente no suele estar disponible. Aunque estos conceptos ya estaban bien establecidos, el término «código abierto» (o en inglés, «open source») no se acuñó hasta la década de 1990. Rápidamente se hizo muy popular, ya que evitaba la ambigüedad del término «free» en inglés (en castellno «libre»), que puede utilizarse para describir las libertades de uso del software y no su precio. En la actualidad, la Open Source Initiative (OSI, Iniciativa de Código Abierto) y la Fundación de Software Libre ofrecen definiciones de lo que se reconoce como código abierto.

PROYECTO DE CÓDIGO ABIERTO DESTACADO

42ITy: en beneficio de los desarrolladores, los usuarios y todo el ecosistema del centro de datos

El objetivo del proyecto 42ITy es servir a los desarrolladores, a los usuarios y a todo el ecosistema de los centros de datos proporcionando un conjunto de recursos compartidos para hacer crecer la adopción de 42ITy como la única plataforma de código abierto de próxima generación para la optimización de los servicios de los centros de datos a través de una arquitectura de software basada en microservicios.

La plataforma 42ITy es el resultado de muchos años de esfuerzo de investigación y desarrollo que se ofrece a la comunidad bajo una licencia GPL 2+. Mientras seguimos siendo un colaborador clave de 42ITy, la comunidad sigue creciendo. 

data center

El código abierto: una piedra angular de nuestra plataforma digital Brightlayer

Reconocemos que una de las claves de nuestro éxito continuado es la habilitación de un diálogo honesto y abierto con los desarrolladores de software comercial y los socios desarrolladores dentro de nuestras comunidades de clientes y distribuidores.  

La posibilidad de compartir el acceso al código con los desarrolladores con un enfoque de código abierto permitirá avances y progresos en beneficio de todos los participantes