Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

Ubicación: Boulder, Colorado

Segmento: Biofarmacéutico

Desafio: Dentro de sus instalaciones de más de 14 000 metros cuadrados en Boulder, CO, Array depende de una variedad de equipos sensibles para probar y desarrollar nuevos medicamentos.

Solución: Array descubrió el Rx perfecto en el SAI Eaton 9355 de 15 kV A trifásico.

Resultados: Array BioPharma tiene la capacidad de mantenerse enfocado en el desarrollo de medicamentos que potencialmente salvan vidas, en lugar de preocuparse por el tiempo de funcionamiento de sus sistemas de pruebas críticas.

Información de contacto  
Eaton Corporation
Grupo Eléctrico
8609 Six Forks Road
Raleigh, NC 27614
1800-356-5794

La mejor parte del SAI es que no tengo que pensar en él. Es un perro guardián que no tenemos que alimentar.

David Fry, research associate, Array BioPharma Inc.

Contexto

Fundada en 1998, Array BioPharma Inc. está comprometida con el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos dirigidos a pequeñas moléculas. Con una línea de desarrollo de fármacos propia centrada principalmente en el tratamiento de enfermedades debilitantes y potencialmente mortales, la compañía biofarmacéutica se especializa en medicamentos para tratar el cáncer y enfermedades inflamatorias.

Con más de 375 empleados, complementados por las contribuciones profesionales de casi 300 científicos y médicos, Array también colabora con compañías farmacéuticas y biotecnológicas líderes para descubrir y desarrollar candidatos a fármacos en una amplia gama de áreas terapéuticas.

 

Desafío

Dentro de sus instalaciones de más de 14 000 metros cuadrados en Boulder, CO, Array depende de una variedad de equipos sensibles para probar y desarrollar nuevos medicamentos. Entre ellos se encuentra un difractómetro de rayos X (XRD), un dispositivo de medición que analiza la estructura de un material a partir del patrón de dispersión producido cuando un haz de radiación o partículas interactúa con él. La máquina es utilizada por los químicos de Array para comprobar los niveles de grano en los polvos farmacéuticos.

«Estamos hablando de un instrumento de 100 000 dólares», explica David Fry, uno de los investigadores asociados a la compañía. «No sólo los tubos de rayos X son muy caros, sino que la máquina debe encenderse y apagarse con cuidado para evitar que explote».

El investigador habla por experiencia: A principios de 2007, la inestabilidad de la energía causó estragos en este dispositivo y lo dejó fuera de servicio durante casi tres semanas. Durante ese período, los químicos no pudieron probar la forma cristalina de sus compuestos y finalmente tuvieron que subcontratar muestras a otro laboratorio.

«Este tipo de sistema ha frustrado el propósito de tener el XRD», explica Fry señalando que Array desplegó el dispositivo internamente para eliminar el gasto y el tiempo necesarios para enviar las muestras a otro laboratorio. «Los resultados pueden tardar hasta dos semanas de esa manera, en comparación con nuestra capacidad de tener los resultados aquí en 20 minutos». Los inconvenientes ni siquiera fueron la peor consecuencia a la que se enfrentó Array después del apagón. «tTres semanas de inactividad le costó a la compañía una gran cantidad de dinero y productividad», reconoce Fry. «Así nos dimos cuenta de que necesitábamos un SAI».

Así que la empresa biofarmacéutica centró su investigación en la identificación de la mejor solución de protección de energía para la máquina XRD, y descubrió rápidamente dos prerrequisitos cruciales. Era vital obtener un sistema de energía ininterrumpida capaz de proporcionar energía continua y limpia al dispositivo XRD de alta sensibilidad, según Fry. El otro factor clave fue la compatibilidad del generador, así como una solución que ofreciese suficiente energía de reserva hasta que el generador del Array pudiera encenderse completamente.

«Si hay un apagón, necesito saber que el SAI mantendrá el XRD alimentado el doble del tiempo que tarda el generador en encenderse completamente», explica Fry.

 

Solución

Array descubrió el Rx perfecto en el SAI Eaton 9355 de 15 kV A trifásico. Disponible en modelos de 10 a 30 kV A, el 9355 aísla completamente el XRD de la red pública con un verdadero diseño online de doble conversión. Al protegerse contra los nueve problemas de energía más comunes, incluyendo apagones, caídas, sobretensiones, picos, caídas de tensión, ruido de línea, variación de frecuencia, transitorios de conmutación y distorsión armónica, el 9355 ofrece el más alto nivel de fiabilidad disponible.

«La mejor parte del SAI es que no tengo que pensar en él», comenta Fry. «Es un perro guardián que no tenemos que alimentar».

Esa disponibilidad continua es crítica para las instalaciones de Array, que según Fry, por lo general sufre al menos un apagón importante inspirado en las tormentas eléctricas cada año, así como caídas de tensión esporádicas durante el verano. «Pero nunca se sabe», señala. «Podríamos tener una fuerte tormenta de nieve que causara estragos en nuestro equipo, o cualquier otro factor. El SAI nos brinda una verdadera tranquilidad».

La protección fue mejora aún más en el 9355 gracias a la exclusiva tecnología ABM de Eaton, que prolonga significativamente la vida útil de la batería del SAI. La innovadora técnica de carga de tres etapas ofrece períodos de descanso prolongados entre las fases de carga, así como una carga compensada por temperatura, que optimizan el tiempo de recarga y garantizan que las baterías funcionen como se espera cuando el Array más las necesita.

Además del excepcional nivel de fiabilidad del 9355, hay un factor de potencia de salida de 0,9, que permite a la unidad alimentar más equipos que los SAIs de la competencia con capacidad de VA equivalente que tienen factores de potencia más bajos. Aún más, con una elegante configuración de torre que incluye baterías internas, el 9355 ofrece una alta densidad de potencia por metro cuadrado. De hecho, el paquete de ahorro de espacio ocupa la mitad del espacio que los sistemas de la generación anterior, otra ventaja que ha demostrado ser valiosa para Array. Con sólo 30 centímetros de ancho y 83 centímetros de profundidad, incluyendo las baterías, el 9355 no ocupa mucho espacio dentro del laboratorio.

«Pudimos meterlo en una esquina», dice Fry. «No teníamos demasiado espacio en superficie».

Además, las flexibles opciones de instalación de la unidad complementan el entorno del laboratorio, que alberga equipos que deben ser enfriados por agua y que, por lo tanto, incluyen desagües en el suelo.

«Pudimos colocar el SAI sobre raíles y mantenerlo fuera del piso, en caso de que alguna vez haya fugas de agua», explica Fry.

Array también aprecia las capacidades de tiempo de ejecución que ofrece el 9355, cuyas baterías internas proporcionan tres veces más tiempo de ejecución que sus equivalentes de la competencia. Además, los usuarios tienen la posibilidad de aumentar fácilmente el tiempo de funcionamiento añadiendo módulos de batería extendida (EBM). De hecho, la unidad está entregando el doble del tiempo de ejecución inicialmente deseado por Fry, cuatro veces la cantidad necesaria para que él pueda apagar manualmente el XRD.

«Si hubiese un problema con el encendido del generador, entonces tendría mucho tiempo para entrar y apagarlo yo mismo», confirma Fry.

De hecho, el diseño amigable con el generador del 9355 fue otro punto de venta clave para Array. Con una distorsión armónica de entrada total (THD) que permanece por debajo del 5 por ciento sin comprometer la eficiencia general, el SAI proporciona una transferencia máxima de energía entre la fuente y la carga protegida, lo que permite una compatibilidad excepcional con los generadores.

 

Implementación

Debido a que el pequeño tamaño del 9355 admite más opciones de ubicación, la unidad se instaló rápida y fácilmente en el laboratorio. Un ingeniero de servicio al cliente certificado de Eaton (CSE) realizó la puesta en marcha del SAI, así como guió a Fry a través de sus diversos parámetros de operación.

«El técnico de servicio mostró cómo obtener información del panel frontal», señala Fry, y agrega que valora la facilidad con la que puede acceder a la información pertinente. «Realmente no tenemos que hacer nada con la unidad».

 

Resultado

Gracias a la instalación del SAI 9355, Array BioPharma tiene la capacidad de mantenerse enfocada en el desarrollo de medicamentos que potencialmente salvan vidas, en lugar de preocuparse por el tiempo de funcionamiento de sus sistemas de pruebas críticas. Con el 9355 en su lugar, la organización está ahora en condiciones de:

  • Proporcionar acceso continuo a la máquina de DRX, lo que permite a los científicos completar las pruebas y procedimientos necesarios.
  • Preservar la productividad a la vez que se protege contra los costosos tiempos de inactividad
  • Asegurarse de que el XRD permanece en funcionamiento hasta que el generador del Array se pone en marcha, gracias a las capacidades de tiempo de ejecución del 9355.
  • Adaptarse fácilmente a los requisitos del entorno de laboratorio de Array con opciones de instalación flexibles