Cependant, les problèmes de compatibilité sont inhérents lorsque vient le temps de connecter les deux dispositifs ensemble. Jumeler les meilleures ASC et génératrice d'urgence, c'est un peu comme un rendez-vous arrangé : la compatibilité n'est jamais garantie. Pour s'assurer de trouver la correspondance parfaite, et non un conflit de personnalités épique, il est essentiel de comprendre les caractéristiques opérationnelles, l'interaction des charges et la conception de ces dispositifs.
1. Évaluez la fréquence de la génératrice. Chaque ASC possède une tension d'entrée et une fenêtre de fréquence prédéfinies, qui si elles sont dépassées obligera l'ASC à basculer sur la batterie. Si la plage de fréquence de la génératrice est trop large pour être supportée par l'ASC, alors cette dernière pourra interpréter la génératrice comme une source d'alimentation instable. Si cela se produit, l'ASC demeurera sur la batterie indéfiniment, ce qui aura pour effet de vider la batterie et de perdre la charge.
2. Déterminez les dimensions de la génératrice. Un bon dimensionnement de la génératrice est essentiel pour s'assurer de la sécurité de la charge de l'ASC et du personnel de l'organisation pendant une panne prolongée. Plusieurs entreprises s'attendent à ce que la génératrice puisse faire fonctionner la climatisation, l'éclairage d'urgence, les communications et autres services essentiels. Mais si la génératrice n'est pas assez puissance, elle ne pourra pas maintenir la tension et la fréquence dans les limites de tolérance d'entrée lorsque l'ASC fonctionne.
Plus la génératrice est puissante, plus la fréquence sera stable et plus elle sera en mesure de supporter la charge lorsque l'ASC n'utilisera plus la batterie. Dans cette perspective, si le budget le permet, il est sage de prendre une génératrice plus puissante et de permettre une certaine croissance avec une ASC adaptée à la génératrice. Voici les recommandations générales pour les modèles d'ASC d'un maximum de 25 kW :
3. Tenez compte de la source de carburant. Les options de carburant pour génératrices les plus courantes sont : le propane, le gaz naturel et le diesel, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Les génératrices au gaz naturel peuvent être plus lentes à réagir et leurs dimensions seront possiblement plus grandes que celles au propane. Le diesel est généralement reconnu comme le meilleur carburant et il domine pour les solutions de génératrices de 50 kW et plus. Cependant, il possède une courte durée de stockage et son coût est plus élevé.
4. Ne négligez pas le régulateur. Les génératrices portatives sont équipées d'un régulateur, qui limite la vitesse à laquelle le carburant est envoyé au moteur afin de conserver un niveau sécuritaire au cours des variations de charges. Les régulateurs électroniques réagissent rapidement, alors que les régulateurs mécaniques sont plus lents et ils peuvent aussi exiger des étalonnages précis.
5. Tenez compte de la topologie de l'ASC. Le type d'ASC aura aussi une incidence sur la compatibilité et la configuration entre l'ASC et la génératrice, car toutes ne peuvent pas compenser les variations de fréquence sans dépendre de la batterie. Autant les ASC d'urgence que celles qui sont interactives en ligne utilisent l'alimentation de la batterie pour empêcher les variations de fréquence d’avoir une incidence sur la charge protégée. D'autre part, une ASC en ligne à double changement de fréquence recréée l'onde sinusoïdale et filtre les variations de fréquence dans le cadre normal de son fonctionnement, préservant ainsi la durée de vie de la batterie. Parce qu'il convertit constamment le courant alternatif en courant continu et qu'ensuite il inverse le courant continu en courant alternatif, l'ASC en ligne produit une sortie qui corrige les déviations de tension et de fréquence. Pour cette raison, la technologie à double changement de fréquence est la plus courante pour les applications de charge critique et le plus avantageux en tant que type de système pour l'intégration de la génératrice.
Merci de nous avoir contactés. Un expert en matière d'ASC communiquera avec vous sous peu.
Entre temps, apprenez-en plus sur la gamme de produits d'ASC Eaton.