L’intérêt grandissant pour les outils de gestion de l’infrastructure de centre de données s’explique en grande partie par les tendances technologiques comme la virtualisation et le nuage, associés aux volumes de données en plein essor et à la croissance exponentielle de la demande pour des ressources informatiques, de réseau et de stockage de haute performance. Pendant que les produits de gestion de l’infrastructure de centre de données (DCIM) apparaissent comme une réponse initiale à ce défi – l’offre d’outils pour l’automatisation, l’orchestration, une utilisation élevée et une évolutivité facile – l’approche a connu sa part de défis.
Pour commencer, les gestionnaires de centres de données cherchant à optimiser la performance doivent faire face à une multitude de problèmes, incluant un mélange de matériel et de logiciels provenant de différents fournisseurs, le manque fréquent de coordination entre les installations et la gestion des TI, des technologies qui vieillissent rapidement, des besoins commerciaux qui changent de façon imprévisible et la tendance qu’ont les centres de données d’évoluer comme un ensemble de silos de données. D’autres difficultés sont inhérentes au sein des charges de travail de données elles-mêmes, ce qui exige des réponses correspondantes de l’infrastructure d’alimentation si les tâches doivent être terminées avec succès. Pire encore, comme avec toute innovation, il y a une grande variation, en ce qui a trait aux avantages, entre ce que le logiciel DCIM est conçu pour offrir et ce qui est réellement offert.
En dépit d’offrir des avantages, la plupart des solutions de logiciels de gestion de l’infrastructure de centre de données ne parviennent pas à régler l’un des plus grands défis rencontrés par les responsables informatiques : la capacité de voir le centre de données comme une machine intégrée et fonctionnelle grâce à l’utilisation des données en temps réel et des analyses optimisées. C’est pourquoi, même avec des produits DCIM installés sur place, les professionnels des TI font face à des problèmes persistants, comme la façon de traiter les implications des charges de travail sur les exigences énergétiques générales, comment répartir précisément des coûts aux tâches de centre de données et comment maximiser les revenus obtenus de la virtualisation et de l’informatique en nuage.
Le besoin urgent d’une vue claire, holistique et unique sur l’entièreté de l’infrastructure, sur les couches d’applications informatiques opérationnelles, physiques et virtuelles/infonuagiques, a maintenant suscité l’évolution d’une plus large catégorie : le Data Center Service Optimization (DCSO). Cette approche novatrice permet aux responsables informatiques de transporter leurs capacités de gestion au sommet de l’infrastructure technologique et au-delà des murs du centre de données, facilitant les informations et le contrôle complet sur la façon dont l’installation répond aux besoins commerciaux. Par conséquent, les responsables informatiques récoltent des avantages supplémentaires comme la planification des affaires, les analyses et le contrôle des coûts et la gestion convergée des environnements physiques et virtuels.
Le DCSO représente un principe essentiel du centre de données « défini par logiciel » du futur, qui requiert des outils de gestion holistiques et automatisés. Là où les solutions DCIM se concentrent sur la gestion des ressources physiques pour optimiser le fonctionnement quotidien, le DCSO intègre plusieurs systèmes et englobe des ressources physiques et virtuelles à l’intérieur du centre de données et au-delà, optimisant le service qu’un centre de données fournit à l’organisation.
La simplicité est la marque de commerce des solutions DCSO, qui comportent une interface utilisateur intuitive, une capacité de navigation descendante ainsi que des outils de gestion de la capacité. Ultimement, elles devraient exposer l’état de l’infrastructure aux couches supérieures d’orchestration, activer la mise en œuvre uniforme des politiques sur tous les silos et créer une paix d’esprit en fournissant une meilleure surveillance sans surcharge d’informations.
Le DCSO englobe également la tendance qu’un centre de données moderne doit devenir un tout intégré qui s’étend au-delà des offres actuelles des fabricants et vers leurs écosystèmes de produits complémentaires. Il s’agit d’une approche plus intelligente qui permet aux clients de tirer le maximum de chaque occasion et de développer leurs propres systèmes de centre de données pour devenir les meilleurs possible. Les solutions d’infrastructures physiques avancées associées à un DCSO simplifié aident à optimiser encore plus la gestion générale d’un centre de données. Par exemple, les unités de distribution de l’alimentation (PDU) intelligentes peuvent offrir la visibilité de l’état actuel de la consommation énergétique au sein même du bâti, pendant que les capteurs environnementaux attachés sur le devant de chaque bâti révèlent la température et le taux d’humidité sur le site.
De cette façon, la relation entre les TI et l’infrastructure de soutien peut être visualisée, ce qui permet de mieux comprendre les capacités opérationnelles et les limitations du site du centre de données, incluant l’état de l’environnement, la consommation énergétique et l’infrastructure de refroidissement. Pendant que les utilisateurs obtiennent une compréhension de la relation entre les TI et les systèmes de l’infrastructure de soutien, les opérateurs et les responsables peuvent prendre des décisions mieux éclairées sur la façon d’optimiser et de développer encore plus leurs centres de données.
Alors que la virtualisation et l’orchestration infonuagique peuvent faciliter la dissociation des charges informatiques de l’infrastructure sous-jacente, la plateforme DCSO doit quand même être capable de s’intégrer à un logiciel de gestion de l’alimentation capable d’automatiser des processus pour protéger la charge dans le cas d’une panne ou d’un événement environnemental. Cette fonctionnalité clé d’alimentation définie par logiciel n’est pas disponible pour toutes les offres, mais elle est essentielle pour assumer les coûts astronomiques des temps d’arrêt. Lorsque l’équipe du centre de données travaille sous la pression du temps au cours d’une panne d’alimentation, cette caractéristique est essentielle pour automatiser les politiques de prévention de sinistres et de récupération après sinistre et supprimer le potentiel d’erreurs manuelles. Les solutions de pointe offrent aussi des mécanismes d’emplacement avancés qui peuvent déplacer dynamiquement la charge informatique afin de corriger et d’optimiser les coûts de refroidissement.
Les solutions DCSO s’étendent à travers l’organisation et permettent au centre de données de gagner une nouvelle notoriété comme point focal pour les renseignements organisationnels et avantage concurrentiel amélioré. Cela a non seulement favorisé une bonne gestion du fonctionnement quotidien, il a permis aussi aux opérateurs de planifier des changements, d’anticiper des défis et de prendre des décisions intelligentes qui assureront la continuité des affaires et d’optimiser la durée de vie des équipements informatiques.
Fournissant les informations holistiques et intégrées dont les responsables ont réellement besoin pour bien cerner leur centre de données et les aider à remplir leur rôle de façon plus efficace, les solutions DCSO peuvent aider les professionnels des TI à décider des changements, à calculer les économies de coûts qui en résulteront et de l’augmentation de l’efficacité. De plus, la tendance envers les architectures virtualisées et infonuagiques dans les centres de données de toute envergure ajoute de la complexité à la gestion de l’alimentation et des événements environnementaux qui surviennent trop fréquemment.
En coordonnant l’infrastructure physique, incluant l’alimentation, les conditions environnementales et la capacité en matière d’espace, avec un niveau de surveillance opérationnelle qui est placé dans le contexte d’un niveau virtuel/infonuagique, le système DCSO offre au responsable de centre de données les informations requises pour planifier et optimiser chaque aspect du fonctionnement en matière de disponibilité, d’adaptabilité et d’efficacité énergétique.