Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

L’interface homme-machine de demain

Interfaces de commande de conception conviviale

La commande des machines est l’un des nombreux aspects de la numérisation dans l’industrie. Découvrez comment construire des interfaces homme-machine conviviales en tirant parti des dernières tendances et technologies pour répondre aux attentes de la nouvelle génération d'opérateurs de machines.

L'avenir de l'interface homme-machine vu par les constructeurs de machines

Une polyvalence et un accès mobile accrus pour un temps de formation réduit : voilà les trois domaines critiques privilégiés par les concepteurs quant à la conception de la nouvelle génération de machines.

Conception d'une nouvelle interface homme-machine

Alors que les fonctionnalités d’une machine, auparavant executées individuellement par l'opérateur, sont désormais réunies dans un processus de travail automatisé, l’adaptation de l’interface homme-machine s’avère une étape nécessaire. Les interfaces de commande des machines doivent gagner en polyvalence et s'adapter à l’évolutivité des flux de travail.
Au cours des dernières années, la complexité des interfaces d’exploitation des machines s’est accrue, ce qui a entraîné de nombreuses exigences en matière de formation et des contraintes de flexibilité pour la gestion des opérations. Étant donné que les informations se sont multipliées avec la numérisation des usines intelligentes, la disponibilité de celles-ci peut se compliquer encore davantage. Dans le cadre d'une initiative conjointe avec Eaton, l’université technique de Rhénanie-Westphalie (Aix-la-Chapelle, Allemagne) a publié un Livre Blanc sur les concepts de rôles et les interfaces homme machine adaptatives qui permettent d'accroître la productivité du personnel et d'optimiser la production grâce à une collecte de données plus poussée.

Les résultats de l'enquête réalisée en 2016 par la VDMA (Association allemande de la construction mécanique) montrent une tendance croissante en faveur des écrans tactiles et des appareils mobiles. Il faut mettre au point de nouveaux concepts  d'exploitation et de visualisation pour pouvoir traiter les informations supplémentaires dans le cadre de Industrie 4. 0 et l'Internet des Objets.

Ce Livre Blanc décrit les possibilités de conception d'interfaces homme-machine pour les besoins des natifs du numérique, la prochaine génération d'utilisateurs. On y aborde également les moyens de déployer des appareils mobiles tout en veillant à la conformité des machines aux réglementations en vigueur et aux pratiques régionales du marché.

 

Construction d'interfaces homme-machine par nos clients

Tibo voulait des machines de forage profond aussi intuitives et simples à utiliser que possible.

Martin Rieg, Managing Director of mrm²
gravel plant

Utilisation intuitive des machines de forage profond

mrm², le partenaire solutions d’Eaton, a développé un concept de commande performant à partir de l’écran multitouch XV300 d'Eaton et du système de communication SmartWire-DT. 

Combinez les équipements IHM avec notre offre de services pour construire votre prochaine interface opérateur

Une conception de machine optimisée avec des interfaces homme-machine esthétiques

L'interface opérateur est la carte de visite de toute machine : elle joue un rôle déterminant dans son apparence et souligne la valeur et la qualité du système dans son ensemble. Les développements récents dans le domaine des interfaces opérateur reflètent ceux de la nouvelle génération de téléphones intelligents, avec une nette tendance vers des designs élégants et des matériaux haut de gamme. Nous vous invitons à découvrir comment moderniser les interfaces opérateur de vos machines.

Produits et services phares

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ compact solution avec câbles intégrés.
Boutons-poussoirs RMQ Compact Series avec câble et raccordement M12 degré de protection IP65
Bouton-poussoir RMQ Flat face avant
Bouton-poussoir RMQ Flat face avant pour montage 30mm
Bouton d’arrêt d’urgence
Petit bouton d'arrêt d'urgence RMQ
XP500.jpg
Configurateur de bouton-poussoir
Ecran tactile pour montage frontal et montage encastré avec fixation par l'arrière
Ecran tactile avec option CODESYS pour montage frontal et montage encastré avec fixation par l'arrière
Ecran tactile 10’’ avec PC industriel intégré
Ecran tactile 10’’ avec PC industriel intégré