La nueva versión de IPM tiene los mismos apagados de servidores y clústeres de TI que la versión anterior, pero con una nueva y muy mejorada interfaz de usuario que es compatible con LDAP/Active Directory. Con la nueva plataforma, los usuarios pueden ahora monitorizar y gestionar más nodos.
Aunque el funcionamiento es el mismo que el de IPM 1, la interfaz y la funcionalidad de IPM 2 en cuanto al establecimiento de nuevas políticas de automatización ha cambiado. Además, IPM 2 cuenta con una plataforma totalmente renovada. IPM 2 no se puede actualizar desde IPM 1. Requiere una nueva instalación independiente debido a la nueva plataforma.
Conozca las diferencias entre nuestras versiones de Intelligent Power Manager.
Cualquier SAI compatible con NUT (Network UPS Tools) se comunicará con IPM 2. IPM 2 los gestiona de igual forma que un SAI premium de Eaton para que el usuario obtenga todas las funciones disponibles en la edición de IPM que esté utilizando:
Si no recibe ningún dato de una PDU de rack compruebe lo siguiente: