Descargar documento () de 20

Controles de conmutación inalámbricos

Una alternativa realmente eficaz a los conmutadores tradicionales

Durante la construcción, renovación o redecoración de proyectos, los conmutadores inalámbricos de Eaton son una alternativa verdaderamente efectiva a los conmutadores con cable que ahorra tiempo y molestias.

No más perforaciones y no más polvo, ya que los interruptores inalámbricos se pueden instalar en cualquier lugar, en cualquier momento que los necesite, y se pueden adaptar a los dispositivos de cableado de su marca preferida.

¿Dónde quieres un interruptor?

Tal vez usted remodeló su casa y las ubicaciones de los interruptores ya no encajan con su nuevo diseño.

Es posible que haya comprado una nueva construcción y haya tenido que elegir las ubicaciones de los conmutadores antes de que se terminaran, y ahora está atascado con los conmutadores en ubicaciones que simplemente no funcionan para usted.

Tal vez tenga problemas para atenuar sus luces LED: atenuación inconsistente, zumbido, no atenuación en absoluto. También puede ser que esté tratando de llevar la comodidad al siguiente nivel, reemplazando los sombreados manuales o las persianas por versiones con motor o reposicionando los controles de ventilación mal colocados.

Elija inalámbrico.

No se preocupe, ¡sólo instale nuevos interruptores! Esto ya no requiere perseguir las paredes, poner tubos, tirar cables, enlucir y repintar, por no hablar de limpiar el desorden después.

Ahora usted puede ir por el camino fácil con los paquetes de EatonGo Wireless .

La organización de los muebles en función de la ubicación de los interruptores ya es cosa del pasado. Redecorar sin tener que renovar.

 

Go Wireless

El control inalámbrico le permite colocar los interruptores en cuestión de minutos y ampliar las capacidades de control con interruptores adicionales, cuando y como los necesite, sin polvo, suciedad ni molestias. ¡Date a ti mismo el poder!

Ya sea que esté construyendo una casa nueva o renovando su casa actual, los conmutadores inalámbricos le dan la capacidad de colocar los conmutadores en cualquier lugar que desee en cuestión de minutos. Incluso en paredes de cristal. Ahorrar tiempo y dinero evitando el polvo y las interrupciones por ser inalámbrico.

Pedro, director de segmento de edificios de viviendas, Europa, Oriente Medio y& África

Con estos controles inalámbricos, sus clientes pueden:

... de los lugares que usted elija en su casa con sólo presionar un botón.

Los paquetes Eaton Go Wireless resuelven los desafíos de control para sus clientes. Nuestros paquetes incluyen:

Paquete Wireless Switch All
Wireless Switch All - controle las luces
Paquete Wireless Dim All
Wireless Dim All - disminuya la intensidad de las luces
Paquete de Wireless Shading
Wireless Shading - controle persianas, contraventanas y estores
Paquete de Wireless Second Switch
Wireless Second Switch - añada puntos de control de luz adicionales
Paquete de Wireless Ventilation
Wireless Ventilation - controle la ventilación mecánica
Paquete de Wireless Heating
Wireless Heating - control de la calefacción eléctrica

Rápido, limpio y cómodo

Eaton Go Wireless agrega funcionalidad inalámbrica dondequiera que usted elija tenerla en su hogar. Estos paquetes pueden ser instalados de forma rápida y asequible por uno de nuestros socios instaladores cualificados sin la suciedad, las molestias y los inconvenientes de la renovación. Son ideales tanto para viviendas existentes como para viviendas de nueva construcción.

Fiabilidad sin igual

Eaton Go Wireless es una solución inalámbrica confiable que funciona siempre, al igual que un conmutador con cable. Esta fiabilidad sin igual también viene con una duración de la batería notablemente larga. En uso típico, las baterías duran hasta 10 años.

Compatible con la mayoría de marcos de 55 mm

Los conmutadores Go Wireless funcionan con muchas marcas de accesorios de cableado, lo que le permite integrarlos perfectamente en su hogar.

La instalación es rápida y sencilla

Go Wireless le permite colocar interruptores en cualquier superficie y le permite ampliar el sistema con puntos de control adicionales, añadiendo la máxima flexibilidad que se adapte a su estilo de vida. Los paquetes pueden ser instalados de forma rápida y asequible por uno de nuestros socios instaladores cualificados.

Flexibilidad incomparable

¿No sería bueno implementar simplemente los interruptores al final del proyecto?

Una casa inteligente en sólo tres pasos!

Los controles inalámbricos Eaton Go Wireless hacen que su hogar sea inteligente en tres simples pasos:

Elija uno o más paquetes de acuerdo con sus necesidades

Decida si necesita controles adicionales

Agregue fácilmente interruptores inalámbricos adicionales y colóquelos donde sus clientes los necesiten en cuestión de minutos, por ejemplo, controle una luz/persiana o un sistema de obturación/ventilación mediante uno o más interruptores inalámbricos adicionales; controle un grupo de luces o persianas con uno (o más) interruptor(es) «maestro(s)».

Decida si desea añadir funciones adicionales, como temporizadores o control de aplicaciones.

Si se va de vacaciones, no necesita dejar su casa en la oscuridad, invitando a los ladrones. Simule fácilmente su presencia haciendo que sus luces y persianas sean controladas automáticamente. Incluso puede controlar las luces, las persianas y la ventilación a través de una aplicación, ya sea en casa o fuera de ella. Puede hacerlo añadiendo sólo un componente más!

Mejore su tranquilidad, ahorro de energía y estilo de vida ampliando el sistema con los productos xComfort a su propio ritmo.