La tecnología LED ha sido aclamada durante mucho tiempo como el futuro de la tecnología de iluminación. A pesar del ahorro de energía, los menores costes de mantenimiento y la impresionante vida útil, algo ha estado frenando la revolución de los LED. Y podría ser pura estética. Especialmente en entornos arquitectónicos, el aspecto «pixelado» y el resplandor de los LEDs han eclipsado cualquier beneficio en términos de costes.
Esto hizo que en Eaton pensaramos: ¿Qué pasaría si pudiéramos reimaginar la forma en que funcionaban los LEDs, desde su origen, y llevar el diseño de iluminación y la industria en una dirección completamente nueva?
El trabajo fundamental de un accesorio de iluminación es dirigir la luz cuando sale de su fuente, típicamente usando reflectores, difusores u otros mecanismos. Pero cuando se consideran las aplicaciones de LED en pantallas electrónicas retroiluminadas y con iluminación de borde, se abre la puerta a un pensamiento radicalmente diferente.
El gran avance se produjo cuando los ingenieros se dieron cuenta de que podían hacer que un panel de luz actuara como un reflector, combinando eficazmente dos componentes en uno. Al moldear patrones complejos de diminutos «prismas» diseñados por computadora en acrílico de grado óptico, se hizo posible redirigir la luz LED de los bordes con una precisión y exactitud extremadamente altas. Y nació WaveStream .
WaveStream es en realidad un conjunto integrado de componentes que ninguna otra tecnología puede igualar. Comienza con acoplamientos avanzados que maximizan la cantidad de luz enviada a un panel de acrílico de grado óptico de 3 mm. A medida que la luz viaja a través del acrílico, se refleja y es redirigida por prismas avanzados, llamados ópticas AccuAim, hacia patrones de distribución precisos. El resultado es un plano luminoso de luz que puede ser diseñado para adaptarse a casi cualquier aplicación residencial, comercial o industrial.
Armado con la tecnología WaveStream, Eaton reunió a un equipo experto de ingenieros mecánicos, ópticos, industriales y térmicos para explorar diseños de luminarias nunca antes vistos para aumentar la eficiencia y reducir el consumo de vatios. El equipo de WaveStream lanzó nueve familias de productos y rápidamente cambió la forma en que los arquitectos y contratistas piensan sobre los entornos de iluminación, desde el taller y las oficinas hasta la iluminación exterior, los aparcamientos y los acentos de diseño.
WaveStream lleva la tecnología LED de forma decisiva a las lámparas convencionales. Y con su impresionante aspecto se obtienen todos los beneficios de eficiencia energética y costes del ciclo de vida que los edificios, las empresas y los diseñadores de iluminación de hoy en día realmente necesitan.
Conozca más sobre los productos WaveStream, las soluciones de iluminación de Eaton y vea cómo la innovación de Eaton está energizando el negocio de los clientes en todas las industrias y en todo el mundo.