Descargar documento () de 20

Innovaciones de LED alumbran el Hotel Yas

Sacar a la luz las maravillas culturales y tecnológicas de Abu Dhabi.

El impresionante Yas Viceroy Hotel es la pieza central del circuito Yas Marina Circuit de Abu Dhabi, de 36 000 millones de dólares, que abarca tanto el puerto deportivo de la isla como el hipódromo de F1. Una hazaña de imaginación, diseño e ingeniería, inspirada en la velocidad y el espectáculo de las carreras, así como en la estética y las geometrías del antiguo arte islámico. Para Eaton, tener la oportunidad de ayudar a iluminar este impresionante edificio fue igualmente inspirador.

Un punto de referencia increíble diseñado para resistir un paisaje desafiante.

Creado y concebido como un hito arquitectónico, este enorme y moderno hotel consta de dos torres de doce pisos, una dentro del circuito de carreras y otra en la misma Marina. Un puente monocasco de acero y cristal unen las dos torres, cruzando el puerto deportivo de Yas Marina y el hipódromo de F1.

El sello distintivo del Yas Viceroy es su dramática portada, una extensión curvilínea de 217 metros de cristal y acero apodada la «cubierta de rejilla». El sol casi constante en Abu Dhabi se refleja elegantemente en los paneles de concha de rejilla durante el día, creando una apariencia suave similar a la piel de una serpiente. Convertir la rejilla en una impresionante exhibición arquitectónica nocturna requería una solución única.

Cada uno de los paneles de vidrio necesitaría su propia fuente de luz que podría producir un espectro completo de color y ser controlado dinámicamente para crear infinitas variaciones en los efectos de iluminación. Además, las luminarias tendrían que superar otro reto: las duras condiciones del desierto de Abu Dhabi. Con temperaturas que superaban los 40°C y vientos de hasta 120 km/h, las luminarias tenían que ser capaces de soportar este duro entorno.

Vídeo: Resolver los principales desafíos de la gestión de la energía eléctrica.

Los LEDs se encienden cuando se les ordena. E inspira admiración durante kilómetros a la redonda.

Con el esfuerzo combinado de Arup Lighting, se diseñó una impresionante solución de iluminación LED para preparar el escenario para cualquier acontecimiento o evento bajo la carcasa de rejilla.

Construido para funcionar impecablemente bajo pedido, nuestros ingenieros diseñaron un sistema de iluminación LED personalizado que integra una alimentación de vídeo con 5800 paneles de vidrio LED pivotantes que cambian de color. Se construyeron cinco controladores microprismáticos para abordar la ubicación y los ángulos matizados de los cristales del diseño, a fin de garantizar un rendimiento de precisión y una iluminación constante, independientemente de las temperaturas extremas del desierto.

El sistema único de iluminación LED de Eaton transformó al Yas en una maravilla mundial con una sofisticada y vasta paleta de colores. Y la impresionante presentación en el Gran Premio inaugural de Abu Dhabi fue recibida con un asombro unánime.

Mezclar los logros tecnológicos y el patrimonio cultural.

Hoy en día, el Hotel Yas Viceroy destaca como una celebración de la mezcla única de logros tecnológicos y patrimonio cultural de Abu Dhabi. En Eaton, estamos orgullosos de haber desempeñado un papel en sacar a la luz esta brillante vitrina.

 

Más de Eaton