Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Solução de transferência automática de fonte (AST)

As soluções de transferência automática de fontes (AST) da Eaton, também conhecidas como soluções de sistema de transferência automática (ATS), protegem cargas vitais que não conseguem lidar com a perda contínua de tensão. Disponível para dispositivos com três circuitos monofásicos e trifásicos.

Capacidade expandida
Serviço de carga crítica Premium
Funcionalidade aprimorada
Restauração automática de serviço
Métricas aprimoradas
Minimização das interrupções de serviço

Características principais

  • Restauração automática de serviço e retorno múltiplo aos modos normais de restauração
  • Simulador de tensão integrado e recursos de teste do sistema
  • A capacidade de transferência rápida minimiza os distúrbios da fonte para seis ciclos
  • Desativação automática para marca de linha viva ou falhas
  • Bloqueie e desbloqueie o disparo de aterramento para a restauração paralela
  • Disponível para dispositivos com três circuitos monofásicos e trifásicos
Automatic source transfer how it works diagram

Minimize as interrupções de serviço com AST

Esta solução de transferência automática de fonte (AST) foi projetada para proteger cargas vitais que não conseguem lidar com a perda contínua de tensão. Por meio de uma comunicação rápida e opções de restauração flexíveis e selecionáveis pelo usuário, a solução ajuda as concessionárias de energia a minimizar drasticamente as interrupções de serviço e restabelecer com rapidez a energia para clientes.

Eaton's Automatic Source Transfer (AST) solution has an integrated application diagram to allow for a real-time view of the system. The status of the devices as well as AST-related signals are displayed in an easy-to-read dialog. Some controls are also available to make quick changes to modes or disable the AST.

Diagrama de aplicativo integrado

A solução de transferência automática de fonte (AST) tem um diagrama de aplicativo integrado que permite visualizar o sistema em tempo real. O status dos dispositivos e os sinais relacionados à AST são exibidos em uma caixa de diálogo fácil de ler. Também há alguns controles disponíveis para fazer alterações rápidas nos modos ou desativar a AST.

Clique no link Técnico para visualizar os principais recursos adicionais da solução de transferência automática de fonte (AST).

Soluções da Eaton para concessionárias de serviços públicos

À medida que o mundo busca a descarbonização, a descentralização e a digitalização da energia, o setor de serviços públicos enfrenta novos desafios. A constante evolução do cenário energético exige a atualização e modernização das soluções para avançar a transição energética, rumo a um mundo mais sustentável e eletrificado. Com mais de 100 anos de experiência em engenharia elétrica, soluções digitais inovadoras e conhecimento especializado em geração, transmissão e distribuição, a Eaton pode ajudar você a chegar lá.

Especificações

Principais funções da solução de transferência automática de fonte (AST)

Opções de restauração flexíveis e selecionáveis pelo usuário

Ajuda as concessionárias de energia reestabelecer a operação dos sistemas com rapidez após o retorno da fonte de tensão primária

A restauração local permite que cada controle seja operado manualmente

A restauração automática/inicialização manual permite que a restauração para a fonte preferencial seja iniciada manualmente a partir de qualquer controle

A restauração automática/inicialização automática permite que a restauração ocorra logo após o retorno da tensão preferencial do alimentador

Menos requisitos de detecção de tensão

Apenas a detecção de tensão do lado da fonte é necessária para cada religador

Elimina medições redundantes e dados desnecessários

Tempos de transferência rápidos
Permite que a transferência de fonte ocorra antes da necessidade de energia reserva, incluindo geradores
Módulo de proteção opcional de aterramento Quando configurada para restauração paralela (ação antes da quebra), a AST pode bloquear e desbloquear o disparo de aterramento nos dispositivos durante a transição fechada de volta ao estado normal
Simulador de tensão Simulador que permite um teste fácil do sistema sem necessidade de desconexão da tensão dos dispositivos no campo
Busca de tensão opcional Quando o sistema está no modo de restauração manual. Se a tensão retornou na fonte preferencial e for subsequentemente perdida na fonte alternativa, a AST poderá ser transferida de volta para a fonte preferencial onde a tensão está boa, sem a necessidade de esperar pela operação manual
Eaton's Automatic Source Transfer (AST) solution has an integrated voltage simulator to allow for easy testing of the system without having to disconnect voltage from the devices in the field.

Simulador de tensão integrado

A solução de transferência automática de fonte (AST) tem um simulador de tensão integrado para permitir o teste fácil do sistema sem a necessidade de desconectar a tensão dos dispositivos no campo. 

Eaton's Automatic Source Transfer (AST) solution has multiple options for how to react when voltage has been restored to the preferred source. The system can be manually returned to normal by operating each device separately, manually returned to normal by operating one device triggering the other device to also change state, or automatically returned to normal after voltage has returned for a configurable period of time.

Alterar opções de restauração

A solução de transferência automática de fonte (AST) tem várias opções de como reagir quando a tensão for restaurada para a fonte preferencial. O sistema pode retornar manualmente ao normal operando cada dispositivo separadamente, retornar de maneira manual ao normal operando um dispositivo que aciona o outro dispositivo para também mudar de estado ou retornar automaticamente ao normal depois da volta da tensão por um período que pode ser configurado.

EAton's Automatic Source Transfer (AST) solution has a voltage-seeking option when the system is in manual restoration mode. If voltage has returned on the preferred source and is subsequently lost on the alternate, the AST can transfer back to the preferred source where the voltage is good without needing to wait for manual operation.

Opção de busca de tensão

A solução de transferência automática de fonte (AST) tem uma opção de busca de tensão para quando o sistema está no modo de restauração manual. Se a tensão retornou na fonte preferencial e for subsequentemente perdida na alternativa, a AST poderá ser transferida de volta para a fonte preferencial onde a tensão está boa, sem a necessidade de esperar pela operação manual.

Eton's Automatic Source Transfer (AST) solution has built-in HMI messages for the user standing in front of the controls to indicate various states.
Eton's Automatic Source Transfer (AST) solution has built-in HMI messages for the user standing in front of the controls to indicate various states.

Mensagens HMI integradas

A solução de transferência automática de fonte (AST) dispõe de mensagens HMI integradas para o usuário, em frente aos controles, para indicar vários estados.

Links para download
X
Download Close