Baixar documento () de 20

Ramanathan Ramakrishnan, diretor de tecnologia da Eaton, e Zari Venhaus, diretora de comunicações de marketing corporativo, discutem o impacto da transformação digital e da Internet das Coisas (IoT) no gerenciamento de energia. 

 

Neste episódio, debatemos: 

  1. Como a digitalização está influenciando a maneira que pensamos sobre gerenciamento de energia
  2. O papel da ciência de dados e da Edge Computing, ou computação de borda, na fabricação
  3. Como a conectividade está sendo usada para desenvolver sistemas e soluções de gerenciamento de Intelligent Power

Para saber mais, acesse Eaton.com/IoT.

Seja notificado quando novos episódios de "Fazendo o que é importante" forem lançados, inscrevendo-se em nossa mala direta

spacer

RAMANATH RAMAKRISHNAN: E assim, quando entramos no século XXI, os mundos cibernético e físico se uniram e isso abre muitas oportunidades. Na verdade, isso está nos dando uma perspectiva totalmente diferente sobre como queremos analisar o gerenciamento de energia.

[MÚSICA TOCANDO]

ZARI VENHAUS: Hoje, ouvimos muitas palavras-chave: IoT, digitalização, a Internet das Coisas, a Internet das Coisas industrial, inteligência artificial, chat bots. O que tudo isso realmente significa para as empresas de fabricação? Estamos aqui hoje com Ram Ramakrishnan, nosso diretor de tecnologia, para falar mais sobre o cenário em mudança.

Olá, Ram. Como vai você?

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Muito bem, Zari. E obrigado por me convidar para esta conversa. Estou ansioso por ela.

ZARI VENHAUS: Estamos felizes por conversar.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Estou ansioso por ela.

ZARI VENHAUS: Eu queria falar um pouco sobre como você acha que as mudanças no mundo afetam o modo como nossos clientes pensam em seus negócios quando se trata de tecnologia e inovação e todas essas mudanças e novas oportunidades que temos.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Isso. A natureza do gerenciamento de energia no século XXI está mudando. No fundo, ainda somos uma empresa de gerenciamento de energia focada principalmente em gerenciar as três energias que trabalhamos: elétrica, mecânica e de fluidos.

Temos orgulho de ser uma empresa industrial. Para nós, a Internet das Coisas não começa com a Internet. Ela começa com aquilo que as coisas fazem. Isso é o que realmente nos coloca em uma posição única no mundo digital em que estamos vivendo.

E assim, quando entramos no século XXI, os mundos cibernético e físico se uniram e isso abre muitas oportunidades. Na verdade, isso está nos dando uma perspectiva totalmente diferente sobre como queremos analisar o gerenciamento de energia.

Basicamente, ainda vamos nos concentrar nos principais atributos do gerenciamento de energia. Nós o tornaremos seguro. Nós o tornaremos confiável. Nós o tornaremos mais eficiente. E há algumas outras coisas: devido à confluência desses mundos cibernético e físico, isso nos abre mais oportunidades de entrega para nossos clientes do que antes.

ZARI VENHAUS: Então, como os clientes necessitam pensar de maneira diferente sobre suas coisas e seus sistema atualmente?

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Exatamente. A beleza está nas coisas. É aí que começa. E, novamente, se analisamos os dados, há muitas palavras-chave, certo? Os dados são de uma nova estirpe. Os dados são a nova moeda. Tudo isso é verdade. Mas, primeiro, temos que coletar os dados.

Assim, a maneira como vemos os dados, é que eles começam nas coisas. E as coisas estão ficando mais inteligentes. Por exemplo, nossa prática de coleta de dados das coisas é ter os sensores certos para cada coisa.

ZARI VENHAUS: Certo.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: É ter o direito e a capacidade de não apenas ter os sensores certos, mas sentir as coisas certas, os atributos certos de energia. Quando falamos sobre energia elétrica, queremos realmente ter os sensores certos que realmente extraiam o fundamental do que compõe a energia elétrica. São as correntes, as tensões. São as frequências, os fatores de potência, a composição fundamental da energia elétrica.

E, da mesma forma, as potências hidráulicas e mecânicas têm alguns componentes fundamentais, sejam pressões, fluxos, torques, deslocamentos, temperatura do fluido, a velocidade com que as coisas estão se movendo. Toda essa composição fundamental da energia elétrica, mecânica e de fluidos - é aqui que os sensores estão sendo projetados, pensados e embalados de uma forma muito eficaz nas coisas que fazemos.

Então, pense nisso como a primeira etapa. No momento em que colocamos os sensores, agora temos que colocar a inteligência. Por exemplo, é preciso ter os componentes eletrônicos certos para extrair esses dados e começar a enviá-los para um lugar, para que possamos enviá-los para a nuvem.

ZARI VENHAUS: Certo. Assim como obtemos os dados, certo?

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Sim, o repositório central, então você meio que puxa os dados para fora. E agora, temos que pegar os dados dessa coisa, que pode estar em uma plataforma de petróleo e gás ou em um trator em um campo agrícola no meio-oeste.

ZARI VENHAUS: Ou uma bomba de irrigação, certo?

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Bomba de irrigação - ela fica em um local remoto.

ZARI VENHAUS: Certo.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Está voando. Está no ar. É um avião. Ou está em um oceano. Se precisarmos enviar os dados a algum lugar, eles devem ter algum tipo de “A”, o que chamamos de telemática. Mas é a telemática em tempo real, que é uma palavra chique, que basicamente move os dados da coisa até o fim e os transporta para um lugar. Vamos chamá-lo de um lugar na nuvem.

ZARI VENHAUS: Estamos coletando os dados.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Sim.

ZARI VENHAUS: Estamos enviando-os para a nuvem.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Sim.

ZARI VENHAUS: E o que fazemos com isso?

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Excelente. Algumas coisas com as quais queremos ter cuidado é que nem todos os dados precisam ir para a nuvem.

ZARI VENHAUS: Ok.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Então, a indústria, o mundo, está falando de nuvem, a computação em nuvem… com certeza, há um elemento de importância. E há certas aplicações específicas que exigem esse tipo de análise, a inteligência, a digestão e a análise dos dados.

ZARI VENHAUS: A tal ciência dos dados, certo?

RAMANATH RAMAKRISHNAN: A ciência dos dados precisa ser feita na nuvem. No entanto, há outra peça que é muito importante, especialmente para aplicações industriais como as que fazemos - é chamada de “edge computing” (computação de borda). Pense na borda, que são as coisas que acontecem na camada das coisas, seja em um campo petrolífero ou em uma aplicação agrícola. Bem no local onde os dados estão sendo gerados e coletados, não os enviamos necessariamente, mas fazemos todas as análises, transformamos os dados, dados brutos, em inteligência, uma inteligência acionável que começa a fornecer aos usuários finais a proposta de valor adicional em torno da eficiência, produtividade, tempo de atividade, todas essas coisas.

Há um elemento de computação de borda que acontece diretamente nas coisas.

ZARI VENHAUS: Isso acontece por trás do firewall do cliente? Isso está dentro do sistema deles, certo?

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Está dentro do sistema deles.

ZARI VENHAUS: Está integrado como parte de todo o sistema deles.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Exatamente, Zari.

ZARI VENHAUS: Ok.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Isso, na verdade, traz uma arquitetura totalmente diferente, porque agora estamos fazendo tudo isso dentro dos firewalls, dentro da segurança de nossos clientes.

ZARI VENHAUS: Certo.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Porque não estamos obtendo os dados fora do firewall deles. E todo o valor, o valor incremental que estamos fornecendo, tudo está acontecendo nas instalações do cliente. Pense nisso como uma extremidade da fronteira.

ZARI VENHAUS: Ok.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: A outra fronteira é a nuvem.

ZARI VENHAUS: Ok.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Então, temos que pegar os dados e enviá-los para a nuvem. E é aí que a cibersegurança assume um significado totalmente diferente. Mas, depois que enviamos essas informações para uma nuvem, há diferentes tipos de análises que podem ser feitas.

Agora, tanto a computação de borda quanto a computação em nuvem dependem das aplicações. Há algumas situações em que os clientes precisam dessas informações incrementais, esse conhecimento em tempo real.

ZARI VENHAUS: Então, quando eles precisam acessar essas informações em tempo real, eles precisam tê-las na ponta dos dedos, não é algo para se enviar para análise e ser verificado uma vez por trimestre. É algo como: “Eu preciso otimizar minha máquina, meu sistema ou meu processo de produção agora”.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Agora.

ZARI VENHAUS: Preciso desses dados para tomar decisões rapidamente, é aí que a computação de borda, feita no nível do sistema, é realmente importante.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Exatamente.

ZARI VENHAUS: Bem, conte-me um pouco mais sobre o Center for Intelligent Power e o que estamos fazendo por lá.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: O Center for Intelligent Power é um novo grupo sediado em Dublin. O foco é trazer habilidades, especialistas e experiências que complementem nossa engenharia central, engenheiros de produto e nosso pessoal de pesquisa.

Estamos trazendo pessoas que entendem de computação de borda. Estamos trazendo grandes especialistas na ciência dos dados, aprendizado de máquina, aprendizado profundo e inteligência computacional. Estamos trazendo pessoas que entendem a arquitetura da IoT.

Então, quando trazemos esses especialistas e mais conhecimento, unindo-os a milhares de engenheiros que já temos, que fazem design de produtos, engenharia de produtos cotidianamente, a natureza fundamental do produto muda, assim como a maneira na qual vemos o gerenciamento de energia, as soluções, os serviços que desenvolvemos…

ZARI VENHAUS: Mudanças.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: …mudanças.

ZARI VENHAUS: Então, eles vão construir a base da forma como pensamos, com muita inteligência, que depois será incorporada aos nossos produtos.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Exatamente. E se realmente olharmos para essa visão, analisá-la, e em seguida olharmos para todas as coisas sobre as quais falamos, todos os investimentos que fizemos, e tudo o que nos rodeia, acreditamos que tornaremos o gerenciamento de energia algo seguro, confiável, eficiente e, portanto, há uma história de sustentabilidade muito positiva que automaticamente se forma. Essa é a razão pela qual eu pulo da cama todos os dias de manhã e faço o que faço.

ZARI VENHAUS: Certo.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Certo?

ZARI VENHAUS: Exatamente.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: Essa é a beleza do que fazemos como empresa.

ZARI VENHAUS: Certo.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: E isso realmente começa com a nossa visão, que é simples e profunda. Mas estamos causando esse impacto dia após dia como uma equipe de 94.000 pessoas globalmente, e todos os parceiros que temos, além da cadeia de suprimentos e fabricação. E entregamos nossas soluções por meio de nossos clientes para os usuários finais.

ZARI VENHAUS: Porque, no final, tudo resulta em fazer o que é importante.

RAMANATH RAMAKRISHNAN: E é isso aí.

spacer