Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Aquecimento, refrigeração e ar limpo

A entrega de ambientes perfeitos é fundamental para locais de escritório e produção. É uma pré-condição para produtividade, qualidade do produto e uma área de trabalho saudável.

Controle do ambiente para produtividade e conforto

Em processos de produção, o aquecimento e a refrigeração podem ser essenciais para garantir a qualidade e a segurança do produto, como o armazenamento de alimentos. Em escritórios e prédios públicos, como shopping centers, o ambiente não apenas traz conforto, é um fator essencial para a saúde e segurança.

Sistemas HVAC com eficiência de energia, desde o planejamento até a operação

As opções de ventilação e refrigeração com velocidade variável têm demonstrado o excelente fornecimento de TCO em diferentes projetos. As aplicações podem ser construídas com dispositivos de arranque direto, como o PKE inteligente, ou com inversores de frequência como o PowerXL DG1, que promove o baixo consumo de energia líder do setor. Nas fases de planejamento e implementação, o nosso sistema de fiação inteligente SmartWire-DT também pode ajudar a reduzir notavelmente o tempo de projeto e os custos de instalação.
Air conditioner units (HVAC) on a roof of industrial building with blue sky and clouds in the background.

Plugue de entrada! Economia de energia a visualização de dados fornecidas.

Quando o sistema de ar de exaustão de uma universidade teve que ser renovado, a solução Eaton de 2 velocidades não apenas consumiu menos energia, mas também forneceu visualização de dados e tempo funcionamento aprimorado.

Remoção de fumaça quando os outros começam a se mover

Quando a fumaça é detectada e as vidas estão em perigo, a operação confiável da ventilação de exaustão torna-se crítica. O modo de incêndio permite que nosso inversor de frequência de velocidade variável PowerXL DG1 seja executado mesmo em condições onde os outros parariam. Mesmo que acabe sendo um alarme falso, a unidade volta à operação normal com uma eficiência de energia incomparável, que reduz a emissão de carbono geral da instalação.
eaton-airport-duesseldorf-two-fans

Bombeamento ou ventilação entregue quando foi necessário

Desde que a Schneider Feuerschutz com sede na Alemanha começou a usar o dispositivo PowerXL DG1 para seu sistema contra incêndio, eles puderam não apenas otimizar os custos usando geradores menores, mas também a complexidade do sistema total foi reduzida.

Produtos e serviços em destaque

Clique em um produto ou serviço para saber mais ou acesse o Localizador de produtos para ver todos os produtos que oferecemos.
HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
Relé de controle
Frente plana
interruptores de pressão
PowerXL
Inversores de frequência
PKE
Disjuntor de proteção do motor
DG1
Unidades de propósito geral
eaton-digital-rcd
Disjuntor digital
eaton-digital-circuit-breaker
Disjuntor digital
  • Atendimento e suporte

    Contate a nossa equipe de atendimento ou nossos parceiros para ter acesso à documentação, ferramentas e treinamento de engenharia.