Télécharger le document () de 20

Comment la technologie d’ASC modulaire permet aux centres de données de planifier, de gérer et d’évoluer

La technologie d’ASC modulaire permet aux centres de données de répondre aux besoins d’un avenir incertain grâce à l’intégration de la croissance. Découvrez les avantages de la modularité dans tous les éléments du système d’alimentation. 

Technologie d’ASC modulaire dans une infrastructure électrique

La modularité signifiait auparavant l’adoption d’un plus grand nombre de composants et, par conséquent, d’une exposition plus grande aux risques. Aujourd’hui, la modularité indique l’utilisation d’éléments de base permettant aux utilisateurs d’ajouter, de retirer ou de redéployer ces éléments afin de créer des variations de la fonction ou du processus d’origine. Cela peut être fait dans des configurations supplémentaires sous forme de modules d’équipement, de bâtis universels, de virtualisation, de matrices de stockage empilables et plus.

La technologie d’ASC modulaire permet aux centres de données de :

  • Ne payer que pour la fonctionnalité dont vous avez besoin à court terme
  • Ajuster la croissance à votre propre rythme sans recommencer chaque fois avec une nouvelle plateforme
  • Installer plus facilement des composants plus petits ce qui permet de réduire le besoin de démarrage sur place
  • Isoler les petites zones pour le service sans avoir à arrêter l’ensemble du centre de données
  • Réduire l’encombrement grâce aux options de montage sur bâti ou à la conception en fin de rangée
  • Réduire le coût de possession. Découvrez comment les modules ascendants permettent de réduire le coût total de possession

Architecture d’ASC distribuée

Récemment, de nombreux centres de données ont déployé une stratégie par zones dans laquelle le centre de données est divisé en zones alimentées par un système d’ASC. Cette approche est non seulement plus évolutive qu’une stratégie d’ASC centralisée, mais un événement ou une défaillance survenant au cours de l’entretien de l’ASC ne touche qu’une seule zone plutôt que l’ensemble du centre de données. Le concept de zones a progressé davantage avec les architectures distribuées, où chaque bâti ou ensemble de bâtis possède son propre système d’ASC et l’ASC elle-même est modulaire pour s’étendre au besoin. Cette approche est idéale pour les fournisseurs de colocation et d’hébergement; ils peuvent segmenter les clients et les faire grossir uniquement lorsqu’il y a une demande.

La redondance peut être établie par la mise en parallèle ou par la modularité afin d’obtenir une fiabilité de niveau II et supérieure. Dans le cas de la mise en parallèle de l’ASC, deux ou plusieurs systèmes d’ASC sont connectés électriquement et mécaniquement afin de former un système unifié comportant une seule sortie, soit pour une capacité supplémentaire, soit pour la redondance. Dans le cas de la modularité, un seul châssis peut être équipé de modules de capacité multiples ou de modules de batterie afin d’offrir un système d’alimentation redondant autonome et compact. Il existe de nombreux facteurs à prendre en compte lors de la détermination de l’approche de redondance qui convient le mieux à une application donnée. En règle générale, la mise en parallèle fonctionne bien pour les applications triphasées et la modularité est plus adaptée aux solutions monophasées. Dans une configuration redondante N+1, vous auriez au moins un module d’ASC de plus que nécessaire pour soutenir la charge. En tant que système conjoint, chaque ASC se tient prête à prendre la charge d’une autre ASC lorsque nécessaire, et ce, sans interrompre les charges protégées. La mise en parallèle offre une excellente solution pour faire correspondre la croissance tout en augmentant la valeur des systèmes d’ASC existants. Certains systèmes d’ASC sont également capables de niveaux de redondance multiples, souvent indiqués comme N+X.

Systèmes d’ASC modulaires (4 à 20 kW)

Les solutions modulaires sont le point de mire de la gamme des produits de qualité de l’alimentation monophasée de 4 à 20 kW. Les solutions de châssis modulaires peuvent être autoportantes ou montées dans des bâtis informatiques standard de 19 pouces. Comme ces unités sont construites pour s’insérer dans un seul bâti, la seule installation professionnelle requise est le câblage électrique initial ou le montage sur bâti de l’unité. Une fois ces solutions déployées, les mises à niveau de capacité et d’autonomie peuvent être théoriquement déployées par l’utilisateur final sans avoir recours à des tiers. Ces formats compacts permettent une mise à niveau facile et aident à minimiser les coûts d’installation, de refroidissement et d’entretien pendant la durée de vie de l’ASC déployée.

Généralement, dans les systèmes modulaires, chaque module d’alimentation (capacité) contient sa propre dérivation statique interne et peut soutenir la charge d’un autre module d’alimentation en cas de panne. Il convient de noter que ce comportement force normalement l’ASC à se mettre en dérivation, cependant il empêche la chute de charge. Les dérivations d’entretien sont généralement installées dans le bâti avec l’ASC ou, à l’occasion, montées sur un mur à proximité s’il n’y a pas d’espace dans le bâti. Ces caractéristiques font des ASC modulaires une solution idéale pour les applications en bout de rangée et armoires de réseaux monophasées jusqu’à 20 kVA avec redondance N+1. Lorsqu’elles sont associées à  une carte réseau cybersécurisée et à une gestion à distance, ces solutions offrent une flexibilité, une surveillance et une évolutivité inégalées pour tout budget, car un utilisateur final ne paie jamais plus que ce dont il a besoin.

EXPANSION images Yr1Yr2Yr3

Systèmes d’ASC modulaires (12 à 60 kW)

Il existe aujourd’hui des solutions de qualité de l’alimentation compactes, montées sur bâti et extensibles de 8 à 60 kW installées dans un seul bâti de 19 pouces qui peut également réduire les coûts énergétiques et de refroidissement. Ces unités réduisent les complications lors du déploiement et peuvent être installées sans électricien comme la BladeUPS d’Eaton.

Chaque système d’ASC peut avoir la même technologie de mise en parallèle que les systèmes plus grands et chaque module contient ses propres plateaux de batterie internes, un interrupteur statique intégré, une capacité de dérivation d’entretien et des composants remplaçables à chaud afin de faciliter le remplacement ou la mise à niveau. La fiabilité intrinsèque des systèmes en parallèle multimégawatt est préservée dans les systèmes de plus petite capacité.

Systèmes d’ASC modulaires (20 à 400 kW)

Vous pouvez désormais obtenir des systèmes d’ASC possédant des valeurs nominales de puissance plus élevées dans un format compact avec une redondance interne et adopter la configuration évolutive au niveau de 20 à 400 kW.

Une nouvelle tendance de distribution de l’alimentation essentielle à la fin de chaque rangée réduit les dépenses d’investissement initiales (CAPEX) et permet une croissance future imprévue avec une évolutivité verticale au niveau de la rangée.

Les formats de fin de rangée réduisent les points de défaillance uniques en plaçant l’alimentation essentielle à côté des charges critiques. Lorsqu’il est temps d’ajouter plus de capacité ou même de remplacer des composants, les unités plus petites permettent un déploiement plus rapide, une réduction des coûts marginaux et une disponibilité améliorée.

Une des préoccupations les plus courantes lors de l’installation d’une alimentation sans coupure de cette taille dans un environnement blanc est la gestion du débit d’air et le manque d’options d’espace plancher. Les ASC de cette taille devraient cependant offrir une flexibilité de déploiement maximale en offrant des options de gestion thermique novatrices, une configuration flexible et un accès complet au service à partir de l’avant.

93pm_TCO_Scalability 3D rendering 600x336 Web.jpg

Ce qu’il faut rechercher dans une ASC modulaire distribuée :

  • Construction compacte, densité de puissance élevée par bâti
  • Facilité d’extension et rapidité de déploiement
  • Possibilité d’installer le système d’ASC dans vos bâtis existants, si désiré (4 à 60 kW)
  • Possibilité de simplifier l’installation en s’adaptant parfaitement en ligne ou à côté de tout bâti de profondeur standard (20 à 400 kW) 
  • Possibilité de partager l’espace avec les TI et l’équipement de distribution d’énergie
  • ASC de taille moyenne en fin de rangée, avec gestion thermique pour les applications d’allées chaudes/froides (20 à 400 kW)
  • Redondance interne pour une facilité d’entretien améliorée
  • Composants remplaçables pour faciliter le remplacement et la mise à niveau
  • Prête pour la distribution de l’alimentation prête à l’emploi
  • Mise en parallèle pour la fonction synchrone comme une seule unité
  • Fournitures pour assurer la fiabilité des opérations en parallèle
  • Augmentation de l’autonomie de la batterie au besoin en option
  • Capacité de surveiller et de gérer en utilisant un logiciel et un écran ACL

Une infrastructure électrique modulaire facilite la prise en charge de l’évolutivité de l’équipement informatique. Il est cependant essentiel de prévoir l’avenir. Lors de l’évaluation des composants pour l’infrastructure électrique du centre de données, recherchez la possibilité de prendre en charge l’extension modulaire et un redéploiement ultérieur.