Télécharger le document () de 20
  • Galileo background

    Logiciel de visualisation Galileo pour panneaux opérateurs XV/XP

    Galileo est un environnement de conception de projet intuitif et convivial qui répond à presque toutes les exigences d’exploitation d’une machine. Grâce à son concept spécifique non lié à un secteur précis, le logiciel de visualisation permet de concevoir des projets harmonieux pour tous les panneaux opérateurs XV/XP et les solutions en temps réel pour tous les PC. Pleinement fonctionnel à tout moment pour le concepteur de projets, sans restriction de variables ou d’écrans.
    Communiquer avec moi à propos de Galileo Trouver un distributeur

Caractéristiques de base du logiciel de visualisation Galileo

  • Réduction du temps consacré au démarrage et à l’entretien en procédant à la simulation de projet sur le PC de développement
  • Logiciel de visualisation pour tous les dispositifs XV (écrans tactiles de 3,5 po – 15 po) et PC
  • Le guide intuitif de l’utilisateur permet de créer un projet en une demi-journée
  • Orientation vers les équipements techniques internationaux (comme des claviers prédéfinis selon des langues spécifiques, la possibilité de changer de langue et les unités de mesure en cours d’utilisation)
  • Plus de 100 protocoles pour presque tous les PLC actuels permettent d’utiliser le logiciel Galileo en conjonction avec les systèmes API d’autres fabricants
  • Assurance d’un savoir-faire en matière de conception de projets grâce à la compatibilité avant des projets en continu
  • Le logiciel de visualisation Galileo communique avec CODESYS, permettant ainsi l’importation/exportation de variables d’API
  • Aucun échelonnement du niveau de performance ni aucune restriction sur les variables ou les écrans
  • Conception de solutions d’automatisation allégées basées sur la technologie SmartWire-DT

Démonstration des styles

Conception et configuration plus rapides des applications structurales des machines 
Grâce à un large éventail de nouvelles fonctionnalités, le logiciel Galileo 10 est en train de révolutionner à la fois les commandes et le fonctionnement tout au long du cycle de vie des machines et des systèmes. 

Autrement dit : de l’ingénierie à l’entretien, en passant par la mise en service et l’exploitation, construire des applications plus rapidement! 

 

Barre latérale 
Lorsqu’un objet est sélectionné, ses caractéristiques les plus importantes seront toujours affichées dans une barre latérale. Cela ne rend non seulement tout plus facile à gérer, mais cela signifie également que vous n’aurez besoin que de quelques clics de souris pour terminer votre travail. En sélectionnant plusieurs objets, vous pouvez effectuer des modifications plus rapidement :

  1. Sélectionner les objets désirés
  2. Modifier les propriétés désirées
  3. Les modifications seront appliquées à tous les objets
Galileo 10 visulization software on monitor
Puissantes fonctions intelligentes de recherche et de tri 
Le logiciel est en mesure d’effectuer des recherches sur les écrans, les variables, les tables de bits et les scripts d’un projet à une vitesse record. Les résultats correspondants sont présentés dans une liste bien ordonnée et vous pouvez accéder aux résultats que vous souhaitez par un double-clic. En outre, les communications effectuent le tri de l’arborescence des variables, rendant possible l’utilisation de noms de variables identiques.
Réutilisation possible de groupes d’objets 
La possibilité de réutiliser un groupe d’objets sur un écran secondaire évolué permet de disposer rapidement et de manière claire des objets de visualisation semblables. De plus, celle-ci garantit que les modifications apportées à un type de données et à un écran évolué seront appliquées à toutes les instances correspondantes. Par ailleurs, vous pouvez créer vos propres types de données. Il suffit d’utiliser la fonction glisser-déposer pour assigner des variables aux objets.

Générateur d’écrans 
Si vous déplacez votre curseur sur l’icône d’ampoule dans les objets de visualisation (par exemple, sur les graphiques de graphiques ou de paramètres), le menu correspondant s’ouvrira et donnera accès à toutes les fonctions spéciales disponibles pour l’objet. Si vous sélectionnez ensuite une fonction, celle-ci sera automatiquement ajoutée à l’écran sous forme de bouton. 

La reconnaissance automatique des objets permet de regrouper, de positionner et d’aligner facilement tous les objets. Et en plus, les objets superposés peuvent également être affichés.

Gestionnaire d’objets 
Peut être utilisé pour obtenir une vue d’ensemble de tous les objets utilisés sur un écran. Le gestionnaire d’objets offre plusieurs fonctionnalités utiles :

  • Tri le long de l’axe Z (les modifications peuvent être facilement effectuées par la méthode du glisser-déposer)
  • Affichage des objets superposés
  • Ancrage et dissimulation des objets
  • L’objet sélectionné dans le gestionnaire d’objets sera également affiché à l’écran simultanément

Styles 
Les
styles garantissent que les objets auront un aspect uniforme dans tout le projet. Par exemple, si vous choisissez de modifier les caractéristiques d’un objet, les modifications apportées s’appliqueront à tous les objets qui utilisent le même style.

Le logiciel Galileo 10 est un environnement d’ingénierie intuitif et puissant qui se maîtrise en peu de temps et qui répond aux exigences de base d’exploitation des machines d’aujourd’hui. Il est adapté aux besoins des intégrateurs de systèmes et reflète les dernières technologies de visualisation.

Regardez les vidéos pour en savoir plus. 

Démonstration des styles

Extrait de la série « How To » de Galileo

    Copies entre projets 
    Le logiciel Galileo dispose d’une boîte de dialogue spéciale qui peut être utilisée pour copier des variables, des objets, des tables de bits et des styles entre deux projets.
    Rapport de forme ajustable 
    La fonction rapport de forme de Galileo peut être utilisée pour passer d’un rapport de forme de 4:3 à 16:9.

    Gestion des utilisateurs 
    La fonction de gestion des utilisateurs est conçue pour rendre vos processus plus sécuritaires!

    Le responsable peut créer et supprimer des utilisateurs en cours de fonctionnement et les assigner à des groupes prédéfinis. Et pour améliorer encore plus la sécurité, le système peut être configuré pour déconnecter automatiquement les utilisateurs et surveiller les tentatives de connexion au système non valides. En outre, cette fonction comporte un historique des mots de passe qui peut être utilisé pour surveiller les changements de mot de passe.

    Enregistreur chronologique des utilisateurs 
    Le logiciel peut enregistrer et sauvegarder dans un fichier CSV les interventions des utilisateurs, ainsi que toutes les modifications apportées par ceux-ci aux valeurs. Cela garantit que les données saisies par les utilisateurs peuvent être suivies afin d’assurer une protection contre les falsifications.

    Ressources

    X
    Download Close