Accélérer la décarbonisation de la production
Comme le gaz naturel devient le carburant de pont de choix et que 80 % des plans de nouvelle génération sont renouvelables, la transition énergétique est bien en cours. Les centrales électriques conventionnelles au charbon et les centrales nucléaires sont mises hors service à un rythme record, de sorte que la réalité centralisée de la production d’électricité est de plus en plus remplacée par des ressources énergétiques beaucoup plus renouvelables. Ce changement crée un besoin urgent et immédiat d’aide d’experts dans la transformation de la production de gaz naturel existante en une alimentation en énergie renouvelable plus décentralisée.
FAQ MyEaton